Rittal - Presse

Communiqué de presse

Entreprise     Produits     Services & Support     Information     Contact
  Rittal en bref | Jobs | Conditions de vente
Friedhelm Loh Group
  Coffrets et armoires électriques | Electronique | Climatisation
Distribution de courant | Solutions IT | Armoires outdoor
Recherche de produits
  Rittal Global Service | Les Meilleurs 5
Information technique | Téléchargements | Software
  Evénements | Presse | Production & technologie
Rittal Tech magazine | WEEE & RoHS | SE8
  Rittal Headquarter
Rittal Belgique
Rittal account managers
NL   FR
Recherche de produits



Communiqué de presse
Lisez ici les développements nouveaux et récents de Rittal


Rittal intègre sa filiale Lampertz

Lampertz, société de premier plan spécialisée dans le développement et la construction complète de centres de données, est officiellement une filiale de Rittal depuis 1998. Afin d'élargir ses horizons dans le domaine des infrastructures informatiques physiques pour centres de données, le fabricant international de solutions systèmes vient de finaliser l'intégration de Lampertz.


Un triple avantage pour l'utilisateur

"Le Système : rapidité - efficacité - proximité." C’est sous cette devise que Rittal propose un programme de solutions mondial et unique. Rittal offre une synthèse parfaite de produits, d’outils d’ingénierie et de services regroupés dans un seul système.


Un "best-seller" plein de surprises

La série AE de Rittal surfe depuis de nombreuses années sur la vague du succès. Plusieurs millions d'exemplaires de ce coffret électrique compact, à la fois robuste et flexible, ont en effet déjà trouvé acquéreur à travers le monde.


L’IMPLEMENTATION SAP CHEZ RITTAL EST UN FAIT

Après une préparation minutieuse de plusieurs mois, Rittal est passé à SAP le 2 novembre dernier. Le site belge de Lokeren a ainsi suivi l’exemple de la maison mère allemande. La période d’introduction se déroule bien pour l’instant et le passage au nouveau système passe quasiment inaperçu auprès de la clientèle.


POUR DES ARMOIRES ENCORE PLUS CONVIVIALES

Afin d’accroître la fonctionnalité de ses systèmes d’armoire, Rittal élargit sa gamme d’accessoires de système avec des éléments d’éclairage et des commutateurs de porte.


BAC À CARTES POUR ASSEMBLAGE SUR HAUT RAIL

Il y a quelques mois, Rittal a lancé le nouveau système de bac à cartes Ripac EASY pour des applications standard. Ce système est entre-temps connu pour sa manipulation aisée et un bref temps de montage. Maintenant, Rittal élargit cette gamme avec une nouvelle configuration. À l'aide de hauts rails et d'adaptateurs, les éléments adéquats peuvent être assemblés rapidement et facilement.


PREMIERS CONCEPTS POUR LES STATIONS-SERVICE D'ELECTRICITE

À l'occasion de la Hannover Messe 2009, Rittal a présenté quelques projets de développement intéressants sur son stand spécial "Fascinating Future". Ainsi, en matière d'électromobilité, il y a également l'un ou l'autre mouvement sur le plan infrastructurel ; Rittal a montré de quoi pourraient avoir l'air à l'avenir les "stations-service" pour le rechargement de voitures électriques.


COMMANDER ET OBSERVER AVEC ÉLÉGANCE

Avec le nouveau système de bras porteur CP-C, Rittal continue d’élargir son offre de solutions pour les systèmes de dispositif de commande. Tant sur le plan du design et de la fonctionnalité que de la capacité de charge, les utilisateurs dans la construction de machines et de tableaux ainsi que dans la technologie médicale disposent désormais de possibilités intéressantes totalement nouvelles, qui assurent une interaction optimale entre la commande et l’observation.


DES SOLUTIONS SYSTÈMES GARANTES D’UN SUCCÈS ACCRU

"Le Système Rittal : rapidité - efficacité - proximité". À travers ce slogan explicite, Rittal présente une architecture système tout simplement impressionnante, que ce soit au niveau de la technologie de l’armoire, de l’alimentation électrique, de la climatisation, ou de l’infrastructure informatique. Grâce à cette solution complète, la société démontre l'étendue de ses compétences en tant que fournisseur de systèmes dédiés au secteur industriel, de la construction et informatique. Ces instruments d’ingénierie, dotés d’une efficacité décuplée, ont un rôle majeur à jouer dans le fonctionnement des processus de planification.


COFFRETS MURAUX DE REPARTITION RITTAL, AVEC ACCESSOIRES

Avec un assortiment de plus de 10.000 produits standardisés, Rittal est l'un des principaux fournisseurs de châssis industriels et de technologies d’armoires électriques. Cela ne se limite pas à la seule offre de produits ; Rittal fournit des solutions globales pour différentes applications dans la construction de machines et bâtiments et dans l’infrastructure informatique.


UNE COMMANDE PLUS CONFORTABLE ET UNE FINITION INTÉRIEURE FLEXIBLE

Rittal élargit la famille TopConsole avec un pupitre indépendant. Outre un design attrayant et une ergonomie optimisée, ce nouveau pupitre monobloc TP se distingue grâce à une flexibilité maximale et une finition intérieure polyvalente. L’utilisation indépendante de système des accessoires TS 8 procure un équipement global rapide et sûr.


RITTAL CONTINUE DE SE PROFILER COMME DISTRIBUTEUR

Rittal se montre particulièrement satisfait de sa participation au salon Hannover Messe Industrie. Il y avait 210.000 visiteurs pour le salon même, dont de nombreux trouvèrent le chemin du stand Rittal. On pouvait y examiner de près différentes innovations.


Nouveaux bacs à cartes Ripac EASY : Montage rapide, stabilité et manutention simple

Rittal lance le nouveau système des bacs à cartes Ripac EASY pour les applications standard. Grâce aux vis prémontées, la durée du montage est radicalement réduite. Le système est très maniable et peut aussi être mis en œuvre sans problème pour les charges lourdes.


Les chauffages d’armoire de Rittal créent un climat parfait pour l’électronique

Afin de prévenir la formation de condensation, l’intégration d’un élément chauffant pour chauffer légèrement l’armoire est la solution idéale. Avec la technologie PTC économe en énergie et l’élément chauffant Computational Fluid Dynamics, Rittal possède la combinaison idéale pour éliminer durablement et efficacement la condensation.


25 ans de production de climatiseurs pour le marché mondial

Rittal a fêté à la fin de l’année dernière le 25ème anniversaire de sa production de climatiseurs. En 1983, l’entreprise a lancé le développement et la production de climatiseurs pour les armoires électriques : c’était le début d’une success story. Aujourd’hui, Rittal est le premier fabricant mondial d’une technique de climatisation très efficace, économique et écologique. L’entreprise a fêté son anniversaire sur le site de Rennerod fin de l’année passée.


Installations de commutation certifiées pour la basse tension jusqu’à 5500 A

Avec Flat-PLS, Rittal élargit sa gamme Ri4Power pour les installations basse tension certifiées avec un nouveau système de rails de courant jusqu’à 5500 A. Outre l’intensité du courant plus élevée, cette innovation convainc grâce à sa grande flexibilité et sa facilité d’installation, une amélioration avantageuse de la résistance aux courts-circuits et une protection efficace contre le contact.


Une qualité haut de gamme à un prix attrayant

Avec le nouveau CS New Basic en aluminium et à paroi simple, Rittal lance des boîtiers pour un usage externe de première qualité. Ces boîtiers sont applicables partout pour l’encastrement de matériel avec une faible capacité installée ou une structure intérieure passive.



 
Rittal - Umschalten auf Perfektion