Ecologia
Formando ativamente o futuro




- Desde o estágio inicial, as tecnologias inovadoras da Rittal fundamentam-se na consciência de que todas as atividades de uma indústria influenciam diretamente o meio ambiente. Isto não é expresso somente através da integração de aspectos ambientais nos princípios comerciais da Rittal. A proteção ambiental tornou-se uma realidade prática na empresa ao longo dos anos: Desde o desenvolvimento de novos produtos, passando pela fabricação até os nossos parceiros contratados.

- Ambiente controlado e sistemas de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional
EMAS, ecoauditorias, SCC, ISO 14001 ou BS 18000 são termos conhecidos apenas por aqueles que atuam na área. É necessário estabelecer padrões internacionais. Os sistemas de gerenciamento aprovados são ISO 14001 para proteção ambiental, por exemplo. Um sistema de gerenciamento aprovado internacionalmente OHSAS 1800 para saúde e segurança ocupacional foi desenvolvido a partir do BS 1800. A questão era se é preciso desenvolver mais dois sistemas independentes com documentos e auditorias separados. O sistema ISO 9001 já se concentra em processos e auditorias de processos e, devido aos diversos pontos de conformidade, a adoção de um sistema de gerenciamento integrado foi um resultado lógico. Os manuais e documentos padrão existentes foram revisados e reunidos em "um" manual de qualidade em vigor, proteção ambiental e segurança ocupacional com processos e núcleos de processo. Assim, as instruções de processo, trabalho e operação foram padronizadas e documentadas, estatísticas e projetos de temas internacionais foram elaborados. Em 2004 algumas unidades da Rittal internacional, bem como Serviços do Grupo Loh foram certificados. Todas as auditorias de processo foram concluídas com um grau elevado de satisfação. Uma vez que o sistema está disponível em formato eletrônico, é possível eliminar documentação impressa em todos os níveis.

- Compromisso geral
A certificação alinhada com diretrizes de ecoauditoria do sistema de gerenciamento ISO 14000 inclui todas as atividades nos centros de produção. Desde a fabricação e montagem até o transporte e a garantia de qualidade, todas as atividades que poderiam influenciar de alguma forma o meio ambiente são registradas e examinadas cuidadosamente. A Rittal pode estar orgulhosa das suas conquistas em relação à prevenção de desperdícios, conservação de recursos e implementação de tecnologias ambientais: Em 1999, por exemplo, foi posta em operação uma planta para pintura totalmente livre de resíduos.