Referenzen

Wie Sie zu Gewinnern werden

In der Automobilfertigung, in Windenergieanlagen, auf Kreuzfahrtschiffen oder an Flughäfen –  die Einsatzmöglichkeiten von Rittal Lösungen sind vielfältig.

Sie haben spezifische Anforderungen? Mit unserem umfassenden Branchen Know-how können wir Ihnen die besten und geeignetsten Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Erfahren Sie anhand der folgenden Kunden-Referenzen, wie auch Sie davon profitieren können und zu Gewinnern werden.

 

HamiltonJet

Mit dem Rechenzentrum direkt in die Fertigung

Neubau zu teuer und zu langwierig, in der Nähe der Büroräume zu laut – die Frage nach dem Standort für das neue Rechenzentrum wurde bei den IT-Verantwortlichen von HamiltonJet intensiv diskutiert. Der Zulieferer für den Schiffsbau aus Christchurch,...

Supercomputing-Zentrum des Centre for Research, Development and Advanced Studies

Supercomputer mit kühlem Kopf

Eine Speicherkapazität von bis zu fünf Petabyte, hochmoderne Rechenressourcen und eine Sequenzierungsplattform der nächsten Generation – das sind die Kennzeichen des neuen Supercomputing-Zentrums des CRS4 auf Sardinien. Das dafür neu errichtete...

Lefdal Mine

High Performance Computing am Fjord

Die Digitalisierung bringt einen regelrechten Boost für High Performance Computing (HPC), das gleichzeitig klimafreundlich funktionieren soll. Viel Rechenleistung, also viel Energie für Server und Kühlung, und das im Einklang mit der Umwelt – eine...

BMW Group

Rittal IT-Infrastruktur für automatisiertes Fahren

Abstandsmessung und Spurhaltung – diese Funktionen entstanden vor 20 Jahren in den Köpfen der Automobilentwickler. Heute sind solche Features längst Standard in jedem Neuwagen. Bevor jedoch automatisiertes Fahren Realität wird, sind noch unzählige...

Alken-Maes

Hopfen und Malz – Die IT erhalt’s

Die belgische Brauerei Alken-Maes, bekannt für die Marke Affligem, hat am Standort Opwijk in ein neues Rechenzentrum investiert und sich für eine IT-Lösung von Rittal mit integrierter Klimatisierungslösung entschieden. Die Vorteile für das...

Kuka Industries

Raumwunder trifft Sparfuchs

In Rechenzentren zählt jeder Quadratmeter und jede Kilowattstunde Strom. Gefragt sind All-in-one-Lösungen, die sowohl Platz schaffen als auch den Energieverbrauch deutlich senken. Dass beides geht, zeigt eine neue Kühllösung für IT-Container von Rittal...

Oxford University

Mini-Rechenzentrum löst Problem in Oxford

Die Universität Oxford besitzt mit mehr als 21 Millionen Objekten und Druckerzeugnissen eine der größten und bedeutendsten Sammlungen der Welt. Dazu gehört auch das von der Abteilung Gärten, Bibliotheken und Museen (GLAM) verwaltete Museum für...

Lidl Finnland

So clever kann Shopping sein

Und wieder kein Kaffee im Regal, obwohl der doch ganz oben auf dem Einkaufszettel steht. Bei LIDL in Finnland kann das nicht passieren, denn da sorgt die IT von Rittal für stets gut gefüllte Regale.

Songdo

Smart City in Korea

So genannte Smart Cities, also vernetzte und hochtechnologisierte Lebensräume sollen das Leben und Arbeiten verbessern und gleichzeitig nachhaltiger machen. Eine solche findet sich beispielsweise in einem neuen Stadtteil der südkoreanischen...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel baut IT-Infrastruktur mit Rittal Edge-Rechenzentren aus

Mithilfe der Edge-Rechenzentren von Rittal baut thyssenkrupp Steel direkt an den Produktionsstandorten schnell und flexibel die benötigten IT-Kapazitäten auf, um die Digitalisierung von vielfältigen Abläufen rund um die Stahlproduktion voranzutreiben....

Flughafen Dubrovnik

Rittal Data Center für hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität

Eine ausfallsichere IT-Infrastruktur ist für ein Flughafenmanagement unerlässlich. Da der Flughafen Dubrovnik rund um die Uhr geöffnet ist, waren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Qualität der IT-Infrastruktur die wichtigsten Faktoren bei...

ARRI

Roter Teppich für ein neues Rechenzentrum

Die Digitaltechnik hat den vergangenen Jahren die Filmindustrie revolutioniert - Big Data ist auch hier das Schlagwort. Zu den Herausforderungen der Filmschaffenden zählt es, diese Datenmengen sicher und schnell verarbeiten zu können. Deshalb...

WUND group

Störungsfrei ins Badevergnügen

Wo rund um die Uhr großen Datenmengen verarbeitet werden damit Kunden sich auf reibungslose Abläufe verlassen können, ist Ausfallsicherheit im Rechenzentrum geschäftskritisch. Für ihre Thermenwelten in ganz Deutschland setzt die WUND Unternehmensgruppe...

Schweizer Südostbahn AG

Zukunftssicheres Rechenzentrum für außerordentliche Verfügbarkeit

Die Pünktlichkeit der Züge hat für die Schweizerische Südostbahn höchste Priorität. Dazu ist eine absolut zuverlässig funktionierende IT unerlässlich.

SUISA

Musik im Rechenzentrum

Das alte Rechenzentrum der SUISA stammte bereitsd aus den 60er jahren und wurde komplett auf 150 qm gekühlt. Eine sichere und energieeffiziente Lösung fanden die Schweizer bei Rittal.

Kundenanwendung

Internationaler TK-Anbieter: 100 Prozent Verfügbarkeit

Einer der führenden Telekommunikationsanbieter in den USA benötigte für eine neue Forschungs- und Testanlage flexibel konfigurierbare IT-Schränke inklusive Kühlung und Monitoring und fand die Lösung bei Rittal.

Haberkorn GmbH

Containerlösung – kompakt und zukunftsfähig

Für die Kunden der Haberkorn GmbH ist eine funktionierende IT geschäftskritisch, den die 200.000 Produkte müssen neben den österreichischen Standorten auch noch in der Schweiz, in Ungarn, Slowenien und Kroatien verfügbar sein. Eine sichere Lösung fand...

Meyer Werft

IT-Systeme dürfen nicht seekrank werden

Die „Norwegian Joy“ ist das größte Schiff, das jemals auf der Papenburger Meyer Werft gebaut wurde. Leistungsfähige IT-Systeme von Rittal sorgen für den größtmöglichen Komfort der mehr als 4.000 Passagiere und ca. 2.000 Crew Mitglieder auf hoher See.

B. Braun

Ein Rechenzentrum für Industrie 4.0 Anforderungen im Handumdrehen

Die IT-Experten bei B. Braun, einem weltweit führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten standen vor einer echten Herausforderung: Eine neue hochmoderne Fertigung verlangte den schnellen Ausbau der IT-Infrastruktur.

ene't GmbH

Rechenzentrums-Container von Rittal – schnell und sicher

Ein leistungsfähiges und ausfallsicheres Rechenzentrum ist für die ene’t GmbH entscheidend, um den wirtschaftlichen Erfolg abzusichern. Aber auch die mehr als 500 Mandanten aus der Energiewirtschaft vertrauen auf die hohe Verfügbarkeit der IT-Services....

Universal Investment

Rechenzentrum in Rekordzeit

Ein dynamisches Unternehmenswachstum veranlasste die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment umzuziehen. Am neuen Standort in Frankfurt/Main sollte u.a. ein neues Rechenzentrum entstehen – im Projektplan die zeitkritischste Komponente....

Manner

Rittal und die Schokoladenfabrik

Das Traditionsunternehmen Manner investiert kräftig in seinen Produktionsstandort. Im Zuge des Neubaus der Manner-Zentrale entstand auch ein neues Rechenzentrum. Die IT-Infrastruktur lieferte Rittal.

Provinz Südholland

Provinz Südholland öffnet Wasserwege mit IT-Infrastruktur von Rittal

Die Provinz Südholland verwaltet und sichert 78 Brücken und Schleusen des südholländischen Wasserverkehrsnetzes. Für die Steuerung der Wasserbauwerke, zum Beispiel das Öffnen und Schließen der Brücken und Schleusen für die Durchfahrt von Schiffen,...

Chindata

Rechenzentrum in nur sieben Monaten

Chindata Co. Ltd., einer der größten chinesischen Cloud- und Colocation-Anbieter, stand vor der Herausforderung, schnellstmöglich ein neues Rechenzentrum zu implementieren und wählte dafür Rittal als Partner für Konzeption und Realisierung aus.

Weiling

Bioprodukte auf Highspeed

Der Biogroßhändler Weiling aus Coesfeld verzeichnet ein enormes Wachstum. Für die Logistik benötigte der Großhändler eine neue, stabile IT-Infrastruktur.

National Bank of Kuwait

IT mit Verfügbarkeit von 99,982 Prozent

99,982 Prozent Verfügbarkeit bzw. eine Downtime von nur 1,6 Stunden pro Jahr – das sind die Vorgaben des Uptime Institutes für eine Tier III Zertifizierung eines Rechenzentrums. Ein neues Datacenter in einem bestehenden Gebäude so auszustatten, dass...

Italienischer Retailer

Der Kunde ist König

Für ein einzigartiges Einkaufserlebnis beim Kunden sowie die Hochverfügbarkeit der IT-Prozesse setzt eine italienische Supermarktkette auf IT-Infrastruktur von Rittal.

Demando GmbH

Modernes Rechenzentrum für Kaiserslautern

Als das Pfälzer „Silicon Woods“ hat sich Kaiserslautern zu einem wichtigen IT-Standort entwickelt. Das Rechenzentrum der Demando GmbH hostet hier in zwei getrennten Rechenzentren neben den eigenen auch die IT-Anwendungen anderer kommunaler Einrichtungen...

US-Retailer

E-Commerce-Prozesse laufen mit Rittal ausfallsicher und energieeffizient

Ein US-amerikanischer Online-Händler modernisierte seine IT-Infrastruktur in den Warenhäusern mit Rittal-Systemen und spart zusätzlich Energie.

XPAR Vision

IT-gestützte Überwachung von Produktionsprozessen

In der Glasproduktion sind extreme Temperaturen und der allgegenwärtige Staub eine große Herausforderung für die sensiblen Messsysteme. Also braucht es eine IT-Infrastruktur, die der großen Hitze der Glasproduktion standhält.