In 2027 treten durch die EU neue Vorschriften in Kraft, die bei Neumaschinen die Nutzung von Kältemitteln weiter einschränken. Dabei dürfen viele Kältemittel zukünftig nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Das betrifft sehr viele Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind. Rittal bietet verschiedene Baureihen seiner Kühlgeräte mit dem neuen Kältemittel R-1234yf an, so dass Maschinenhersteller in den meisten Fällen ohne weitere Änderungen ihre Produkte zukunftssicher machen können.
Die Verordnung 2024/573 der EU beschränkt ab dem 01. Januar 2027 die Nutzung von Kältemitteln in Kühlgeräten und Chillern mit einer Kühlleistung unter 12 kW. Es dürfen nur noch Kühlgeräte mit einem Kältemittel GWP (Global Warming Potential) <150 in der EU in Verkehr gebracht werden. Ab 2032 sollen in diesen Produkten auch keine F-Gase-haltigen Kältemittel mehr verwendet werden. Chiller über 12kW Kühlleistung, die ab 2027 neu in Verkehr gebracht werden, sollen dann nur noch Kältemittel verwenden, die ein GWP <750 haben. Weitere Verordnungen weltweit, beispielsweise in den USA, definieren seit 2025 einen GWP-Wert von 700 für Kältemittel in diesen Geräten.
Einhaltung der Vorschriften ohne großen Aufwand
Rittal hat auf die immer weiter verschärften Grenzwerte schon im Jahr 2024 reagiert und alle Kühlgeräte und Chiller auf das Kältemittel R-513A umgestellt, das aus einer Mischung von R-134a und R-1234yf besteht und einen GWP von 631 erreicht. Damit sind diese Geräte bis auf weiteres auch international zugelassen. Ab dem ersten Quartal 2026 wird dann das Blue e+-Kühlgeräteportfolio auf R-1234yf umgestellt, im zweiten Quartal folgen die Chiller der Blue e+-Baureihe. „Damit erfüllen Klimageräte von Rittal in jedem Fall die internationalen Regularien bis ins Jahr 2032 – und wir werden auch rechtzeitig passende Lösungen für unsere Kunden haben, die den gültigen Anforderungen ab 2032 entsprechen“, bestätigt Ralf Schneider, Abteilungsleiter Solution Sales Klimatisierung bei Rittal.
Neue, zukunftsfähige Kältemittel
Bei der Aufstellung von Kälteanlagen ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich mit abnehmendem GWP die Entzündlichkeit der Kältemittel erhöht. „R-1234yf ist zwar brennbar, entzündet sich aber erst bei über 400 Grad und ist damit schwer entflammbar (Sicherheitsklasse A2L)“, erklärt Ralf Schneider. Die von Rittal durchgeführte Risikoanalyse für den Einsatz des Kältemittels in Schaltschrank-Kühlgeräten führte zu einer „Low Risk“-Einschätzung.
In der Automobilindustrie wurden zum Einsatz von R-1234yf verschiedene Untersuchungen und Tests durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen ein höheres Gesamtrisiko als bei der Nutzung von R-134a, aber insgesamt keinen relevanten Anstieg des Risikos bei Unfällen. In Japan wird R-1234yf in Schaltschrank-Kühlgeräten und sonstigen Kälteanlagen seit vielen Jahren eingesetzt, weil dann im Gegensatz zur Nutzung von F-Gasen keine regelmäßige Wartung vorgeschrieben ist. Rittal liefert seit dem Jahr 2018 in diesen Markt Geräte mit R-1234yf-Füllung und hat so viel Erfahrung mit diesem Stoff gesammelt. Maschinenhersteller können damit in Schaltschränken und anderen Anwendungen auf absehbare Zeit ohne größere Änderungen die Kühlgeräte und Chiller von Rittal einsetzen und so ihre Anlagen weltweit regelkonform vertreiben.
Zukunftsfähiges Portfolio gewährleistet
Rittal stellt mit seinen Blue e+ Kühlgeräten mit dem neuen Kältemittel R-1234yf bereits heute die vollständige Einhaltung der F‑Gase‑Vorgaben sicher und minimiert gleichzeitig Kostenrisiken. Denn: Kältemittel mit höherem GWP wie R-513A werden durch die strengeren Quoten zunehmend knapp und teuer. Die frühzeitige Umstellung auf R-1234yf gewährleistet deshalb auch langfristig eine sichere Versorgung – besonders nach den deutlichen Reduktionen ab 2027.
Dank UL‑ und IEC‑Zertifizierungen, den sehr geringen A2L‑Füllmengen und einer sicherheitstechnisch optimierten Gerätekonstruktion können die Geräte weltweit eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind. Die entsprechenden Zertifikate können auf der Rittal Webseite im Produktbereich heruntergeladen werden.
Rittal bietet seinen Kunden ein komplettes, zukunftsfähiges Portfolio, das alle Anwendungen abdeckt. Die Kühlgeräte- und Chiller-Technologie liefert eine nachhaltige, energieeffiziente und langfristig tragfähige Lösung – weit über eine bloße Übergangstechnik hinaus. Für spezielle Fälle, in denen der Betreiber in seiner Anwendung ein nicht akzeptables Risiko dokumentiert, stehen weiterhin Geräte mit dem Kältemittel R-513A (GWP 631) zur Verfügung.