Такие технологии, как блокчейн и криптовалюты ставят новые требования в области финансов, а также обеспечивают новые шансы и возможности по повышению эффективности и безопасности. Rittal располагает подходящими решениями, которые отвечают требованиям финансовых организаций в области управления и безопасности данных.
Инновационные технологии и мобильная коммуникация, сбор и анализ больших количеств данных, а также создание новых структур и процессов обеспечивает широкие возможности для финансовых институтов по расширению своих предложений и услуг. Благодаря онлайн-банкингу клиенты могут решать свои банковские вопросы везде, в любое время и с учетом требовний клиентов. Благодаря цифровизации финансовой отрасли возможно появление новых направлений деятельности. Для банков появляются новые возможности узнать, что их клиенты делают с деньгами, которые они получили от банка. В зависимости от каждого конкретного случая можно, например, оценить риски транзакции. Таким образом, банки оказываются значительно больше вовлечены в процесс.
Надежность и безопасность имеют
Благодаря новым технологическим возможностям повышается отказоустойчивость служб. Клиенты банков ожидают, что они смогут работать с различными каналами сбыта, при этом должна быть возможность свободного выбора канала и при необходимости также и смены канала. Такой многоканальный подход преследует цель объединить все каналы в сеть таким образом, чтобы в любой момент была возможно смена канала, обеспечивалась удовлетворенность клиента и повышалась общая отказоустойчивость. Поэтому доступность большого количества каналов будет представлять собой одно из важнейших стратегических требований финансового сектора.
Тенденцией финансового сектора, которая будет постоянно меняться, является блокчейн. Новая технология дает возможность создания глобального реестра, который однозначно определяет соотношения прав и может быстро переносить эти значения при необходимости. Например, технология блокчейн дает возможность совершения полностью анонимных транзакций между пользователями, без подключения центрального звена. Каждая транзакция проверяется и документируется всеми сторонами. Таким образом, избегаются манипуляции. Технология блокчейн в последнее время стала известна благодаря криптовалютам, однако и во многих других отраслях промышленности она обладает экономическими возможностями и потенциалом. Например, блокчейн может использоваться и на электронных торговых площадках. Дальнейшее развитие блокчейн включает в себя так называемые "умные контракты". В данном случае блоки включают в себя не только простейшие финансовые транзакции, но и целые договоры, связанные с ценными бумагами, например, акциями, ссудами, фьючерсами или кредитами.
Чтобы банки и финансовые институты оптимально могли использовать возможности, необходима отказоустойчивая и современная инфраструктура, которая обеспечивает высокую степень кибербезопасности. Помимо растущего потенциала для финансовой отрасли также появляются новые возможности для хакеров. Современная IT-безопасность должна с одной стороны отвечать требованиям цифровой трансформации, с другой стороны представлять собой прочный фундамент для дальнейшего развития.
Универсальная инвестиция: ЦОД за рекордное время
Чтобы соответствовать новым требованиям рынка и динамическому росту компании, финансовая управляющая компания Universal-Investment построила новый ЦОД на базе своего офиса во Франкфурте-на-Майне. Компания и партнер проекта Canzler Ingenieure сделали выбор в пользу модульного ЦОД RiMatrix S компании Rittal. ЦОД имеет собственную защитную оболочку с контролем доступа, и имеет помимо этого дополнительное помещение безопасности, которое обеспечивает защиту от огня, воды и дыма. При отказе электропитания сначала включается встроенный в RiMatrix S ИБП, а затем установленный в здании дизель-генератор обеспечивает электропитание здания целиком.
Rittal и German Edge Cloud обеспечивают IT-безопасность "Made in Germany"
Rittal совместно с компанией German Edge Cloud предлагает решения в области IT-безопасности из одних рук. Клиенты получают при этом максимальный уровень IT-безопасности для операционной технологии (OT), для облачных служб и для своих приложений. Кроме того, компании-партнеры обеспечивают гибко применяемые облачные сервисы на базе ЦОДов в Германии, чтобы данные на любом этапе их обработки оставались в Германии. Совместно с объединением IT-компаний среднего размера (BITMi) решение-победитель конкурса "Software Made in Germany" под названием RiZone демонстрирует, что оно соответствует высочайшим стандартам безопасности и постоянно дорабатывается. С этим званием на первый план выходят прежде всего аспекты сервиса, качества и готовности к будущему: клиенты получают поддержку и обучения на немецком языке, программное обеспечение тестируется в немецких лабораториях, а дальнейшая разработка решения определена договором. RiZone является DCIM-решением (управление инфраструктурой ЦОД) для контроля сложных инфраструктур.