Références

La manière de devenir des gagnants

Dans l’industrie automobile, dans les installations éoliennes, sur les paquebots ou dans les aéroports – les possibilités d’utilisation des solutions Rittal sont multiples.

 

Vous avez des exigences spécifiques ? Grâce à notre large savoir-faire dans divers domaines d’activité nous pouvons vous proposer les solutions et les prestations de service les mieux appropriées. Découvrez via les références clients suivantes comment vous aussi vous pouvez en bénéficier et devenir des gagnants.

 

Lidl Finlande

Les courses peuvent être futées

Et à nouveau plus de café dans le rayon, alors qu’il figure en première place sur la liste de commissions. Cela ne peut pas arriver chez LIDL en Finlande car l’IT de Rittal assure en permanence des rayons bien alimentés.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel développe une infrastructure IT avec des salles informatiques Edge de Rittal

À l’aide des salles informatiques Edge de Rittal, thyssenkrupp Steel installe les capacités IT requises de manière rapide et flexible directement sur les sites de production, afin de promouvoir la numérisation de nombreux processus dans le domaine de la...

Schweizer Südostbahn AG

Salle informatique pérenne pour une disponibilité exceptionnelle

La ponctualité des trains a pour la société Schweizerische Südostbahn la priorité maximale. Une IT qui fonctionne de manière absolument fiable est indispensable pour cela.

Zweifel Pomy-Chips AG

Les armoires Rittal à design hygiénique contribuent à la promesse de qualité

La production de denrées alimentaires chez Zweifel Pomy Chips est soumise à des prescriptions strictes. Les armoires et coffrets de commande en acier inoxydable de Rittal garantissent le respect des directives de qualité internes ainsi que des...

SUISA

De la musique dans la salle informatique

L’ancienne salle informatique de SUISA datait déjà des années 60 et était refroidie complètement sur 150 m2. Les Suisses ont trouvé une solution fiable et efficiente en matière d’énergie chez Rittal.

Airbus

Simulations de vol comme essais de sécurité

De nombreux tests et simulations des fonctions de l'avion sont requis avant qu'un A320 décolle la première fois de la piste de l'usine Airbus de Hambourg-Finkenwerder. Les calculateurs de simulations puissants installés avec le matériel dans une armoire...

Nestlé Schweiz

Design hygiénique dans le centre de recherche

Lors de l’achat de nouvelles machines, l'entreprise Nestlé demande la technologie de processus la plus moderne, une disponibilité élevée et un design hygiénique à ses fournisseurs. Ainsi également de Rittal.

Pezag Elektro AG

Distribution de courant conçue avec précision avec Rittal

Pour maîtriser les exigences strictes lors de la construction du stade de Schaffhouse / Suisse, la société Pezag Elektro AG mise sur des partenaires comme Rittal.

W. Althaus AG

Automatisation dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande

Il existe un fort potentiel d’optimisation dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. La société suisse W. Althaus AG a analysé l’ensemble des processus et les a automatisés autant que possible.

Nestlé Suisse

Efficience énergétique pour le café torréfié

L’industrie agroalimentaire ne nécessite pas seulement de la chaleur pour le processus, mais il faut refroidir en permanence – si possible avec efficience énergétique. Non seulement le stockage frigorifique ou la congélation rapide des denrées...

Ford Motorenwerke

Le contrôle de service et d’efficience des climatiseurs indique des potentiels d’économie

La société Ford Motorenwerke de Cologne a subi plusieurs arrêts des installations en l’espace d’une année à cause de climatiseurs défectueux. L’offre de Rittal d’effectuer, indépendamment du fabricant, un état des lieux de tous les climatiseurs et...

Alexander Bürkle

Construction électrique avec le jumeau numérique

L’entreprise Alexander Bürkle, qui compte environ 800 employés sur 22 sites dans le Sud de l’Allemagne, se développe actuellement du grossiste en matériel électrique vers le prestataire de service, qui offre à ses clients une assistance d’ingénierie...

Celler Land Geflügel

Protection en matière d’hygiène de l’électronique de commande

Plus de 500 000 emballages avec de la viande de volaille fraîche quittent quotidiennement l’entreprise Celler Landgeflügel. Les standards d’hygiène les plus élevés doivent être respectés lors de la fabrication de la volaille fraîche.

Bosch Rexroth AG

Un refroidisseur d’eau dans la fonderie

L’entreprise Bosch Rexroth GmbH exploite sur le site de Lohr am Main une propre fonderie ainsi qu’une installation de traitement du sable. Pour la protection du matériel de commande, l’entreprise s’est décidée pour une solution de refroidissement par...

Tophinke

Production de lait soignée

Les clients qui saisissent un yaourt ou une barre chocolatée au supermarché n’ont pas besoin de se faire de soucis sur la propreté du processus de production. La condition préalable est que l’ensemble des machines, installations et composants de...

Bosch Rexroth

50 pour cent de consommation énergétique en moins

La consommation énergétique des machines-outils ne doit pas être sous-estimée. Rien que 15 pour cent de la consommation sont dus au refroidissement de l’armoire électrique et des broches. Une installation d’essai sur un tour CNC chez Bosch Rexroth a...

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.