为了提高项目效率,控制设备和开关设备制造商必须满足两个核心要求:贯穿始终的数据管理,以及高数据质量。至于如何实现,比利时公司 Engie Fabricom 给出了答案。该公司在其项目中选用了 VX25 机柜系统,因为威图为该系统提供了详细的规划数据。为了确保贯穿始终的数据管理,这家拥有 300 名员工的中小型企业采用了易盼软件来进行工程设计。在这种情况下,公司可以直接使用 VX25 的易盼软件宏,从而简化了规划过程。工程设计过程中产生的数据,构成了公司整个价值链中所有后续过程的基础。例如,这些数据被用于在车间中控制威图自动化系统的 Perforex 数控加工中心,以便加工控制柜、控制柜部件和安装板。高数据质量和连贯的数据管理相结合,有助于省去麻烦的手工作业。
在实施第一批项目的过程中,我们就发现,新款 VX25 的数据质量没问题。
新的控制柜系统,带来完美的数据质量
工程设计、生产规划和生产过程密切相关,也都需要准确的数据,因此 Engie Fabricom 公司非常重视数据质量。因此,该公司使用了例如易盼软件宏、Eplan Pro Panel 软件的模型和技术图纸。“由于威图的交付速度很快,一旦我们将所有的订单数据上传到我们的 ERP 系统中,我们就能马上使用 VX25 着手工作。”Engie Fabricom 公司工程设计和设备制造负责人 Els Vanbrabant 回忆说。由于安装板的尺寸与上一代产品相同,因此能够轻松改用新的控制柜。Vanbrabant 女士高兴地说:“这样我们就不用改变先前项目的预设布局。”
在首批项目中就表现出了优势
在为 Engie Fabricom 公司使用的第一批 VX25 机柜布线和安装的过程中,新机柜系统的许多优势就已经显而易见了。Engie Fabricom 公司项目负责人 Danny Rutten 总结道:“现在控制柜门的装卸,以及舒适型把手的装配,都简单多了。新的框架和底座系统提供了许多种可能,有助于提高 VX25 的灵活性。”例如,在一个项目中,控制柜配备了两个安装板,并且前后都有门。这样就能充分利用可用空间。
概览
- 项目
- Engie Fabricom
- 地址
- Brussels, Belgium
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
Consistent data management
Fewer manual activities in the workshop
- 解决方案
Engineering software from Eplan enables consistent data management
No manual activities in the workshop thanks to Perforex from Rittal Automation Systems
High data quality