Voith Turbo

能源成本降低了 70%

多年来,人们一直很关注能效,那么哪里还有节能的潜力?对于这个问题,Voith Turbo 公司海登海姆驻地成立了“资源和能源效率”工作组,想要进行深入的研究。如果之前都是着眼于常见的领域,那么注意力就会始终集中在较小的耗能器。基于这种情况,威图在为 Voith Turbo 提供服务和效率检查结果时,后者感到非常惊讶。根据检查结果,如果将车间中加工中心的控制柜温控系统换成威图最新的 Blue e+ 冷却设备,可以实现大幅的节能。

效率检查的结果让我们大吃一惊,完全没有预料到我们会有这么大的节约潜力。
Voith Turbo GmbH & Co. KG 组装和测试部门负责人 Werner Steck
In the case of Voith Turbo in Heidenheim, Rittal recommended replacing the cooling units on 21 machine tools. Depending on the cooling output required, the cooling units from the Rittal Blue e or the Blue e+ range offer energy-efficient alternatives.

远大的目标

Voith 集团非常重视可持续性和对资源的有效利用。为此,集团设有一个远大的目标,即在六年内实现 20% 的节约。因此,员工们会定期记录和评估集团消耗的能源数量和水量,以及所产生的废料数量。此前,人们从未关注过控制柜的冷却设备。

现场效率检查

在审视机床和加工中心的能效时,人们的关注焦点往往在于驱动和液压组件,而忽略了控制柜温控系统。因此,那些可以轻易挖掘出来的潜力就这样被忽视了。从威图的服务和效率检查结果来看,在很多情况下,升级后的设备在很短的时间内就能收回成本。在 Voith Turbo 公司,两名威图专家对总计 50 个不同的机床及其控制柜温控系统进行了详细的检查。完成服务检查后,客户会收到一份全面的关于冷却设备状况的报告。其中还包括相应的建议,例如是否有必要更换冷却设备,哪种设备最适合作为替代品,以及如果更换了新的设备,客户可以节省多少能源。对于 Voith Turbo 公司海登海姆驻地,威图建议更换 21 台机床的冷却设备。根据所需的冷却功率而定,分别选择威图 Blue e 或 Blue e+ 系列冷却设备。

改造顺利完成

文档中列出的建议还包括投资回报期计算表,便于客户决定是否要进行更换。Voith Turbo 公司管理层惊讶地发现,更换后,能耗和能源成本将下降 70%,这意味着,换用节能冷却设备平均只需接近两年就能收回成本。那么,最终的决定就显而易见了。公司在 21 台机床上安装了威图 Blue e 和 Blue e+ 系列冷却设备。除了一些小的调整,改造工作进行得很顺利。有了在海登海姆驻地的成功经验,Voith Turbo 公司的其他工厂也将在机床上改用威图的节能冷却解决方案。

概览

项目
Voith Turbo GmbH & Co. KG
地址
海登海姆, 德国
分支机构
Machine-Building
挑战
  • 公司目标是在六年内将能耗降低 20%
解决方案
  • 对 50 台不同的设备进行服务和效率检查,并进行文档记录
  • 将 21 台冷却设备替换为威图 Blue e 或 Blue e+ 设备
  • 投资回报期为大约两年