Zur neuen Webseite von www.rittal.com
Warenkorb

„Wie kann ich den Raum optimal ausnutzen?“

Diese Frage stellt sich oft, wenn Steuerungen und Energieverteilungen in Schaltschränken mit den unterschiedlichsten Geräten und Komponenten bestückt werden sollen.

Bei Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen erfolgt der Aufbau typischerweise mit Montageplatten. Dabei gilt es, nicht nur Sicherheitsgesichtspunkte, sondern auch funktionale Risiken wie Klimatisierung und EMV bei der Planung zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere bei der Anwendung leistungselektronischer und steuerungs-/kommunikationstechnischer Baugruppen von Bedeutung, die über Schutz- und Schaltgeräte von einem Sammelschienensystem versorgt werden.

Gerade die Hersteller solcher Baugruppen stellen in ihren Montage- und Betriebsanleitungen häufig recht genaue Anforderungen an die Platzierung und Abstände zu anderen Baugruppen. Solchen Vorgaben ist unbedingt Folge zu leisten, damit in einem Stör- oder Schadensfall auch die Gewährleistungsansprüche bestehen.

Daher ist es, besonders bei vorgegebenen Platzverhältnissen etwa an einer kompakten Maschine, umso wichtiger, den Innenraum eines Schaltschrankes über eine breite Zubehörpalette von Montage-Systemteilen möglichst gut ausnutzen zu können.

Der feste oder schwenkbare Einbau von 19-Zoll-basierten Geräten sollte ebenso unterstützt werden, wie der Aufbau weiterer Montageebenen mittels Teilmontageplatten. Diese lassen sich seitlich im Schrank oder vor die Hauptmontageplatte schwenk- oder kippbar anordnen.

Entsprechende Abstände zur Vermeidung von Wärmenestern oder zur Verringerung elektromagnetischer Beeinflussungen sind damit leicht zu realisieren. Darüber hinaus ermöglichen metallisch blanke, korrosionsgeschützte und elektrisch leitfähige Zubehörteile für die EMV – über die Direktkontaktierung der Befestigung – einen sehr guten Potenzialausgleich von Gerätegehäusen, Kabelschirmen und ggf. EMV-Filtergehäusen.

Auch sehr schwere Einbauten, die nicht auf der Montageplatte befestigt werden können, sollten durch entsprechende Lastaufnahme-Einbauteile einfach und sicher auf dem Schaltschrankboden oder am horizontalen Rahmenprofil bei Gerüstschränken abgestützt werden können.

Autor: Hartmut Lohrey, Leiter Marketing Training/Support