Chat with us, powered by LiveChat

Electrifica tu sistema

HAZ REALIDAD LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Moderniza tus sistemas con una estandarización en el área energética

Haz realidad la transición energética

El desafío de la transición energética

La protección climática y la transición energética son dos desafíos muy grandes para las empresas. Tanto si es en el sector energético o no, conseguir cero emisiones con tecnologías y soluciones respetuosas con el medio ambiente conlleva que se cumplan unos requisitos y al mismo tiempo se garantice una competitividad internacional.

Tiempo para la transición energética

Para parar el cambio climático, debemos reducir las emisiones de CO2 al mínimo. La manera de llevarlo a cabo es a través de la transición energética: obtener la electricidad de fuentes de energía renovables y hacer que se cumpla la creciente demanda energética sin aumentar el CO2 .

Para hacerlo realidad,

  • se debe parar de utilizar los combustibles fósiles cuanto antes y
  • se deben crear infraestructuras seguras y de alto rendimiento
  • que suministren electricidad de manera económica y asequible.
  • Se debe buscar un uso energético eficiente al mismo tiempo.

La manera tradicional de suministro de energía de “un trayecto de solo ida” se está reemplazando por una infraestructura descentralizada de pequeños sistemas que generan energía para poder usarla directamente o para alimentar a las redes principales.

Su consecuencia es que la complejidad del sistema se incrementa de manera significativa y, por consiguiente, hay que adaptar, expandir y realizar más cambios en la infraestructura.

Sin embargo, parece que su expansión se ha estancado. En lugar de disminuir, las emisiones alcanzaron un nuevo récord en 2022. Como el país industrial líder que somos, debemos dar un paso hacia delante.

La clave del progreso es la digitalización y la unión de todas las áreas. Sólo podremos convertirnos en una sociedad más sostenible si todo el mundo se une y coordina su compromiso y esfuerzo. ¡Aprovecha esta oportunidad y electrifica tu sistema!

Los sistemas energéticos del futuro serán digitales, fiables y sostenibles.

Rittal y sus empresas hermanas Eplan y German Edge Cloud ofrecen soluciones adecuadas para todo el proceso, desde el diseño y la ingeniería a la construcción y la gestión de la planta. Apuesta por la digitalización y la estandarización sistemática y automatiza tus actividades para que tu empresa sea más eficiente y apueste por el futuro. 

Los desafíos también presentan nuevas oportunidades

Rittal se compromete a proporcionar a la industria energética un rango de productos a medida, que incluyen soluciones modulares y estandarizadas para los desafíos de cada sector en particular. 

Obtén más información sobre los segmentos de mercado y el uso eficiente de la electricidad:

Producción de energía

Un esfuerzo considerable durante la expansión y la reestructuración

El abandono del uso de los combustibles fósiles está dando paso a un aumento rápido de muchas plantas energéticas descentralizadas. Es esencial que funcionen sin problemas. De esta manera se puede garantizar un suministro energético permanente.

Transmisión de energía

Red de infraestructuras fuertes, inteligentes y preparadas para el futuro

El gran peso que tienen las renovables en la energía actual presiona a la red existente y aumenta la complejidad del sistema. Por lo tanto, las infraestructuras de energía deben dar un paso adelante en cuanto a transparencia, flexibilidad e inteligencia.

Almacenamiento de energía

Construyendo las bases para los sistemas de energía del futuro

La energía «verde» no se suministra a la red de forma permanente y uniforme. Las instalaciones de almacenamiento de energía son, por lo tanto, indispensables para mantener el equilibrio en la red y que la transición energética sea un éxito.

Consumo energético

Infraestructuras de carga, eficiencia energética e integración sectorial

La transición energética no es solo la distribución y el almacenamiento de la electricidad. También trata de una gestión de la energía eficiente que reduzca el consumo al mismo tiempo que aumenta la movilidad eléctrica y la integración sectorial.

Electrifica tu sistema: Rittal ofrece ventajas diversas y fundamentales.

Existen soluciones esenciales para cada requisito del sector energético, como un sistema modular. Se garantiza un diseño e ingeniería eficientes con soluciones preconfiguradas, puesto que recibes el plan de proyecto de Eplan y toda la documentación directamente. Rittal configurará, previa solicitud, los armarios que lleves al centro de premontaje a tus especificaciones con sistemas de embarrado y, si se requiere, instalará disyuntores de circuito de aire (ACB).

No pierdas tu valioso tiempo y concéntrate en lo importante.

Unsistema modular escalable ofrece flexibilidad para configurar tus soluciones. Proporciona la máxima polivalencia gracias a un montaje independiente del fabricante con el sistema Ri4Power, que incorpora disyuntores de circuito de distintos fabricantes reconocidos. ¿Cambian tus necesidades? De nuevo, no hay problema. Se puede expandir el sistema en cualquier momento

Confía en los productos de calidad y fiabilidad probada de Rittal. La tecnología probada y certificada de Rittal ofrece la máxima seguridad y fiabilidad personal. Asegura el suministro para la transición energética. 

Cumplir con los estándares y regulaciones internacionales te permite disfrutar de las soluciones de Rittal en cualquier parte del mundo. Además, como hay instalaciones de producción y servicio de Rittal por todo el mundo, ofrecemos asistencia en cualquier parte, lo que significa que tu negocio internacional cuenta con más garantías.

 

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Charged up in 60 minutes

Charging infrastructure is one of the major stumbling blocks as we switch to electric mobility. For example, if urban bus routes are changed to e-mobility, they will also need powerful charging stations. The Cologne Public Transport Authority (Kölner...

TESVOLT

Agua caliente en la montaña

La energía eléctrica para el refugio del club alpino en Coburgo se genera de forma neutra en CO₂ mediante un sistema fotovoltaico y una planta de cogeneración que funciona con aceite vegetal. Los visitantes del refugio tienen acceso a duchas de agua...

Caso práctico: operador de turbinas eólicas

Preparado para fuertes brisas

Ya sea en los bosques de Canadá, en pueblos remotos de Australia o en el Mar del Norte: las turbinas eólicas deberían suministrar electricidad de forma fiable durante más de veinte años. Para ello, la electrónica en el interior debe protegerse del frío,...

H&W Control GmbH

Avanzamos con la energía hidroeléctrica

Para una planta en la montaña más alta de Panamá, el volcán Barú, H&W Control confió en los armarios de distribución de Rittal. Se entregaron a Panamá cinco cuadros eléctricos, tres para la gestión de energía con el sistema de barras RiLine de 1600 A y...