Duim techniek

Innsparing av monteringstid med gulvskap serien - VX25

Tid er penger – det gjelder også for styringsanleggprodusenten Duim techniek fra Veenendaal i Nederland. Den mellomstore bedriften har spesialisert seg på elektrotekniske styringsanlegg for avfallshåndtering og resirkuleringsbransjen. Hver av de intelligente styringene som monteres av de rundt 30 medarbeidere hos Duim techniek, er et unikat, og produksjonsprosessen er svært arbeidsintensiv. "Derfor er vi alltid på utkikk etter muligheter for å minimere monteringstiden", forteller Rijkjan Ploeg, produksjonsleder hos Duim techniek med ansvar for det elektriske verkstedet. Gulvskap i VX25 serien fra Rittal gjør det mulig å spare tid under monteringen.

Rask montering er etterspurt

En typisk oppgave for Duim techniek er rekkemontering av flere koblingsskap. Da er Rittals VX25 gulvskap midt i blinken, takket være rekketetninger som kan settes på enkelt og raskt før skapene kobles sammen. Dessuten sørger den nye teknologien for å forhindre feil under posisjoneringen av de enkelte skapene. I tillegg er det ikke lenger nødvendig å skru fast sideveggene for å feste dem – nå hektes de bare sammen. Dørhengslene på VX25 har ikke lenger stifter som må fjernes for demontering, og det sparer også tid under monteringen, understreker Ploeg: "Hengslene kan betjenes raskt og enkelt, ettersom døren bare kan løftes ut."

Her sparer vi raskt en halv time på hvert eneste koblingsskap.
Rijkjan Ploeg, produksjonsleder, Duim techniek

Beskyttelse i tøffe omgivelser

"For mange typer bruk er det svært krevende omgivelsesforhold", sier Peter Geerts i salgsavdelingen hos Duim techniek: "Og anleggene behandles ofte ganske røft." Luften på slike steder kan være svært støvfylt, og det kan skade elektriske kontakter og releer. I mange anlegg er det også aggressive og korroderende stoffer. "Derfor er god beskyttelse svært viktig for pålitelig drift", understreker Geerts. Når det er mulig, plasseres derfor koblingsskap med styringsteknikk alltid i containere eller lukkede, støvfrie kontrollrom. Men ikke på alle brukssteder er dette mulig. Med det robuste VX25-gulvskapet bidrar Rittal til at mange av styringssystemer fra Duim techniek er beskyttet og alltid fungerer pålitelighet. "Vi bruker VX25 fra Rittal fordi de er stabile og pålitelige, og gir god beskyttelse mot tøffe omgivelsesforhold", forklarer Geerts.

Lav kompleksitet og økt effektivitet

VX25 er trimmet med tanke på økt effektivitet – og det merkes i praksis. Grunnlaget for VX25 er den nye rammeprofilen som brukes både i vertikale og horisontale deler av rammen. Det fører til at antallet ulike monteringsdeler er langt mindre enn i forgjengermodellen. Færre monteringsdeler gir mindre kompleksitet, som igjen gjør seg direkte bemerket i form av enklere lagerhold. Resultatet er lavere kostnader. "VX25 fra Rittal hjelper oss å jobbe mer effektivt, og gir optimal beskyttelse mot støv og andre skadelige forhold i omgivelsene", oppsummerer Geerts.