Успешные проекты
-
TÜV NORD GROUP
TÜV NORD GROUP построил один из самых современных дата центров в Германии.
Наряду с удобством и безопасностью, также важна и энергоэффективность. Решения от Rittal используются в серверных комнатах, а также в токораспределении.
Данные - это странный товар. Вы не можете их увидеть или потрогать, у них нет веса и формы, - но, тем не менее, их можно украсть, повредить или даже уничтожить. И последствия могут быть очень серьезными во многих областях, данные могут выступать самым важным активом компании. Не удивительно, что IT безопасность находится в топ приоритете уже на протяжении долгого времени.
Шпионаж – это не единственное, от чего компании должны уберечь свои данные. Даже если данные не имеют физической формы, они могут быть разрушены огнем или водой. Если в компьютерном центре возникнет огонь, в опасность грозит не только данным, под угрозой окажутся все бизнес операции компании. Тоже самое можно сказать и о перебоях с электричеством или актах саботажа, которые приводят к остановке серверов и других компонентов во всем департаменте.
Всесторонняя, непрерывная защита IT инфраструктуры служит важным составляющим компании. Но, как корпорациям и бизнесу подготовится к этим вызовам? TÜV NORD GROUP является хорошим примером; они построили один из самых современных и надежных дата центров в Германии.
Компания собрала все свои IT мощности на 1 500 м2. Ранее они пользовались децентрализованными мощностями как в Германии (4 ЦОДа), так и за рубежом (70 ЦОДов). Новый дата центр имеет сертификат «Trusted IT Site Level 3», что соответствует очень высоким стандартам безопасности. В случае возгорания, например, две серверные комнаты могут противостоять огню на протяжении 3 часов. Или для защиты от нарушителей, пять зон безопасности с контроллером доступа гарантируют, что только авторизированные сотрудники могут получить доступ в соответствующую зону. TÜV NORD GROUP имеет свои строгие требования к IT инфраструктуре, например, такие как: ЦОД не может простаивать более чем 10 минут в год, и должен работать до 72 часов в индивидуальном режиме от дополнительного источника энергии. Группа компаний инвестировала около 8 миллионов евро в этот проект, и приблизительно одна третья из них составила расходы на строительство.
Максимальная надежность
Чтобы убедиться, что требования безопасности к новым ЦОДам были оптимально соблюдены, TÜV NORD GROUP привлекла к работе внешних партнеров из промышленного и IT секторов. Группа обратилась только к компаниям, которые зарекомендовали себя лучшими в своей области. Röwer Sicherheits и Gebäudetechnik GmbH проводили инсталляцию электрооборудования, а также оборудования по технической безопасности. Kasselhut Schaltanlagen GmbH & Co. KG был ответственным за главный низковольтный распределительный щит (LVMS). А так как эти компании могут гарантировать максимальную надежность только в том случае, если шкафное оборудование также соответствует высокому качеству и стандартам безопасности, Kasselhut установил LVMS в систему Rittal Ri4Power. Система Ri4Power уже была протестирована самыми популярными производителями распределительных устройств. Kasselhut осуществил дополнительное тестирование, потому что исходя из требований заказчика в систему необходимо было внести некоторые модификации.
Так как питание осуществляется от системы среднего напряжения, LVMS имеет дополнительное резервирование; подключение ЦОД к электропитанию осуществляется двумя главными линиями, которые разделены и являются независимыми друг от друга, что обеспечивает максимальную безопасность. Kasselhut разработал систему LVMS так, чтобы была возможность индивидуально работать с каждым контуром без отсоединения его от главной сети.
Не только скрытые камеры
Предметом гордости этого ЦОД также является современный физический контроль доступа. 18 камер с обзором на 360 о . Пять зон безопасности с физическими системами контроля доступа обеспечивают доступ только сотрудникам, которые имеет соответствующую авторизацию. К тому же, чтобы войти в серверные комнаты, персонал должен ввести персональный код.
Энергоэффективное охлаждение и токораспределение
Наряду с соответствующими аспектами безопасности, вопросы энергоэффективности также имеют первостепенное значение при планировании ЦОД.
«Мы экономим огромное количество энергии в сравнении с нашими предыдущии ЦОДами», говорит Лерой Расетте, начальник IT департамента TÜV NORD GROUP. «Мы подсчитали, что наша энергоэффетивность соответствует сокращению излучения карбона диоксида на 312 тонн в год.»
Отличительной особенностью данного ЦОД также является резервируемая система охлаждения. Чиллеры, которые производят необходимое охлаждения находятся на верхнем этаже в центральной секции здания. Две гибридных системы охлаждения, которые выбрасывают гарячий воздух из серверных комнат в окружающую среду установлены на крыше здания. На начальной стадии, когда температура не выше 160 они охлаждают смесь воды и гликоля используя уличную температуру. Но, когда температура воздуха окружающей среды становится выше, используется охлаждение испарением. В серверных комнатах находятся воздушно-водяные теплообменники, в которых холодная вода охлаждает воздух, который поступает в серверные помещения. Первая серверная комната, в которой находятся шкафы, имеет холодный и горячий коридор. Холодный воздух подается в коридор на ряд шкафов. Вентиляторы всасывают воздух в средину. Теплый воздух, поднимаясь за шкафами вверх направляется обратно в теплообменники
120 серверных шкафов в одной серверной комнате, технологически и визуально это достойное исполнение. Шкафы от Rittal невозможно узнать с первого взгляда. Все шкафы TS IT были покрашены в корпоративный синий цвет TÜV. Токораспределение в стойках осуществляется модулями PSM, которые также сделаны на оборудовании Rittal. Используемые модульные и интеллектуальные токовые шины способны регистрировать и документировать точное энергопотребление сервера до уровня розетки.
Такие меры являются необходимыми условиями для энергоэффективной работы сервера. А именно, в случае возникновения несбалансированной нагрузки, то есть несимметричное распределение нагрузки по трем фазам – это приводит к ненужному высокому энергопотреблению.
Модули Rittal PSM производят измерения, которые можно получить двумя способами: через web-сервер интегрированный в систему мониторинга и через SNMP. Устройства подсоединяются к системе управления энергией, которая отслеживает потребление энергии и позволяет контролировать ее. Также в систему поступают другие измерение, включая температуру в серверной комнате. В консолидации данных TÜV NORD GROUP также положилась на ноу-хау от Rittal. Вся необходимая информация резюмируется с помощью системы мониторинга Rittal СМС III. Эта система не только помогает улучшить энергопотребление ЦОД, но также улучшает его безопасность. И что было особенно приятно для всех участников, это быстрая и легкая активация ЦОД всего за 3 месяца. Бухгалтерские документы также вызывают улыбку: сумма сметы и реальная стоимость проекта совпали до одной копейки. «Для проектов такого размера это тяжело сделать,» говорит Расетте.