Комплектующие Wire Terminal
-
Станция для чистки
Станция для чистки представляет собой специальнок приспособление для очистки печатающих головок Wire Terminal WT.
-
Транспортировочная пломба для магазна направляющих проводов
Транспортировочная пломба для фиксации магазина с шинами Wire Terminal.
-
Языковой пакет для Wire Terminal
С помощью языкового пакета Rittal Wire Terminal может поддерживать испанский, французский, польский, итальянский или чешский языки. Таким образом, обеспечивается понятный язык интерфейса для различных стран.
-
WT vibratory bowl feeder
Vibratory bowl feeders supply the fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C with wire end ferrules. The vibratory bowl feeders process loose wire end ferrules with plastic collars. The appropriate vibratory bowl feeder feeds into the relevant work stage of the Wire Terminal fully automatically.
-
WT bundle tape
Bundle tape for fully automated wire processing machine Wire Terminal WT C for outputting wires in a sequential chain bundle format.
-
Wire rail lock WT
Wire rail seals can be used for transport-proof, manipulation-proof sealing of the wire rails on both sides.
-
Wire rail WT
The Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine may optionally be fitted with a separate wire rail system. The finished, processed wires are guided to the appropriate wire rails in the correct sequence on an order-specific basis. The front and rear of the rails can then be secured with a seal system.
-
Guide tube For wire store WT
For routing wires from the wire store into the Wire Terminal. The guide tube prevents external intervention into the machine area. The tube may be used for individual wire infeed into the Wire Terminal or as replacement material for the WT Tube 12 wire store.