Vitens Water Company

Digitalisering af drikkevandsforsyningen

Det hollandske vandforsyningssystem er en af de største infrastrukturbedrifter i de sidste hundrede år. Og det underjordiske vandnetværk udvikler sig fortsat, blandt andet for at kunne afbøde konsekvenserne af klimaændringerne. Dette gælder også vandledningssystemet på vandværket Vitens. I provinserne Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland og Flevoland bruger 5,5 millioner mennesker Vitens' tjenester hver eneste dag. Det største vandværk i Nederlandene "digitaliserer" netværket for at gøre drikkevandsforsyningen endnu mere pålidelig. Komponenterne til indsamling af de nødvendige måledata er placeret i robuste udendørsskabe fra Rittal.

Skabene er umulige at ødelægge. Vi bruger stadig nogle af Rittals udendørsskabe, som blev installeret for 15 år siden, fordi vi aldrig har været nødt til at udskifte dem. De er vedligeholdelsesvenlige, korrosionsbestandige og har gode pakninger. Resultatet er, at vi aldrig behøver at bekymre os om dem.
Tom Sijmonsma, Specialist i Elektroteknik, Wasserwerk Vitens
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

Overvågning og lavt energiforbrug

Vandværket Vitens forsyner en del af det 49.000 kilometer lange drikkevandsnetværk med sensorer, som i realtid registrerer, hvad der sker i ledningsnettet. Elektroniske komponenter sender måledata indsamlet i udendørsskabe til et system. Man får adgang til systemet via webapplikationer. Også vandtrykspotentialerne i de forskellige netværksområder bliver nøjagtigt dokumenteret med dette system. Dermed kan Vitens sende en servicetekniker ud, før en kunde konstaterer, at der er et problem med drikkevandsforsyningen. Vitens er overbevist om systemets fremtidige synergieffekter: lavere energiforbrug og endnu bedre overvågning af vandkvaliteten. Elektroniske komponenter er vigtige ved overvågning af vandniveauer og trykpotentialer. For at sikre optimal funktion på ledningsnettet har Vitens i årtier opbevaret disse komponenter i udendørsskabe af aluminium fra Rittal.

Hermetisk forseglet, lav vægt

Afhængigt af funktionskravene bruger Vitens enten dobbeltvæggede eller enkeltvæggede udendørsskabe. Det afgøres af, hvilke komponenter der er indbygget i skabet. Det enkeltvæggede skab Rittal CS New Basic kan bruges overalt, hvor et stort antal kabler skal distribueres effektivt. Disse skabe indeholder hovedsageligt passive systemkomponenter, der stiller lave krav til klimaregulering. Det ventilerede tag sørger for lave temperatursvingninger og forhindrer kondensdannelse. Takket være korrosionsbeskyttelsen af høj kvalitet, den høje kapslingsklasse op til IP 55 og alsidigheden er Rittal CS New Basic et ideelt skab til alle applikationer med lav tabseffekt.

Funktionskrav

CS New Basic skabe har en solid trepunktslås og en pakning af polyurethanskum. Da pakningerne er sømløse, er udendørsskabene hermetisk forseglet – også på undersiden, hvor kablerne indføres. For Vitens er det vigtigt, at flangepladerne er af høj kvalitet, da der er stor risiko for, at insekter trænger ind ved kabelindføringerne. Dette skal ubetinget forhindres, eftersom det kan føre til alvorlige funktionsfejl. Levetiden på Rittals skabe har en positiv effekt på vedligeholdelsesomkostningerne. Skabene kan leveres fra lager og er lette at transportere takket være deres lave vægt. I de kommende år har Vitens til hensigt at digitalisere vandledningsnetværket yderligere, og flere og flere udendørsskabe erstattes af Rittals nye udendørsskabe, der er velegnede til optimal beskyttelse af følsomme komponenter. Dette giver mulighed for en yderligere udvidelse af overvågningssystemet. Resultatet er et intelligent netværk, der optimeres ved hjælp af tusindvis af sensorer.

Oversigt

Projekt
Wasserwerke Vitens
By
Zwolle, Nederlandene
Branche
Infrastructure-Telecommunications
Udfordring

Beskyttelse af følsomme komponenter til de nødvendige måledata i modstandsdygtige, langtidsholdbare udendørsskabe

Udvidelse af overvågningssystemet til drikkevandsforsyningen

Løsning

Vedligeholdelsesvenlige og korrosionsbestandige Rittal CS New Basic udendørsskabe (aluminium) med lavt energiforbrug

Høj kapslingsklasse IP 55