Erdung von Schaltschränken: korrekte Umsetzung und relevante Normen

November 09 2026

Erdung, Autor Peter Hoffmann

Wo elektrischer Strom fließt, entstehen Risiken für Menschen, Tiere und technische Anlagen. Das gilt auch für Schaltschränke, in denen zahlreiche elektronische Komponenten und Kabel verbaut sind. Eine fachgerechte Erdung des Schaltschranks ist deshalb entscheidend für einen sicheren Betrieb.

Wie funktioniert die Erdung eines Schaltschranks?

Bei der Erdung wird sichergestellt, dass elektrischer Strom über einen Schutzleiter kontrolliert in die Erde abfließen kann. Ist ein unter Spannung stehender Gegenstand geerdet, nimmt der Strom bevorzugt diesen Weg.

Berührt ein Mensch das unter Spannung stehende Material, fließt der Strom ebenfalls vorrangig über die Erdung ab. Der Grund dafür ist, dass der elektrische Widerstand des Schutzleiters deutlich geringer ist als jener des menschlichen Körpers.

Vereinfacht lässt sich dieses Prinzip mit einer gut ausgebauten Autobahn vergleichen: Die Erdung stellt dem Strom einen leicht passierbaren Weg zur Verfügung. Der Weg über den menschlichen Körper gleicht hingegen einem schwer befahrbaren Feldweg.

Der in die Erde abgeleitete Strom stellt keine Gefahr mehr dar. Aufgrund ihrer enormen Masse wirkt die Erde als nahezu unendlicher Ladungsspeicher. Auf diese Weise schützt die Erdung sowohl Personen als auch empfindliche Komponenten vor Überspannungen und möglichen Folgeschäden.

Fehlerströme stellen eine wesentliche Gefahrenquelle beim Umgang mit elektrischen Anlagen dar. Sie entstehen beispielsweise dann, wenn Strom aufgrund eines Isolationsfehlers unbeabsichtigt einen anderen Weg nimmt.

In einem Schaltschrank kann dadurch etwa das leitfähige Metallgehäuse unter Spannung stehen. Berührt eine Person ein unter Spannung stehendes und nicht geerdetes Gehäuse, kann der Strom durch den menschlichen Körper abfließen. Die Folge kann ein Stromschlag sein.

Bereits geringe Ströme sind gefährlich, da sie Herzkammerflimmern auslösen können. Dieses kann sowohl unmittelbar als auch zeitverzögert nach einem Stromschlag auftreten. Aufgrund dieses Gefahrenpotenzials lösen FI-Schutzschalter, auch RCD genannt, zum Personenschutz bereits im Millisekundenbereich bei 30 Milliampere aus.

Welche Normen sind bei der Erdung von Schaltschränken relevant?

Die technische Umsetzung der Erdung wird in verschiedenen Normen beschrieben. Die Regelungen zur elektrischen Sicherheit sind vielfältig. Für die Erdung von Schaltschränken sind insbesondere die folgenden drei Normen relevant.

DIN EN 60204: Sicherheit von Maschinen

Vollständige Bezeichnung:
„Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen“

Die DIN EN 60204 definiert Anforderungen an die Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Instandhaltung der elektrischen Ausrüstung von Maschinen.

Dazu zählen auch Maßnahmen zum Schutz vor einem elektrischen Schlag. Die Norm behandelt unter anderem die Führung von Schutzleitern sowie die Erdung leitfähiger Teile.

DIN EN 61439: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Vollständige Bezeichnung:
„Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Allgemeine Festlegungen“

Die DIN EN 61439 legt Anforderungen und Nachweise für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen fest. Dazu gehören die Sicherheit, die Verfügbarkeit und die Funktion der Anlage.

Darüber hinaus enthält die Norm Vorgaben zur Erdung und zum Schutzleiteranschluss von Gehäusen. Diese Anforderungen sollen die elektrische Sicherheit und einen sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten.

DIN EN 62208: Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Vollständige Bezeichnung:
„Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen“

Die DIN EN 62208 beschreibt allgemeine Begriffe, Einteilungen, kennzeichnende Merkmale und Prüfanforderungen für Schaltschrankgehäuse.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Erdung leitfähiger Gehäuseteile. Dadurch soll der Schutz von Personen und technischen Komponenten sichergestellt werden.

Wie wird ein Industrie-Schaltschrank geerdet?

Für die Erdung eines Industrie-Schaltschranks müssen die leitfähigen Gehäuseteile in einen durchgängigen Erdungsverbund integriert werden. Dies kann durch einen Potenzialausgleich mit Erdungsbändern und flexiblen Leitern erfolgen.

Potenzialausgleich mit Erdungsbändern und flexiblen Drähten

Durch das Verbinden aller metallischen Gehäuseteile mit Erdungsbändern aus Kupferdrahtgewebe entsteht ein durchgängiger Potenzialausgleich innerhalb des Schaltschranks.

In der Regel kommen zusätzlich flexible Drähte zum Einsatz. Damit lassen sich sowohl fixe Teile als auch bewegliche Elemente zuverlässig kontaktieren. Zu den fixen Komponenten zählen beispielsweise:

  • Rahmen
  • Seitenwände
  • Schaltschrankdach

Auch bewegliche Teile wie die Schaltschranktüren müssen zuverlässig in den Erdungsverbund eingebunden werden.

Durch das Anbringen von Erdungsbändern oder flexiblen Drähten werden die leitfähigen Teile des Schaltschrankgehäuses miteinander verbunden. Tritt ein Fehlerstrom auf, kann die elektrische Spannung sicher vom Gehäuse abgeleitet werden.

Warum ist eine ordnungsgemäße Montage entscheidend?

Erdungsbänder und Erdungsdrähte erfüllen ihre Schutzfunktion nur, wenn sie ordnungsgemäß montiert sind. Die Schaltschränke von Rittal verfügen deshalb über eingeplante Erdungspunkte. Diese erleichtern den normgerechten Ausbau erheblich.

Werden beim Anbringen der Leiter Fehler gemacht oder einzelne Erdungsverbindungen vergessen, entsteht ein Sicherheitsrisiko.

Dabei stellt sich möglicherweise die Frage, warum die einzelnen Teile eines Metallschranks überhaupt leitend miteinander verbunden werden müssen. Der Grund liegt in der Lackierung der Schaltschränke. Sie schützt den Stahl vor Korrosion.

Werden zwei lackierte Teile miteinander verschraubt, ist jedoch nicht sichergestellt, dass eine leitfähige Verbindung entsteht. Selbst wenn eine Verbindung vorhanden ist, bleibt offen, welchen Leitwert beziehungsweise Übergangswiderstand sie aufweist.

Um einen normgerechten Ausbau zu unterstützen, verfügen die Schaltschränke von Rittal daher über entsprechend eingeplante Erdungspunkte.

Automatischer Potenzialausgleich mit dem Anreih-Schranksystem VX25

Eine deutlich vereinfachte Lösung für die Erdung bietet Rittal mit dem Anreih-Schranksystem VX25.

Das Gehäuse verfügt über einen automatischen Potenzialausgleich für folgende Komponenten:

  • Seitenwände
  • Dach
  • Rückwand
  • Bodenbleche
  • Sockel

Der Erdungsverbund entsteht bereits beim Verschrauben der einzelnen Gehäusekomponenten. Dafür kommen spezielle Befestigungsmaterialien zum Einsatz.

Die elektrotechnischen Kennzahlen dieser Verbindungen sind in den Datenblättern angegeben. Der Errichter muss prüfen, ob die Verbindungen die jeweiligen Anforderungen der Anlage an die Erdung erfüllen.

Für Rittal-Komponenten wie Klimageräte und Filterlüfter wurde dies bereits geprüft und sichergestellt. Beim Anbringen werden diese Komponenten automatisch in den Erdungsverbund des Schaltschranks integriert.

Beim VX25 sind Erdungsbänder beziehungsweise Erdungsleiter daher nur noch an den Schaltschranktüren erforderlich.

Welche Vorteile bietet der automatische Potenzialausgleich des VX25?

Für Steuerungs- und Schaltschrankbauer bietet der automatische Potenzialausgleich des VX25 zwei wesentliche Vorteile.

1. Vereinfachter und schnellerer Montageprozess

Da mehrere separate Erdungsverbindungen entfallen, wird der Montageprozess vereinfacht und beschleunigt.

2. Höhere Anlagensicherheit

Der automatische Potenzialausgleich erhöht die Anlagensicherheit deutlich. Bei der großen Anzahl an Teilen, die in einen Erdungsverbund integriert werden müssen, kann leicht eine einzelne Verbindung vergessen werden.

Zusätzlich sind manche Bereiche eines bereits ausgebauten Schaltschranks nur schwer oder gar nicht mehr einsehbar. Dadurch wird eine visuelle Überprüfung der Erdungsverbindungen erschwert.

Fazit: Eine fachgerechte Erdung erhöht die Sicherheit

Die Erdung spielt für die Sicherheit elektrischer Anlagen eine wichtige Rolle. Beim Herstellen eines Erdungsverbunds ist fehlerfreies und normgerechtes Arbeiten daher von großer Bedeutung.

Unzureichende oder fehlende Erdungen und Potenzialausgleiche stellen ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Schaltschranksysteme mit automatischem Potenzialausgleich, wie der VX25, minimieren dieses Risiko deutlich.

Aufgrund ihrer Konstruktion sorgen diese Systeme bereits bei der Montage für einen durchgängigen, niederohmigen Teileverbund.

FAQ zur Erdung von Schaltschränken

1. Warum ist die Erdung von Schaltschränken so wichtig?

Die Erdung schützt Menschen und technische Anlagen vor gefährlichen Fehlerströmen. Ohne Erdung kann das Metallgehäuse eines Schaltschranks unter Spannung stehen. Wird das Gehäuse berührt, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Eine fachgerechte Erdung sorgt dafür, dass der elektrische Strom sicher in die Erde abgeleitet wird. Dadurch lässt sich das Risiko erheblich reduzieren.

2. Wie funktioniert die Erdung in einem Schaltschrank?

Die Erdung erfolgt über einen Schutzleiter, der den elektrischen Strom gezielt ableitet. Da dieser Leiter einen geringeren elektrischen Widerstand als der menschliche Körper besitzt, fließt der Strom im Fehlerfall bevorzugt über die Erdung ab.

Dadurch werden Personen vor einem Stromschlag geschützt. Gleichzeitig lassen sich empfindliche Komponenten vor Schäden bewahren.

3. Welche Normen gelten für die Erdung von Schaltschränken?

Für die Erdung von Schaltschränken sind insbesondere folgende Normen relevant:

  • DIN EN 60204
  • DIN EN 61439
  • DIN EN 62208

Sie definieren Anforderungen an die elektrische Sicherheit, Schutzmaßnahmen und Erdungssysteme sowie an den Aufbau und die Prüfung von Schaltschränken und deren Gehäusen.

4. Wie wird ein Schaltschrank korrekt geerdet?

Ein Schaltschrank wird durch einen durchgängigen Potenzialausgleich aller leitfähigen Teile geerdet. Dafür werden Erdungsbänder oder flexible Leiter verwendet.

Diese verbinden sämtliche Metallkomponenten sowie Türen und andere bewegliche Teile elektrisch miteinander. Im Fehlerfall wird die Spannung dadurch sicher vom Gehäuse abgeleitet.

5. Warum müssen einzelne Metallteile im Schaltschrank miteinander verbunden werden?

Schaltschrankkomponenten sind in der Regel lackiert, um sie vor Korrosion zu schützen. Durch die Lackierung entsteht bei Verschraubungen jedoch keine zuverlässig leitfähige Verbindung.

Damit im Fehlerfall dennoch ein sicherer Stromfluss gewährleistet ist, müssen die einzelnen Metallteile gezielt über Erdungsleitungen miteinander verbunden werden.

Ing. Peter Hoffmann, MBA

Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.

Aktuelle Blogbeiträge

27.07.2026

Aufbau, Funktion und Einsatz von Schaltschränken

Schaltschränke sind zentrale Elemente der Industrie. Sie schützen Elektronik vor äußeren Einflüssen, ermöglichen eine strukturierte Installation und sichern die effiziente Steuerung sowie Automatisierung technischer Prozesse.

27.07.2026

Schaltschrankkühlung im Einklang mit der F-Gase-Verordnung

Strengere F‑Gase-Regeln verändern die Schaltschrankkühlung. Erfahren Sie, welche Anforderungen jetzt wichtig sind und wie Sie frühzeitig auf alternative Kältemittel umstellen.

27.07.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

10.08.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.