Elpex AG

Presque tout seul : une confection de câbles huit fois plus rapide

« Les machines font presque tout toutes seules. » C'est ce qu'affirme Oliver Curty, collaborateur chez Elpex AG, à propos des processus de travail au sein de l'entreprise où il travaille. Depuis 2016, ce fabricant suisse de systèmes de commande et de tableaux électriques se concentre sur l'automatisation de la production. En effet, c'est précisément dans la fabrication de tableaux électriques que les processus automatisés valent leur pesant d'or : jusqu'à présent, près de la moitié du temps de production était consacrée au câblage. Pour une armoire électrique standard, le câblage peut prendre jusqu’à 54 heures. Il s’agit d’un processus très chronophage pour Elpex, qui fournit non seulement des produits aux secteurs agroalimentaire, automobile et du bâtiment, mais aussi aux constructeurs de machines et aux entreprises d’automatisation. Depuis peu, Elpex dispose de la machine de confection de câbles Wire Terminal WT 36, qui permet d’effectuer ces tâches plus efficacement. Grâce aux produits de Rittal et d’EPLAN, l’entreprise parvient à optimiser l’ensemble des processus de sa chaîne de valeur. Outre la Wire Terminal WT 36, le fabricant de systèmes de commande et de tableaux électriques utilise le logiciel EPLAN Electric P8 en combinaison avec EPLAN Pro Panel Professional. Elpex utilise également le centre de découpe Secarex AC 15 et le centre d’usinage par fraisage Perforex BC 1001 HS de Rittal Automation Systems.

Aujourd’hui, tout a changé : le câblage est entièrement automatisé grâce au Wire Terminal WT36.
Oliver Hirsiger, employé d’Elpex AG

Le câblage est automatisé par la machine Wire Terminal. Cela permet un gain d'efficacité considérable au cours du processus. La confection des fils s'effectue huit fois plus rapidement qu'auparavant grâce à la machine. Le nom WT36 fait référence au nombre de fils pouvant être produits par la machine de confection automatique. Il est ainsi possible de produire automatiquement, sans aucun réglage, 36 fils différents dont les sections vont de 0,5 mm² à 6 mm² et de les marquer en noir ou en blanc. La Wire Terminal réalise plusieurs étapes de travail en un seul appareil. La coupe, le dénudage et le sertissage s’effectuent sans aucune intervention de la part de l’employé. Auparavant, ces étapes étaient réalisées manuellement, mais désormais, cela fait gagner énormément de temps aux employés d’Elpex, qui peuvent ainsi se consacrer à d’autres tâches. La machine confectionne chaque année les câbles destinés à 400 armoires électriques. Si le câblage était encore effectué manuellement, il faudrait 54 heures de travail par armoire électrique, soit un total de 21 600 heures. Grâce au Wire Terminal, les opérations sont huit fois plus rapides et ne nécessitent plus que 2 700 heures de travail. Sans ces données, il ne serait toutefois pas possible d'utiliser la machine de confection de câbles de manière aussi efficace. Elpex a déjà posé les bases à cet effet avec EPLAN Electric P8 et EPLAN Pro Panel Professional. Ces logiciels permettent de modéliser l’ingénierie électrotechnique et la structure de montage, de sorte que les données requises puissent ensuite être transférées de manière transparente vers la machine Wire Terminal. Cela inclut les longueurs de fils, les sections, les couleurs et le traitement des extrémités de fils. « Avant, nous devions tout faire à la main ou sous-traiter le câblage. Grâce à ces trois machines, nous pouvons désormais tout réaliser nous-mêmes et suivre chaque étape du processus », explique Oliver Hirsiger.

Accélération des processus grâce à l'efficacité

L'automatisation permet à Elpex de gagner un temps considérable. Grâce à l'intégration avec les produits EPLAN, les collaborateurs gardent en permanence une vue d'ensemble du processus. De plus, la haute qualité du Wire Terminal leur garantit de recevoir des fils standardisés pour la suite du traitement. Cela permet non seulement de réduire le temps de production, mais aussi de simplifier le processus de travail et d'améliorer la qualité.

Vue d'ensemble

Projet
Elpex AG
Ville
Kirchberg, Switzerland
Secteur d'activité
Electrical-and-Automation
Défi

Snellere arbeidsprocessen bij de bedrading

Solution

Optimalisatie van alle processen in de waardeketen met producten van Rittal Automation Systems en Eplan

Wire Terminal WT 36, EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel Professional, knipcentrum Secarex AC 15 en freesbewerkingscentrum Perforex BC