La plateforme RiLineX testée : un montage jusqu'à 75 % plus rapide

RiLineX : une avancée majeure dans la technologie de distribution électrique

Qui veut savoir comment fonctionnent réellement les choses dans le monde de la fabrication d'armoires électriques et de panneaux de commande, vous vous tournerez rapidement vers des personnes ayant une expérience sur le terrain. Marcel Birkenberger, qui travaille dans ce secteur depuis trente ans, encadre quotidiennement des équipes de production et constate que le marché évolue à une vitesse fulgurante. « Les contraintes de temps et de coûts ne cessent d'augmenter. Dans le même temps, la demande de solutions sur mesure et de délais de livraison courts ne cesse de croître », explique-t-il. « La qualité des données numériques joue donc un rôle de plus en plus important. »

C'est pourquoi son équipe a participé à une étude indépendante sur RiLineX, la nouvelle plateforme de barres omnibus de Rittal. Les résultats se sont avérés tout simplement impressionnants.

Nous avons la toute dernière technologie. Nous étions surpris qu’un tel bond en avant soit encore possible.
Marcel Birkenberger, Responsable de production, gefeba Elektro
Même des techniciens expérimentés étaient stupéfaits. « C’est incroyable de pouvoir économiser autant de temps », affirme Birkenberger.

75 % de gain de temps lors du montage — confirmé indépendamment

Lors d’un test pratique sur le terrain, RiLineX a été comparé à un système classique de barres omnibus. Sous la supervision de l’Institut Fraunhofer, les opérations de montage ont été mesurées avec précision. Le montage manuel et le montage assisté par CNC ont été pris en compte.

Simplicité par le design : ‘Click & Work’

Ce qui a particulièrement retenu l’attention pendant l’étude, c’est la simplicité de RiLineX :

  • Montage sans outils grâce au principe « Click & Work »
  • Assemblage sans erreur, car le système ne peut être monté que d’une seule manière correcte
  • Installation sécurisée avec protection contre les contacts jusqu’à IP 2XB ou IP 3X
  • Introduction de tension plus rapide grâce à une conception flexible et peu encombrante

Cela rend le système non seulement convivial, mais réduit également le risque d’erreurs de montage — un facteur de coût important dans la pratique.

Les résultats :

Tableaux RiLineX complets

- 75% plus rapide en montage manuel

- 80% plus rapide en montage assisté par CNC

Tableaux RiLineX modulaires

- 60% plus rapide en montage manuel

- 55% plus rapide en montage assisté par machine

Une solution à la pénurie de main-d’œuvre

Comme le système est intuitif, même des techniciens moins expérimentés ou semi-qualifiés peuvent l’utiliser. Cela facilite la mise en opération rapide de nouveaux collègues.
Birkenberger explique : « Nos jeunes apprécient davantage le travail lorsqu’ils voient rapidement des résultats. Cela motive — et maintenir la motivation devient de plus en plus difficile. »
RiLineX ne contribue donc pas seulement à accélérer le processus de production, mais aussi à renforcer les équipes dans un marché où les profils techniques sont rares.

Des cas pratiques comme base de l’étude

Les étapes de montage sélectionnées reflètent la réalité quotidienne des constructeurs de tableaux :

  • Assemblage de systèmes complets de distribution électrique
  • Montage des composants
  • Opérations manuelles et assistées par machine
  • Intégration dans les flux de travail existants

Rittal a délibérément choisi un environnement de production expérimenté où les systèmes classiques sont appliqués efficacement depuis des années. Les résultats sont donc représentatifs du marché dans son ensemble.

La conclusion de l’étude est claire:
RiLineX n’est pas une petite amélioration, mais un grand bond en avant dans la technologie des barres omnibus.
Avec un montage plus rapide, une structure intuitive et une architecture sûre et tournée vers l’avenir, la plateforme répond aux plus grands défis actuels dans la construction de tableaux :

  • Pression sur les délais
  • Pression sur les coûts
  • Pénurie de personnel
  • Digitalisation

Découvrez RiLineX

Des possibilités illimitées pour la distribution de courant

RiLineX est la nouvelle plateforme de jeux de barres avec entraxe de 60 mm pour la distribution de courant dans l'industrie, les bâtiments et les infrastructures – totalement indépendante des fabricants et sans licence. Ceci permet de l'utiliser dans...