Hollande du sud

La Hollande du sud ouvre des voies maritimes avec une infrastructure IT de Rittal

La Hollande du sud gère et se charge de 78 ponts et écluses du réseau navigable en Hollande du sud. Pour la commande des ouvrages maritimes, par exemple l’ouverture et la fermeture des ponts et écluses pour le passage des bateaux, la Hollande du sud développa une solution standard pour laquelle des produits Rittal sont entre autres utilisés. Grâce à une approche intégrée et à une utilisation cohérente des produits, le partenaire de maintenance EPC Groep peut assurer un fonctionnement sûr, fiable et durable à des coûts d'entretien faibles.

Un système de refroidissement, raccordé directement à un système de chauffage et de refroidissement a été conçu en coopération avec Rittal.
Tino van As, chef de projet de l'administration de gestion des infrastructures de Hollande du sud
La chaleur résiduelle du centre de données est utilisée pour chauffer les centres de contrôle. Cela permet de réduire la consommation électrique annuelle.

Télécommande des ponts et écluses

En 2006 la Hollande du sud décida de télécommander les ponts et écluses pour garantir ainsi un passage sans heurts des bateaux sur les fleuves. Depuis cette date les ouvrages maritimes ont été connectés étapes par étapes via un propre réseau de fibres optiques. La commande électronique et la surveillance à distance de tous les ponts et écluses connectés sont réalisées via cinq centres de contrôle selon un concept de commande, de sécurité et d’entretien standardisé. Un des centres de contrôle se trouve dans le bâtiment futuriste Steekterpoort à côté du pont levant historique Gouwsluis à Alphen aan den Rijn. 24 ponts mobiles de Hollande du sud sont commandés depuis ici. Le concept élaboré assure, malgré un entretien efficient en matière de coûts, une disponibilité et une sécurité maximales du système de commande et permet un trafic parfait sur les voies maritimes.

Sécurité optimale et coûts d’entretien minimisés grâce aux composants standards

Le concept de Hollande du sud prévoit exclusivement l’utilisation de composants standards – en commençant par les caméras et les capteurs en passant par les baies TS IT de Rittal jusqu’aux unités de refroidissement LCP qui sont installées dans les cinq centres de contrôle. Cela facilite le travail des partenaires de maintenance et minimise les coûts de panne et d’entretien. Un contrat de maintenance, qui stipule que l’organisation de maintenance de Rittal se charge du remplacement en temps et en heure des composants sensibles aux défauts, a été conclu avec Rittal dans ce cadre.

Durabilité et utilisation multiple du refroidissement comme objectif

La durabilité et également l’utilisation multiple des appareils ICT étaient primordiales lors du choix du système de refroidissement installé dans les centres de contrôle. Tino van As, chef de projet de l'administration de gestion des infrastructures de Hollande du sud dit : « En 2012 Rittal avait tout juste mis le refroidissement LCP à base de baies sur le marché. Nous avons rapidement détecté les avantages de ce refroidissement à base de baies IT économique en matière d’énergie, mais nous voulions plus – nous cherchions une possibilité pour rendre ce système de refroidissement encore plus durable. » Une solution, qui est constituée d’une association avec une station thermique, a alors été développé en coopération avec Rittal. La chaleur résiduelle du centre de données est utilisée pour chauffer le centre de commande. Cela permet une économie annuelle considérable en énergie et en CO2. »

Vue d'ensemble

Projet
Hollande du sud
Ville
Den Haag, Pays-Bas
Secteur d'activité
Infrastructure-Telecommunications
Défi

Télécommande électronique et surveillance à distance de tous les ponts et écluses connectés à cinq centres de contrôle

Disponibilité maximale de la technologie de commande

Durabilité et utilisation multiple du système de refroidissement dans le centre de contrôle

Solution

Utilisation de composants standards : baies TS IT de Rittal, LCP (Liquid Cooling Package) pour des coûts de panne et d’entretien minimisés

Économie énergétique annuelle élevée

Un contrat de maintenance assure le remplacement en temps et en heure des composants sensibles aux pannes