13 mai 2025

L’acteur mondial présente des innovations à la grand-messe annuelle de la sécurité informatique

Rittal souligne l’importance de la sécurité IT physique à Cybersec Europe

Lokeren, 14/05/2025 – Rittal, acteur mondial dans le domaine de l’habillage électrique et des infrastructures IT, sera présent à Cybersec Europe les 21 et 22 mai. Même si le salon professionnel met principalement en avant des innovations dans le domaine de la sécurité numérique, Rittal souhaite surtout sensibiliser les professionnels aux risques et à l’importance de la protection physique. Les visiteurs pourront passer par le stand de Rittal afin de s’inspirer de différentes solutions de refroidissement de serveurs, de surveillance et de gestion de l’énergie.

C’est le 21 et le 22 mai que se tiendra Cybersec Europe, la grand-messe dédiée à toutes les innovations sur l’intelligence artificielle, la gestion de données et les solutions cloud. La sécurité IT numérique constituera le fil rouge de cet événement. « Les entreprises investissent des millions dans la sécurité numérique et mettent en place des initiatives visant à former leurs employés à reconnaître des tentatives de phishing et d’autres cybermenaces. C’est une bonne chose, mais la sécurité physique est tout aussi importante », témoigne Koen Van Hende, product manager IT infrastructure chez Rittal. « Non seulement elle est cruciale pour empêcher tout accès non autorisé à des données sensibles via des canaux numériques, mais elle doit aussi garantir que personne ne puisse accéder physiquement sans autorisation aux baies de serveurs abritant ces données. Ceci peut être réalisé par des mesures de surveillance, de contrôle d’accès et de protection. Sensibiliser les gens à ces solutions est essentiel, pour faire comprendre aux employés les risques qui existent ainsi que l’importance de la sécurité physique. »

Koen Van Hende, Product Manager IT Infrastructure

Van Hende constate également que des applications IT sont de plus en plus fréquemment mises en place dans des environnements industriels, ce qui génère de nouveaux défis. Les entreprises négligent souvent certains facteurs comme les indices IP et IK ou les risques de dommages par impact ou de dégradations liées à la poussière, à la corrosion, à l’érosion et aux fortes variations de température.

« Ces aspects sont bien connus dans le secteur industriel et sont considérés comme des exigences essentielles. Mais dans le secteur IT, ils sont moins familiers car les solutions IT sont traditionnellement déployées dans des environnements contrôlés comme les ‘salles blanches’. C’est pourquoi il est important de sensibiliser davantage et de mieux aligner les solutions IT avec les exigences spécifiques des environnements industriels. »

Refroidissement liquide direct

Ces défis incitent les fournisseurs à innover constamment et à développer des solutions pouvant résister aux futures cybermenaces tout en favorisant de nouvelles avancées technologiques. Par exemple, les baies informatiques nécessitent des capacités de refroidissement de plus en plus élevées du fait de l’essor de l’IA. C’est pourquoi Rittal investit beaucoup dans le refroidissement liquide direct, en intégrant le refroidissement par eau directement dans les baies de serveurs des centres de données. Le Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG de Rittal, qui sera présenté à Cybersec Europe, extrait l’air chaud à l’arrière de la baie de serveurs et réintroduit l’air refroidi à l’avant de la baie en passant par les côtés. Le LCP atteint une efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée, avec une faible perte de charge au niveau de l’air et une régulation dynamique du débit d’eau froide.

Par ailleurs, Rittal présentera aussi en démonstration à Cybersec Europe son module de distribution de courant haut de gamme pour baies IT, avec de multiples fonctions de mesure et de surveillance de la puissance pour chaque emplacement de sortie, ce qui permet une surveillance et une gestion précises de la consommation d’énergie. L’offre de climatiseurs IT Blue e+ a elle aussi été adaptée de manière optimale aux exigences posées à un refroidissement écoénergétique de baies IT. La technologie Blue e+ assure un refroidissement écoénergétique des baies IT, grâce à une interface IoT qui permet une communication avec divers systèmes et une gestion de la surveillance et de la consommation d’énergie.

Occasion idéale

Pour découvrir ces solutions en direct et en savoir plus sur l’importance de la sécurité physique, retrouvez l’équipe Rittal au salon Cybersec Europe sur le stand B040 dans le hall 5. « Le salon est pour nous l’occasion idéale de rencontrer directement des clients et des experts, d’échanger des idées et de vérifier si nos innovations sont en phase avec les besoins du marché. Parallèlement, ce salon nous permet de présenter nos produits dans un environnement réel. Je me réjouis de pouvoir y rencontrer de nombreux partenaires et clients et de rassembler de précieuses connaissances de marché pour renforcer encore notre gamme de produits », conclut Koen Van Hende.