Lokeren, 17 février 2026 – DB Electric opte désormais dans ses projets pour la solution RiLineX de Rittal pour la distribution de courant. Le tableautier a réalisé à la demande d'Argona une installation de découplage réseau outdoor pour un projet de panneaux solaires et de batteries de stockage et a bien compris que la structure compacte et le montage rapide de la nouvelle plateforme de distribution de courant représentent désormais un grand progrès en termes d'efficacité et de commodité. Avec cette réalisation, DB Electric et Rittal montrent comment une infrastructure fiable et pérenne constitue un élément essentiel pour la poursuite du déploiement des énergies durables.
Pour la distribution de courant dans leurs tableaux, DB Electric, un tableautier belge et partenaire d'installation largement spécialisé dans les applications électriques industrielles, travaillait depuis des années avec le célèbre système de jeux de barres RiLine 60 de Rittal. Ce système offrait une totale fiabilité et une grande flexibilité, mais exigeait aussi un peu plus d'ingénierie pour sélectionner et assembler des plaques de base, des plaques de couverture, des supports et des barres de cuivre. « RiLine 60 fonctionnait bien mais cela nécessitait un assemblage de composants séparés », explique Daan De Bock, administrateur de la société. « Avec le lancement de RiLineX, nous avons tout de suite vu que cela représentait un grand progrès, c'est un système entièrement modulaire et standardisé, pratique à l'emploi et compact au montage. »
Tableaux de découplage réseau
DB Electric, qui s'est fortement orienté ces dernières années vers le marché des énergies renouvelables, s'est chargé pour Argona, société spécialisée dans la durabilité de bâtiments, de la conception et de la construction d'un tableau de découplage réseau outdoor pour une installation de batteries de stockage et de panneaux solaires. La solution constitue une protection externe indispensable entre l'installation et le réseau électrique et se déconnecte automatiquement en cas d'écarts de tension ou d'incidents de réseau, de façon à éviter toute injection incontrôlée sur le réseau. Concrètement, DB Electric a fourni deux tableaux : un premier tableau de 630 ampères pour le raccordement de trois onduleurs de batteries de 100 kVA chacun et un second tableau de 400 ampères pour deux batteries (200 kVA). Les deux tableaux ont été montés dans des armoires extérieures en aluminium CS New Basic de Rittal.
Compact, rapide et commode
« Grâce au principe modulaire, le montage de RiLineX se déroule sensiblement plus vite qu'avec des systèmes de jeux de barres classiques », témoigne Philippe De Wulf, accountmanager chez Rittal. « Les jeux de barres RiLineX sont disponibles entièrement montés en fonction de la largeur des différentes plaques de montage dans les armoires VX. Au besoin, ils peuvent très facilement être couplés et peuvent aussi être assemblés de façon modulaire à la longueur souhaitée jusqu'à former des jeux de barres de quelques mètres. Selon l'intensité du courant, des adaptateurs de raccordement ou des adaptateurs d'appareils peuvent être emboîtés sur le jeu de barres ou vissés avec une clé dynamométrique dans le cas d'intensités de courant plus élevées. De même, les couvercles ne doivent plus être sciés sur mesure car le système de jeux de barres bénéficie d'origine d'une protection IP2Xb. En outre, RiLineX nécessite moins de composants distincts. Non seulement cela simplifie le montage en atelier mais cela réduit également le nombre de composants à prélever sur le stock et à scanner, ce qui diminue le risque de rupture de stock ou de confusion et simplifie la gestion des stocks. »
Un autre avantage important est l'espace disponible dans l'armoire. Comme RiLineX ne nécessite pas de supports de barres, les composants peuvent être montés les uns à côté des autres en continu. Pour DB Electric, tout cela se traduit par une installation plus compacte, ce qui est crucial dans des tableaux à basse tension où l'espace disponible est souvent limité.
Accompagnement
La transition vers RiLineX a dès le début été accompagnée par Rittal, notamment au travers d'une démonstration axée sur la pratique. Cette approche a tout de suite donné confiance à DB Electric pour se lancer avec ce nouveau système. « Après la démo, nous avons examiné nos projets en cours et commandé les composants nécessaires à l'aide du configurateur en ligne de Rittal. Avec RiLineX, Rittal montre comment l'innovation, la commodité et la vision à long terme permettent d'aboutir à une seule solution intégrée. Avec RiLineX, nous économisons maintenant la moitié du temps et nous avons besoin de moins de composants, ce qui au final revient moins cher », explique Daan De Bock.
Rôle de pionnier
Le marché des énergies renouvelables est en plein essor en Belgique comme à l'étranger. L'énergie solaire affiche la meilleure progression : en 2025, la production en Belgique a augmenté de plus de 20%. Les sources renouvelables constituent de plus en plus clairement l'épine dorsale du mix de l'électricité. Cette croissance rapide va de pair avec une complexité technique croissante et des exigences plus strictes sur le plan de la sécurité, de la fiabilité et de l'intégration au réseau.
« Dans le domaine des énergies renouvelables, la fiabilité est essentielle », dit Stan Herthogs, ingénieur de projets chez Argona. « Nos projets doivent non seulement être performants mais également pérennes et conformes à toutes les exigences techniques. C'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires solides comme DB Electric et Rittal, qui disposent d'une gamme étendue de produits de qualité et de toute l'expertise nécessaire. En tant qu'acteur mondial dans le domaine de l'habillage électrique, de la distribution de courant, de la climatisation et des infrastructures IT, Rittal soutient les intégrateurs et les tableautiers avec des solutions qui répondent parfaitement aux besoins du marché en pleine croissance des énergies renouvelables. »