25 août 2026

Des partenariats renforcent le rôle de Rittal dans les infrastructures électriques destinées aux centres de données, à l'industrie et à la transition énergétique

Rittal collabore avec les acteurs mondiaux Siemens et ABB pour développer la distribution électrique de demain

Rittal, acteur mondial dans le domaine des infrastructures informatiques, des systèmes de boîtiers et de la distribution électrique, renforce sa position dans les infrastructures électriques de demain grâce à des partenariats stratégiques avec Siemens et ABB. En collaboration avec ces géants technologiques internationaux, Rittal développe des solutions standardisées et évolutives destinées à rendre les centres de données, les installations industrielles et les infrastructures électriques plus rapides, plus sûres et plus efficaces. Rittal répond ainsi à la demande croissante en matière de distribution électrique performante, stimulée par l’IA, l’électrification et la transition énergétique.

Les applications d’IA entraînent des densités de puissance toujours plus élevées dans les centres de données, l’industrie s’électrifie à un rythme effréné et la transition énergétique exige également une accélération du déploiement d’une distribution électrique fiable. Pour les fabricants de tableaux électriques, les installateurs, les opérateurs de centres de données et les clients industriels, le besoin de solutions à la fois plus puissantes, mais aussi plus simples à concevoir, plus rapides à construire et plus fiables à entretenir ne cesse donc de croître. Rittal répond à ce besoin en associant ses plateformes de distribution électrique RiLineX et Ri4Power à la technologie et à l’expertise d’acteurs mondiaux dans les domaines de la distribution d’énergie, de l’électrification et de l’automatisation.

Koen Wolfcarius, directeur général de Rittal Belgique

«Les défis auxquels nos clients sont confrontés aujourd’hui exigent une collaboration au plus haut niveau», déclare Koen Wolfcarius, directeur général de Rittal Belgique. «Qu’il s’agisse de centres de données dédiés à l’IA, de la distribution électrique industrielle ou de la poursuite de l’électrification de notre économie : le marché a besoin de solutions plus rapides à mettre en œuvre, plus sûres et plus faciles à standardiser. En collaborant avec des acteurs mondiaux tels que Siemens et ABB, nous réunissons des technologies complémentaires au sein d’un écosystème solide.»

Infrastructure pour les centres de données dédiés à l’IA

Avec Siemens, Rittal travaille à des solutions pérennes pour une distribution d’énergie plus efficace dans les centres de données. Cette collaboration répond à l’augmentation rapide des densités de puissance induite par les applications d’IA. Alors que 100 kW et plus par rack sont déjà une réalité aujourd’hui, ce chiffre pourrait dépasser 1 MW d’ici 2030. Cela nécessite de nouvelles solutions en matière de distribution électrique, de refroidissement et de récupération de chaleur.

L’une des premières innovations conjointes est une application « Sidecar » de nouvelle génération. Celle-ci est installée directement dans l’espace libre du centre de données et regroupe l’électronique de puissance dans un rack d’alimentation dédié qui alimente les racks de serveurs. Cela permet d’alimenter les unités de calcul de manière rapide, standardisée et évolutive. Cette solution combine la technologie Siemens et l’expertise de Rittal en matière d’infrastructure, tout en s’appuyant sur les normes OCP. Elle vise à garantir un déploiement rapide, une haute disponibilité et une exploitation fiable dans les centres de données dédiés à l’IA. Par ailleurs, Siemens et Rittal travaillent également à la mise au point d’une distribution basse tension standardisée pour les centres de données modulaires et conteneurisés, sur la base des plateformes RiLineX et Ri4Power.

De nouvelles applications rendues possibles grâce à un composant coordonné de Siemens et à des plateformes de distribution d'énergie telles que RiLineX de Rittal Energy & Power Solutions.

Accélérer la mise en place des infrastructures électriques

Rittal conclut également un partenariat technologique avec ABB autour de la distribution électrique de demain. L’objectif est de développer, pour les marchés européens et internationaux, des innovations qui accélèrent considérablement la mise en place et l’extension des infrastructures électriques. Cette collaboration associe l’expertise d’ABB en matière d’alimentations électriques intelligentes, connectées et sûres à l’expérience de Rittal dans les systèmes d’armoires électriques et les plateformes de distribution d’énergie standardisées.

Filip Raman, chef de produit Armoires et Distribution d’énergie Industrie chez Rittal

«Pour Rittal, la standardisation n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’aider nos clients à progresser plus rapidement et de manière plus fiable. En associant nos plateformes RiLineX et Ri4Power à la technologie de partenaires tels que Siemens et ABB, nous réduisons la complexité tout en augmentant les performances des infrastructures électriques. C’est exactement ce dont le marché a besoin aujourd’hui», explique Filip Raman, chef de produit Armoires et Distribution d’énergie Industrie chez Rittal.

Les développements communs s’appuient sur RiLineX, la nouvelle plateforme standard de Rittal pour les systèmes de barres omnibus, et sur Ri4Power, le système modulaire de distribution électrique. Ces plateformes sont associées aux appareillages de commutation de pointe et aux systèmes d’alimentation électrique efficaces et sans coupure d’ABB. Avec RiLineX, Rittal a clairement établi une nouvelle norme en matière de distribution électrique. Cette plateforme permet un montage jusqu’à 75 % plus rapide et aide les fabricants de tableaux électriques et les installateurs à simplifier leurs processus. Grâce à la coordination entre les plateformes Rittal et la technologie ABB, les installations électriques peuvent être conçues, construites et entretenues plus rapidement.