Rittal, acteur mondial dans le domaine de l’habillage électrique et des infrastructures IT, présente le RiMatrix Data Center Configurator, un nouvel outil en ligne qui accélère et simplifie sensiblement la planification et la conception de centres de données. À partir d’une seule interface conviviale, les utilisateurs peuvent configurer entièrement sur mesure de multiples composants comme les baies, l’alimentation électrique, la climatisation, la surveillance et la protection, tout en bénéficiant d’un contrôle direct de la faisabilité et de visualisations réalistes en 3D.
L’informatique fait aujourd’hui partie de presque tous les aspects de la vie et de l’économie. Certains secteurs n’en sont encore qu’au début de l’utilisation de l’IA mais la percée se poursuivra ces prochaines années. L’industrie notamment est active dans le domaine de l’IA industrielle parce que ces technologies accélèrent les processus et créent de nouvelles opportunités économiques. Tout cela nécessite de la puissance de calcul. Énormément de puissance de calcul. Les nouvelles infrastructures IT doivent pouvoir s’agrandir rapidement et les centres de données existants doivent être étendus.
« La planification et la conception d’une extension d’un centre de données requiert toutefois d’énormes efforts », explique Koen Van Hende, product manager du département des infrastructures IT chez Rittal. « Les centres de données sont des systèmes complets regroupant de multiples éléments tels que des baies, l’alimentation électrique et la climatisation. C’est pourquoi il faut les planifier de façon coordonnée. De plus, les exigences dans le cadre des projets sont de plus en plus spécifiques. Avec le RiMatrix Data Center Configurator, qui est disponible 24/7, nous simplifions grandement ce processus. »
Besoins spécifiques
L’outil intuitif permet de planifier rapidement des baies, l’alimentation électrique, la climatisation, la surveillance et la protection. Ainsi, l’utilisateur peut en quelques clics aboutir à une configuration complète avec tous les composants essentiels de la plateforme RiMatrix, entièrement adaptés à ses besoins spécifiques. Des algorithmes intelligents contrôlent directement la faisabilité des configurations choisies. Grâce à des visualisations en 3D, les clients peuvent voir une représentation réaliste de leur solution et obtenir une nomenclature complète des composants.
Service supplémentaire
Le configurateur offre à l’utilisateur la possibilité de solliciter rapidement un devis ou demander à être rappelé pour obtenir des conseils et discuter du contenu – les principales données sont en effet déjà disponibles grâce à la configuration en ligne. « Le nouveau configurateur n’est pas destiné à remplacer les conseils. Nous continuons à nous appuyer sur les nombreuses années d’expérience de nos experts pour fournir à nos clients des infrastructures IT fiables. Il s’agit plutôt d’un service supplémentaire, qui permet aux clients de se faire à tout moment une première idée parfaitement plausible », conclut Koen Van Hende.
Plus d'info.
Le configurateur est accessible par ce lien.