20 oct. 2026

Rittal et iLOQ lancent une solution intégrée de contrôle d’accès physique pour les environnements critiques.

ZeroKey aide les organisations à renforcer la sécurité de leurs infrastructures critiques tout en répondant aux exigences de la directive NIS2.

Après avoir annoncé leur partenariat stratégique, Rittal et iLOQ dévoilent aujourd’hui la technologie qui concrétise cette collaboration. La solution intègre directement le cylindre sans batterie RS50 d’iLOQ dans les coffrets et armoires de Rittal. Les organisations disposent ainsi d’une réponse concrète aux exigences de sécurité physique imposées par la directive européenne NIS2. Les installations nouvelles comme existantes peuvent être équipées de cette solution, sans câblage, sans batteries et sans modifications majeures de l’infrastructure en place.

Koen Wolfcarius, Managing Director, Rittal Belgique

Pour de nombreuses organisations, la conformité à la directive NIS2 reste un concept abstrait tant qu’elle ne se traduit pas par des produits et des processus concrets sur le terrain. C’est précisément là que Rittal fait la différence avec ZeroKey : une armoire équipée d’un cylindre numérique qui remplace la serrure mécanique classique et assure d’emblée la traçabilité et la gestion centralisée. "Avec ZeroKey, nous voulons rendre la conformité NIS2 tangible pour nos clients", déclare Koen Wolfcarius, directeur général de Rittal Belgique.  "C’est bien beau de parler de sécurité intégrée, mais les organisations ont avant tout besoin d’une solution qu’elles puissent installer dès demain, dans leurs armoires existantes, sans devoir bouleverser toute leur infrastructure. C’est exactement ce que Rittal propose avec ZeroKey."

Un cylindre, deux utilisations
Au cœur de ZeroKey se trouve un cylindre numérique iLOQ. Pour les nouveaux projets, Rittal propose la solution sous le nom de ZeroKey Enclosure : des armoires équipées d'un cylindre iLOQ dès leur fabrication. Pour les installations existantes, il existe la solution ZeroKey Retrofit, qui permet de remplacer sur place le cylindre existant des armoires Rittal par un cylindre iLOQ, sans perçage, sans câblage ni temps d'arrêt, et pour un investissement bien inférieur à celui d'un remplacement complet de l'armoire.

Les deux variantes sont gérées via une plateforme de gestion, qui permet aux organisations de gérer les droits d'accès de manière numérique et centralisée. Le système a été délibérément conçu pour s'adapter à l'évolution des besoins du client, qu'il s'agisse d'un projet pilote portant sur une dizaine d'armoires ou d'un déploiement à l'échelle de milliers de racks répartis sur plusieurs sites. L'approche reste la même : un seul cylindre, une gestion centralisée et une traçabilité identique partout.

Enregistrement automatique, pas de piles
La particularité de cette technologie réside dans le fait que les cylindres ne nécessitent pas de piles : l'énergie nécessaire est transmise au moment de l'utilisation via NFC, dès qu'ils entrent en contact avec un smartphone ou une clé numérique. Le système continue ainsi de fonctionner même en cas de coupure de courant et le contrôle d'accès fonctionne entièrement hors ligne, sans connexion réseau permanente.

« Pour les gestionnaires d’infrastructures décentralisées, d’armoires et de racks souvent difficiles d’accès et rarement alimentés en électricité à proximité, cela résout un problème concret : comment sécuriser des milliers d’objets dispersés de manière numériquement traçable, sans devoir installer de câblage ou de batteries partout ? Les utilisateurs y accèdent via une application pour smartphone ou une clé physique, tandis que les gestionnaires déterminent de manière centralisée qui a accès à quelle armoire et à quel moment. Chaque ouverture est automatiquement enregistrée dans une piste d’audit, ce qui aide les organisations à se conformer aux exigences plus strictes en matière de reporting et de conformité prévues par la directive NIS2. De plus, les droits peuvent être attribués ou retirés à distance et en temps réel, sans qu’il soit nécessaire d’échanger, de copier ou de récupérer des clés physiques », explique Koen Wolfcarius.

ZeroKey contre CMC : deux niveaux de sécurité
Rittal positionne clairement ZeroKey comme un complément, et non comme un substitut, aux solutions de surveillance CMC existantes. ZeroKey Enclosure et ZeroKey Retrofit s’adressent principalement aux environnements décentralisés tels que les halls de production, où le contrôle d’accès physique constitue souvent la seule couche de sécurité, tandis que CMC est plutôt utilisé dans des environnements gérés de manière centralisée, tels que les centres de donnéeset les salles de serveurs, avec des fonctionnalités de reporting plus étendues en plus de la gestion des accès. Pour les installations plus grandes ou plus complexes, ces deux solutions peuvent en outre être combinées ou associées à des plateformes externes de contrôle d’accès, afin de regrouper la gestion des accès et la surveillance au sein d’un même environnement.

Du rack de serveurs à l'infrastructure énergétique
Cette solution peut être déployée dans divers environnements : baies de serveurs et edge computing, armoires de télécommunications, automatisation industrielle, stockage d’énergie et infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les organisations peuvent ainsi regrouper l'ensemble de leur infrastructure, quels que soient son emplacement ou son application, sous un seul et même système d'accès. Les clients conservent toujours le contrôle de leurs propres données, à moins qu'ils n'optent, via un SLA, pour la gestion de leurs armoires par un prestataire de services externe.

« Le choix de Rittal comme partenaire n’est pas le fruit du hasard. Nous desservons tous deux depuis de nombreuses années les mêmes segments de marché, notamment les infrastructures critiques, les télécommunications, l’industrie et les centres de données. En combinant leur infrastructure physique avec notre système de contrôle d’accès numérique, nous créons un écosystème intégré qui aide les organisations à renforcer leur résilience opérationnelle et leur conformité. L’expertise de Rittal en matière de solutions d’infrastructure et sa connaissance du marché complètent parfaitement les solutions d’accès numériques d’iLOQ. Ensemble, nous pouvons accompagner nos clients grâce à une approche intégrée de la sécurité, ce qui est aujourd’hui essentiel dans des environnements fortement réglementés. Avec environ 1 500 entités essentielles et 2 500 entités importantes relevant de la directive NIS2 en Belgique, soit au total quelque 4 000 organisations, le potentiel est énorme », conclut Wouter Thysebaert, Country Manager Belgique & Luxembourg chez iLOQ.

Thèmes associés

Du contrôle d'accès au rack serveur

NIS2 commence par un contrôle d'accès maîtrisé

Protéger les infrastructures critiques, locaux techniques, sites télécoms et racks serveurs grâce à une approche intégrée de la sécurité physique, du contrôle d'accès et de la traçabilité.

Vérifiez si votre sécurité physique est prête pour NIS2

Pourquoi l'accès physique est souvent sous-estimé

De nombreuses organisations investissent dans la cybersécurité, mais ont moins de visibilité sur les personnes qui disposent d'un accès physique aux infrastructures critiques. Pensez aux salles serveurs, aux installations techniques, aux sites de...

La gestion traditionnelle des clés ne suffit plus

ZeroKey : la solution tout-en-un

Pour de nombreuses organisations, la conformité à la directive NIS2 reste un concept abstrait tant qu’elle n’est pas traduite en produits et processus concrets sur le terrain. C’est précisément là que ZeroKey fait la différence : une armoire équipée...