23 avr. 2026

Par Koen Van Hende, chef de produit Infrastructure informatique et solutions extérieures chez Rittal

Du ventilateur au liquide : comment le refroidissement des serveurs évolue au rythme de l'informatique

L'IA, le calcul haute performance et les exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique mettent les environnements serveurs sous pression. Pour les responsables informatiques, le refroidissement ne concerne plus seulement la fiabilité opérationnelle, mais aussi l'évolutivité, la performance et les choix tournés vers l'avenir. La question n'est donc plus de savoir si le refroidissement des serveurs évolue, mais ce que cette évolution signifie pour votre propre environnement informatique.

Cette évolution va de pair avec celle de l'informatique elle-même. Ce qui a commencé par une simple ventilation s'est transformé en une technologie de refroidissement de pointe. Aujourd'hui, c'est surtout l'essor de l'intelligence artificielle qui crée une nouvelle réalité : plus de puissance de calcul dans un espace réduit signifie également une charge thermique plus importante. Et c'est précisément là que le refroidissement direct par liquide (DLC) gagne rapidement en importance.

 

Plus de puissance de calcul, plus de charge thermique

L'histoire du refroidissement des serveurs montre comment l'informatique et le refroidissement s'influencent mutuellement en permanence. Des ventilateurs et de la climatisation simple, on est passé aux systèmes CRAC, aux planchers surélevés, aux allées chaudes, aux allées froides et au confinement des allées. Toujours avec le même objectif : évacuer la chaleur plus efficacement et augmenter la fiabilité des environnements informatiques. Aujourd'hui, les salles de serveurs et les centres de données sont à l'aube d'une nouvelle étape. Alors qu'on parlait autrefois d'environ 1 kW par armoire, de nombreux environnements atteignent aujourd'hui déjà 30 à 40 kW par armoire. Avec l'IA et le calcul haute performance, cela pourrait, selon Koen Van Hende, grimper jusqu'à 50, voire 100 kW par armoire. À ce niveau, le refroidissement par air traditionnel atteint de plus en plus souvent ses limites.

 

De l'air à l'eau

Cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a quelques années, le refroidissement par eau dans les centres de données se heurtait encore à une forte résistance. L'idée d'introduire de l'eau dans un centre de données était alors particulièrement sensible pour de nombreux acteurs. C'est précisément là que Rittal a joué un rôle important, selon lui. Grâce notamment à des solutions d’eau glacée et au refroidissement LCP CW, Rittal a contribué à faire de la refroidissement par eau une solution fiable et conforme aux exigences du marché. Cette évolution était importante, car le secteur a dû accepter progressivement que le refroidissement par air seul ne suffirait plus à faire face à l’augmentation des densités de puissance. Le chemin vers le DLC ne commence donc pas aujourd’hui : il s’appuie sur des années de développement dans le domaine des technologies de refroidissement plus efficaces et mieux ciblées.

 

Pourquoi le DLC gagne en importance

Le refroidissement par liquide direct (DLC) est une réponse à cette évolution. Dans ce système, le liquide de refroidissement est acheminé directement vers les sources de chaleur du serveur, telles que les CPU et les GPU. La chaleur n’est donc pas d’abord extraite de l’air ambiant, mais évacuée directement à la source. Cela fait une grande différence. Le liquide transporte la chaleur beaucoup plus efficacement que l'air et permet un refroidissement beaucoup plus ciblé là où cela est nécessaire. Le DLC est donc particulièrement adapté aux environnements à haute densité où le refroidissement par air seul ne suffit plus.

 

L'efficacité énergétique joue également un rôle

Le DLC apporte non seulement une réponse à l'augmentation de la charge thermique, mais aussi au besoin d'un refroidissement plus efficace. Comme le refroidissement par liquide peut fonctionner à des températures d'eau plus élevées, le refroidissement naturel devient plus intéressant. Alors que les systèmes de refroidissement traditionnels fonctionnent souvent avec des températures d'eau comprises entre 15 et 18 °C, le refroidissement direct par liquide peut, dans certaines applications, fonctionner avec des températures d'alimentation d'environ 30 °C. Cela permet de tirer plus souvent parti des conditions ambiantes pour évacuer la chaleur, sans refroidissement actif supplémentaire. Cela réduit la consommation d'énergie de l'installation de refroidissement et fait du DLC un progrès significatif en matière de durabilité.

 

Pas nécessaire partout, mais de plus en plus pertinent

Cela ne signifie pas pour autant que le refroidissement direct par liquide deviendra demain la norme partout. Pour les environnements de serveurs de petite taille ou les applications classiques des PME, le refroidissement par air reste souvent parfaitement adapté. Mais pour les grands centres de données, les universités, les hôpitaux et autres environnements aux besoins informatiques importants, le DLC s'impose de plus en plus comme un choix logique. Le véritable défi ne récide donc pas dans une technologie en soi, mais dans le choix de la stratégie de refroidissement adaptée à votre environnement, en tenant compte de la densité de puissance, des plans de croissance et des applications futures.

 

Prêt à passer à l'étape suivante ?

Quiconque investit aujourd’hui dans davantage de puissance de calcul, des applications d’IA ou une infrastructure plus performante doit également réfléchir à la stratégie de refroidissement qui convient. Rittal aide les organisations à faire les bons choix dans ce domaine — du refroidissement classique des locaux et du confinement aux solutions à eau et à haute densité.

 

Vous souhaitez découvrir quelle stratégie de refroidissement convient le mieux à votre environnement informatique ou à votre future capacité d'IA ? Rendez-vous sur le stand de Rittal au salon Cybersec Europe ou contactez-nous pour un entretien exploratoire avec nos experts.