Aide à la décision

Comment puis-je trouver la solution de climatisation appropriée ?

Pour réaliser des processus de production complexes, des composants sensibles et toujours plus performants sont intégrés dans les armoires électriques, pour lesquels la climatisation appropriée est déterminante en matière de durée de vie.

Mais quelle méthode de climatisation convient le mieux à votre installation ?

Le refroidissement par agents liquides avec échangeur thermique air/eau ou le refroidissement par climatiseur ou l'air ambiant ? Ou peut-être avez-vous besoin d'une résistance chauffante ? Une analyse globale est nécessaire pour trouver une solution de climatisation, efficiente d'un point de vue énergétique, appropriée à votre installation car beaucoup d'aspects doivent être pris en compte. Comme le milieu ambiant dans lequel se trouve votre installation. Est-il humide ? Poussiéreux ? Chaud ? Et quel est réellement le besoin de puissance frigorifique ?

Les facteurs comme le type d'implantation (autonome ou intégré), l'évacuation de la chaleur (passive ou active) ou le niveau sonore admissible doivent bien sûr être pris en compte.

Saviez-vous déjà...?

... , que vous pouviez nettement augmenter la durée de vie des composants dans l'armoire électrique grâce à la climatisation appropriée ?

La densité de montage croissante dans les armoires électriques peut conduire à une énorme augmentation de la puissance dissipée dans les armoires !

Règle approximative : une augmentation de la température de fonctionnement de 10°C réduit la durée de vie de moitié et double le taux de panne.

Étude de terrain

Dans le cadre d'une étude de terrain Rittal étudia environ 400 installations, la manière dont les solutions de climatisation sont habituellement installées dans la pratique industrielle. De nombreuses erreurs, qui auraient pu être évitées via une conception optimale avec les bons outils, ont été mises en évidence.

La climatisation doit être bien étudiée afin que des solutions de climatisation efficientes puissent produire leur performance optimale tout en consommant le moins d'énergie possible.

Erreurs typiques à cause d'une climatisation erronée :

  • Dans 64 % des installations les composants chauds ne se situaient pas dans le flux d'air entre l'entrée et la sortie du climatiseur
  • 50 % des appareils analysés ont un taux d'utilisation inférieur à 20 %
  • Dans 93 % des installations un guidage ciblé du froid n'a pas été prévu / installé
  • 40 % des appareils avaient des cartouches filtrantes très encrassées et étaient insuffisamment entretenus
  • Dans 18 % des installations l'entrée ou la sortie du climatiseur n'étaient pas libres d'obstacles
  • 19 % des installations avaient des courts-circuits de l'air

Aperçu des types de climatisation selon les conditions ambiantes

Les différents types de climatisation se distinguent par différentes caractéristiques et offrent de nombreux avantages.

Les appareils de refroidissement avec air ambiant sont particulièrement appropriés pour une évacuation économique de la chaleur. La condition préalable pour cela est un air ambiant relativement propre à une température qui se situe sous la température interne souhaitée dans l'armoire électrique.

Conditions préalables :

  • Mise en œuvre avec un air ambiant relativement propre
  • Température ambiante inférieure à la température interne souhaitée de l'armoire électrique

Avantages :

  • Particulièrement efficient en matière d'énergie
  • Installation économique et rapide
  • Aucune infrastructure requise chez le client

Plus d'informations

Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant indépendant de la température ambiante. La circulation d'air s'effectue en fonction des besoins. La séparation des circuits d'air extérieur et intérieur empêche les poussières de pénétrer dans l'armoire.

Conditions préalables :

  • Mise en œuvre également avec un air ambiant chaud et poussiéreux
  • Température ambiante égale ou supérieure à la température interne souhaitée de l'armoire électrique

Avantages :

  • Aucune poussière ne pénètre dans l'armoire grâce aux deux circuits séparés
  • La température interne de l'armoire électrique est maintenue à un niveau constant
  • Particulièrement efficient en matière d'énergie avec la série de climatiseurs innovante Blue e+

Plus d'informations

Efficient liquid cooling is used wherever a high cooling load is required – for example, in process and machine cooling or if using air/water heat exchangers to dissipate heat losses from enclosures. Spatial separation between cooling production and process cooling can be achieved with liquid cooling systems.

Requirements:

  • Also suitable for use in corrosive or oily ambient air
  • Ambient temperature can be higher or lower than the temperature inside the enclosure
  • A supply of cooling water must be ensured at the installation site

Benefits:

  • Exceptional temperature accuracy (constant water temperature)
  • Can cool both enclosures and machine tools
  • Suitable even for extremely high ambient temperatures
  • The heat exchanger and chiller can easily be kept separate, so no waste heat is generated in the room

Find out more

Condensation poses a particular risk for control electronics, especially with outdoor siting. Having a range of output categories ensures the correct thermal output is always available.

Requirements:

  • No requirements relating to the ambient air/temperature outside the enclosure

Benefits:

  • Distributes warm internal air evenly
  • Avoids subnormal temperatures in switchgear
  • Preventing condensation protects against corrosion

Find out more

Superbly coordinated components tailor the climate control components perfectly to your specific requirements – from targeted air routing and precise control of equipment to the appropriate consumables.

Benefits:

  • Monitoring, control and individual air routing can further increase the efficiency and reliability of climate control components

Go to product

Code postal

How can you reduce your carbon footprint and save hard cash?

Using energy-efficient enclosure and process climate control solutions can help. In many cases, it’s worth replacing older equipment with new, energy-efficient solutions.

Significant savings can be achieved in terms of both maintenance costs and energy consumption. As a result, the latest climate control solutions will definitely not be affected by the next stage of the EU regulation on fluorinated greenhouse gases and associated requirements.

 

Further videos:

Blue e+ integration solution and roof mounting

Discover the benefits of integrating cooling units in the VX25 and as a roof-mounted variant

1.6 kW Blue e+ cooling unit

Discover the benefits of the new performance calss for compact enclosure systems

Blue e+ chiller

Meet the world's most efficient range of chillers

Roof-mounted fan

Find out more about the operation and benefits of Rittal roof-mounted fans

Further downloads:

For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4

World's first
The e+ principle

Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution

Blue e+ chiller
With the e+ principle

The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor

High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller

Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America

 

References

Xylem Services GmbH

Réduction des coûts d’exploitation avec les climatiseurs Blue e+ de Rittal

Pour le refroidissement des installations de distribution électronique la société Xylem Services GmbH mise sur les climatiseurs de la série Blue e+ de Rittal et économise ainsi par an une somme à cinq chiffres.