03.03.2026

Entwicklungskooperation: Netzteile auf RiLineX

Rittal und PULS schliessen Technologiepartnerschaft

Mit mehr Effizienz und Geschwindigkeit den Anlagenbau nach vorne bringen: Das ist Ziel der neuen Technologiepartnerschaft von Rittal und PULS, die im November 2025 auf der Messe SPS in Nürnberg geschlossen wurde. Beide Unternehmen schaffen gemeinsam Innovationen für den europäischen und internationalen Markt, die den Anlagenbau deutlich beschleunigen. Die Basis gemeinsamer Entwicklungen bilden RiLineX als neue Standard-Plattform für Sammelschienensysteme und marktführende Netzteile von PULS.

Allianz für einen wettbewerbsfähigeren Maschinen- und Anlagenbau. Rittal und Puls besiegeln Partnerschaft auf der SPS 2025 in Nürnberg

Mit der Partnerschaft schliessen sich zwei Technologieführer in ihren jeweiligen Domänen für gemeinsame Entwicklungen zusammen: Rittal als weltweit führender Anbieter für Schaltschranksysteme und PULS als Markt- und Technologieführer von industriellen Stromversorgungslösungen. PULS ist damit erster Technologiepartner der Funktionsgruppe Power Supplies der RiLineX Standard-Plattform.

„Wir freuen uns, mit PULS einen führenden Hersteller von industriellen Stromversorgungslösungen gefunden zu haben, der das Rittal Portfolio rund um RiLineX optimal mit innovativen Netzteilen und mit hoher technischer Kompetenz ergänzt“, sagt Raphael Görner, Geschäftsbereichsleiter Energy & Power Solutions bei Rittal. „Mit RiLineX setzt Rittal einen neuen Standard für die Stromverteilungstechnik im Maschinen- und Anlagenbau. Durch den Einsatz unserer hocheffizienten PULS Netzteile erweitern wir den Nutzen der Plattform für einen noch effizienteren Anlagenbau unserer gemeinsamen Kunden“, ergänzt Bernhard Erdl, CEO und Gründer von PULS.

Hocheffiziente PULS Netzteile kontaktieren direkt das RiLineX Board, schnell und werkzeuglos montierbar

Ein Grossteil der PULS-Netzteile werden auf der DIN-Schiene montiert und verdrahtet. Zukünftig wird das Unternehmen auch Varianten mit speziellen mechanischen Anpassungen anbieten, die direkt auf dem RiLineX Board kontaktiert werden können. Mit wesentlichen Vorteilen: Anlagenbauer können zukünftig den Platzaufwand auf der Sammelschiene reduzieren, wartungsarme Netzteile mit 97 % Wirkungsgrad werkzeuglos – und damit schneller und einfacher – montieren und so Verdrahtungsaufwand deutlich einsparen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist dies ein echter Mehrwert. Auch bei der Planung der 60mm-Sammelschienensysteme, die für Anlagenbauer oft komplex ist, verringert sich der Engineering-Aufwand bemerkbar. Gerade in wachsenden Feldern wie der Gebäudetechnik oder bei Batteriespeichersystemen (BESS) ist Tempo gefragt.

Erste Produkte als Ergebnis der Partnerschaft sollen im Laufe des Jahres 2026 vorgestellt werden. Dabei ist die Entwicklung verschiedener Leistungsklassen an Netzteilen geplant. Ein erstes praktisches Beispiel sehen die Besucher ab 8 März auf der Light + Building, Stand B80, in Frankfurt/Main: Hocheffiziente PULS Netzteile kontaktieren direkt das RiLineX Board, schnell und werkzeuglos montierbar.