Referenzen

Wie Sie zu Gewinnern werden

In der Automobilfertigung, in Windenergieanlagen, auf Kreuzfahrtschiffen oder an Flughäfen –  die Einsatzmöglichkeiten von Rittal Lösungen sind vielfältig.

 

Sie haben spezifische Anforderungen? Mit unserem umfassenden Branchen Know-how können wir Ihnen die besten und geeignetsten Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Erfahren Sie anhand der folgenden Kunden-Referenzen, wie auch Sie davon profitieren können und zu Gewinnern werden.

 

Lidl Finnland

So clever kann Shopping sein

Und wieder kein Kaffee im Regal, obwohl der doch ganz oben auf dem Einkaufszettel steht. Bei LIDL in Finnland kann das nicht passieren, denn da sorgt die IT von Rittal für stets gut gefüllte Regale.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel baut IT-Infrastruktur mit Rittal Edge-Rechenzentren aus

Mithilfe der Edge-Rechenzentren von Rittal baut thyssenkrupp Steel direkt an den Produktionsstandorten schnell und flexibel die benötigten IT-Kapazitäten auf, um die Digitalisierung von vielfältigen Abläufen rund um die Stahlproduktion voranzutreiben....

Schweizer Südostbahn AG

Zukunftssicheres Rechenzentrum für außerordentliche Verfügbarkeit

Die Pünktlichkeit der Züge hat für die Schweizerische Südostbahn höchste Priorität. Dazu ist eine absolut zuverlässig funktionierende IT unerlässlich.

Zweifel Pomy-Chips AG

Rittal Hygienic Design Schränke unterstützen Qualitätsversprechen

Die Lebensmittelproduktion bei Zweifel Pomy Chips unterliegt strengen Vorschriften. Hier garantieren Rittal Schränke und Steuerungsgehäuse aus Edelstahl die Einhaltung der internen Qualitäts- sowie der internationalen ISO- und IFS-Richtlinien.

Airbus

Flugsimulationen als Sicherheitstests

Bevor ein A320 von der Startbahn des Airbus Werks in Hamburg-Finkenwerder das erste Mal abhebt, sind umfangreiche Tests und Simulationen der Flugzeugfunktionen notwendig. Die leistungsfähigen Simulationsrechner, die zusammen mit der Hardware in einem...

Nestlé Schweiz

Hygienic Design im Forschungszentrum

Das Unternehmen Nestlé fordert bei Neunanschaffungen von Maschinen von seinen Lieferanten modernste Prozesstechnik, hohe Verfügbarkeit und hygienisches Design. So auch von Rittal.

Pezag Elektro AG

Stromverteilung mit Rittal präzise geplant

Um den strengen Anforderungen beim Stadionbau in Schaffhausen/Schweiz gerecht zu werden, setzt die Pezag Elektro AG auf Partner wie Rittal.

Nestlé Schweiz

Energieeffizienz für den Röstkaffee

In der Lebensmittelindustrie braucht es nicht nur Prozesswärme, sondern es muss beständig gekühlt werden – möglichst energieeffizient. Nicht nur das Kühllagern oder schnelle gefrieren von Lebensmitteln benötigt viel Energie, sondern auch die Kühlung...

Tophinke

Saubere Milchherstellung

Kunden, die im Supermarkt nach einem Joghurt oder einem Schokoriegel greifen, sollten sich über die Sauberkeit im Herstellungsprozess keine Gedanken machen müssen. Voraussetzung ist, dass sich alle Maschinen, Anlagen und Komponenten in...

Lang GmbH

50 Prozent weniger Energieverbrauch pro Maschine

CNC-Fräs- und Graviermaschinen der Lang GmbH sind auf der ganzen Welt im Einsatz. Und Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind weltweit gefragt. Dank der Rittal Blue e+ Chiller hat der Maschinenbauer einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht und...

Momberg Group

Mit Kunststoff-Gehäusen zur schnellen Realisierung des Photovoltaikfelds

Photovoltaikfelds Die Nachfrage nach modernen Photovoltaikanlagen ist riesig. Um der Industrie viele Stückzahlen bei gleichzeitig hoher Robustheit und schnellem Tempo zu liefern, nutzt die brasilianische Momberg Gruppe nicht nur die Schränke der...

HamiltonJet

Mit dem Rechenzentrum direkt in die Fertigung

Neubau zu teuer und zu langwierig, in der Nähe der Büroräume zu laut – die Frage nach dem Standort für das neue Rechenzentrum wurde bei den IT-Verantwortlichen von HamiltonJet intensiv diskutiert. Der Zulieferer für den Schiffsbau aus Christchurch,...