Apoyo a las decisiones

¿Cómo encuentro la solución de aire acondicionado adecuada?

Para implementar procesos de producción complejos, los componentes sensibles y cada vez más potentes se instalan en gabinetes de control, y el control climático adecuado es crucial para su vida útil.

Pero, ¿qué método de aire acondicionado es el más adecuado para su instalación?

¿Refrigeración por líquido con un intercambiador de calor aire/agua o refrigeración con un dispositivo de refrigeración o aire ambiente? ¿O tal vez necesita un calentador de gabinete de control? Para encontrar la solución de aire acondicionado de bajo consumo adecuada para su sistema, se requiere una visión holística, ya que se deben tener en cuenta muchos aspectos. Al igual que la condición ambiental en la que se encuentra su planta, ¿es húmedo? ¿es polvoriento? ¿es caliente? ¿Y qué tipo de capacidad de refrigeración se requiere realmente?

Por supuesto, también deben tenerse en cuenta factores como el tipo de instalación (independiente o integrada), la disipación de calor (pasiva o activa) o el nivel de ruido admisible.

Sabías que...?

... , puede aumentar significativamente la vida útil de los componentede del armario de distribución con la climatización adecuada?

¡La creciente densidad de empaquetamiento en los gabinetes de control puede conducir a un enorme aumento en la pérdida de energía en los gabinetes!

Regla general: un aumento de la temperatura de funcionamiento de 10ºC reduce la vida útil a la mitad y duplica la tasa de fallos.

Estudio de campo

Como parte de un estudio de campo, Rittal examinó alrededor de 400 instalaciones para ver cómo se intalan típicamente las soluciones de aire acondicionado en la práctica industrial. Hubo numerosos errores que podrían haberse evitado mediante una planificación óptima con las herramientas adecuadas. 

Para que las soluciones de climatización eficientes alcancen su rendimiento óptimo con el menor consumo energético posible, la climatización debe planificarse correctamente.

Errores típicos provocados por una climatización incorrecta:

  • El 64 % de las estructuras, los componentes calientes no estaban en el flujo de aire entre la salida y la entrada de la unidade de aire acondicionado
  • El 50 % de los dispositivos considerados tienen una utilización inferior al 20 %
  • En el 93 % dde las carrocerías no se proporcionó / instaló un conducto de aire frío específico
  • El 40 % de los dispositivos tenían esteras de filtro muy sucias y no se les dio el mantenimiento suficiente
  • En el 18 % de las estructuras, la salida o entrada de la unidad de aire acondicionado no estaba libre de obstáculos
  • El 19 % de los cuerpos tenían pantalones cortos de aire

Vista general de los tipos de aire acondicionado según las condiciones ambientales

Los diferentes tipos de aire acondicionado se caracterizan por diferentes prestaciones y ofrecen un amplio abanico de ventajas

Los dispositivos de refrigeración con aire ambiente son ideales para disipar cargas de calor de forma especialmente económica. Un requisito previo para esto es un aire ambiente relativamente limpio con una temperatura que esté por debajo de la temperatura interior deseada del gabinete de control.

Requisitos:

  • Usar en un ambiente relativamente limpio
  • Temperatura ambiente que es más baja que la temperatura interior del gabinete de control deseada

Ventajas:

  • Particularmente eficiente energéticamente
  • Instalación económica y rápida
  • No se necesita infraestructura del lado del cliente

Leer más

Con los dispositivos de refrigeración, la temperatura interior del armario de control se mantiene a un nivel constante, que es independiente de la temperatura ambiente. El flujo de aire cumple con los requisitos individuales. Dos circuitos separados evitan que entre polvo en el gabinete.

Requisitos

  • También se puede utilizar en aire ambiente cálido o polvoriento
  • Temperatura ambiente que es igual o mayor que la temperatura interior del gabinete de control deseada

Ventajas:

  • Gracias a dos circuitos separados, no entra polvo en el gabinete
  • La temperatura interior del armario de control se mantiene a un nivel constante
  • Particularmente eficiente energéticamente con la innovadora serie de unidades de refrigeración Blue e+ 

Leer más