Coca Cola Europacific Partners

Effizienter kühlen für ein besseres Klima

Bis 2040 will der größte Coca-Cola Abfüller Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) klimaneutral sein. Für den weltweit produzierenden Getränkehersteller bedeutet dieses Ziel konzeptionell sowie technologisch einen Kraftakt. Neben Mehrwegkonzepten und Rohstoff-Strategien ist eine der Stellschrauben der Austausch alter Kühlgeräte in der Produktion. Durch den Einsatz innovativer Kühlgeräte der Blue e+-Serie von Rittal kann der Energieverbrauch dort wirkungsvoll reduziert werden.

Übersicht

Projekt
Blue e+ Kühlgeräte in CCEP Abfüllanlagen
Ort
, Deutschland
Herausforderung

Ehrgeizige Klimaziele, Einsparen von Energie in den Abfüllanlagen
 

Planung und Durchführung eines großflächigen Austauschs von Kühlgeräten in einem global organisierten Unternehmen
 

Lösung

Testmessungen ergaben, dass durch die Technologie der Blue e+ Kühlgeräte 90% des Energieverbrauches eingespart werden kann
 

Rittal hat jedes Kühlgerät genau auf den tatsächlichen Bedarf hin dimensioniert 
 

Rittal bereitete den Austausch in jedem Werk gut vor
 

Es wurde ein Kernteam gebildet, von Rittal geschult und standortübergreifend mit dem Austausch betraut 
 

Ich habe über zwölf Monate hinweg eine Vergleichsmessung zwischen einem Altgerät und einem neuen Rittal Modell durchgeführt. Der Energiebedarf war um 90 Prozent geringer.
Mario Drescher, Umwelt- und Energiekoordinator bei CCEP

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) betreibt über 50 Abfüllanlagen in Westeuropa. Seit 2017 unternimmt der Getränkehersteller einiges, um bis 2040 die Klimaneutralität zu erreichen. In Deutschland ist Mario Drescher Umwelt- und Energiekoordinator für CCEP. Er ließ zunächst alle Kühlgeräte in der Produktion am Standort Genshagen gegen die energieeffizienteren Kühlgeräte Blue e+ von Rittal austauschen. Durch Vergleichsmessungen über 12 Monate konnte er belegen, dass deren Energiebedarf tatsächlich um ganze 90 Prozent geringer ist als der der alten Geräte. Damit war klar, dieser Schachzug würde den CO2-Footprint der Abfüllanlagen weltweit reduzieren.

Durch die Hybridtechnologie der Blue e+ sorgen die Kühlgeräte von Rittal zum einen für ein optimales Klima im Schaltschrank zum anderen für den geringstmöglichen Energieverbrauch. Die Hybridtechnologie basiert auf zwei Kühltechnologien: einem Kompressor und einer Heat-Pipe. Durch die Kombination der Hybridtechnologie mit intelligenter Regelungstechnik, innovativem Kältemittel und Datenanalyse kann das Gerät seine Leistung optimal auf die jeweilige Anwendung abstimmen. Das verlängert die Lebensdauer der installierten Komponenten im Schaltschrank und reduziert das Ausfallrisiko für den Abfüller.

Flächendeckender Austausch

Davon profitiert CCEP in Deutschland standortübergreifend. Rittal prüfte in einem ersten Schritt den Bedarf an Kühlleistung jeder einzelnen Installation der deutschen Standorte, um passgenau dimensionierte Geräte vorschlagen zu können. Mancherorts war der Bedarf an Kühlleistung höher als zuvor, an anderer Stelle dafür niedriger. Anschließend nahm Rittal den Austausch der Kühlgeräte in jedem einzelnen Werk vor.

Für CCEP ist die Energieeffizienz der Kühllösungen ein großes Plus – aber nicht der einzige Vorteil. Denn um pünktliche Lieferungen und somit Kundenzufriedenheit sicherzustellen, braucht der Getränkehersteller maximale Anlagenverfügbarkeit. „Unsere Linien müssen auch bei zunehmend heißen Sommern laufen. Alles, was Ausfallsicherheit begünstigt, ist gut. Dazu zählt eine einwandfreie Kühlung der Schaltschränke, damit die Technik nicht überhitzt“, so Drescher.