Ein neues Rechenzentrum, und das bei wenig Platz und Zeit? Eine praktische und schnelle Lösung zeigt Viega in Attendorn. Mit der Inbetriebnahme zweier Micro Data Center Level E von Rittal erhielt der führende Anbieter von Installationstechnik für Sanitär und Heizung die benötigte Redundanz bei gleichzeitiger Erfüllung neuer Sicherheitsstandards.
Übersicht
- Projekt
- Viega GmbH
- Ort
- Attendorn, Germany
- Herausforderung
Fehlende Redundanz bei der bisherigen IT-Infrastruktur
Platzmangel
Keine Möglichkeit für bauliche Veränderungen
Schnelle Lösung erforderlich
Notwendigkeit moderner Brandschutz- und Sicherheitsstandards
Ziel: CO₂-neutrale Produktion bis spätestens 2035
Verzicht auf umweltschädliche Kühlmittel
IT-Systeme müssen geschützt sein und über einen kontrollierten Zugang verfügen- Lösung
Einsatz von zwei sofort verfügbaren Micro Data Centern Level E
Verteilung auf zwei Standorte / Brandabschnitte innerhalb des Gebäudes
Kompakte Bauweise, die keinen zusätzlichen Neubau erfordert
Schutz vor: Staub, Schmutz, Rauch, Feuer, mechanischen Einwirkungen
Automatische Gaslöschanlage
Integration in das interne Überwachungssystem von Viega
Installation in separaten Räumen für kontrolliertes Zugangsmanagement
Umweltfreundliche Kühlung ohne problematische Kältemittel
Schnelle Lieferung und sorgfältige Umsetzung durch Rittal
Modular erweiterbar und skalierbar für weiteres Wachstum
Die MDC Level E dagegen bieten eine schlanke und gleichzeitig sichere Lösung: Sie haben alles an Bord, was wir brauchen – ohne überflüssigen Schnickschnack.
Weltmarktführer brauchen Weltklasse-IT-Infrastruktur. „Bevor wir die Micro Data Center Level E von Rittal eingeführt haben, war unsere IT-Infrastruktur historisch gewachsen und teilweise nicht redundant ausgelegt“, berichtet Leon Wurm, Netzwerkadministrator bei Viega. Der Raum bot zudem keine Möglichkeit für bauliche Veränderungen. Diese wären aber nötig gewesen, etwa um die IT-Systeme des expandierenden Unternehmens auszubauen oder auch zeitgemäße Brandschutzmaßnahmen zu implementieren.
Gemeinsam mit dem Gebäudemanagement suchten die IT-Fachleute nach einer schnellen und praxisnahen Lösung. Das Ziel: Die IT-Infrastruktur sollte auf zwei Standorte in unterschiedlichen Brandabschnitten im Gebäude aufgeteilt werden, dringend benötigte Redundanz bieten, zugleich aber nicht überdimensioniert sein. Und ein neues Rechenzentrum inklusive separatem Sicherheitsraum zu bauen, dafür war die Zeit nicht da.
Micro Data Center Level E mit maximaler Leistung
Schließlich entschied sich das Unternehmen dafür, zwei Micro Data Center (MDC) von Rittal mit jeweils vier angereihten Schränken auf unterschiedlichen Etagen zu bauen – mit genug Kapazitäten, um alle produktionsnahen Anwendungen abzubilden und gleichzeitig die benötigte Redundanz sicherzustellen. Die Zeit für Rittal lief: Die Lösung sollte besser gestern als heute einsatzbereit sein, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Brandschutz zu machen.
Gut, dass das bei den MDC Level E serienmäßig gegeben ist: Die Technik in den Racks ist so weit gegen Faktoren wie Staub, Schmutz, Rauch, Feuer und Stöße abgesichert, dass keine weiteren physischen Schutzmaßnahmen nötig sind. Bei Viega stellte man die MDC Level E sicherheitshalber trotzdem nicht direkt in der Produktion, sondern in separaten Räumen auf: „Das war Wunsch und Anforderung der IT, unter anderem, um eine Zutrittskontrolle gewährleisten zu können.“
Das Brandschutz-Monitoring der MDC Level E wurde bei Viega direkt ins interne Überwachungssystem integriert. Bei einem Alarm muss daher nicht einmal mehr die Feuerwehr gerufen werden: Die integrierte Gaslöschanlage senkt den Sauerstoff in der Luft selbständig so weit ab, dass jeglicher Funke direkt erstickt wird. Nach ausgelöster Gaslöschung können die Türen einfach wieder geöffnet werden –ein Vorteil gegenüber Sprinkleranlagen, die schnell zu Schäden an der empfindlichen Elektronik führen können.
Weitere entscheidende Faktoren für die Entscheidung waren die im Unternehmen bereits gewohnte schnelle, aber gewissenhafte Umsetzung durch Rittal, die qualitativ hochwertige Verarbeitung der MDC Level E und die bereits integrierten Leistungen, etwa die Stromversorgung und die Wasserkühlung. „Spätestens bis 2035 wollen wir bei Viega vollständig klimaneutral produzieren, daher kam eine potenziell umweltschädliche Kühlmittellösung für uns nicht infrage“, führt Leon Wurm aus.
Garantierte Zukunftssicherheit
Die Lösung überzeugte nicht nur, weil sie die Vorgaben perfekt erfüllte. „Wir bleiben mit den MDC Level E auch für die Zukunft enorm flexibel“, unterstreicht Leon Wurm, da die Anlage jederzeit erweitert werden kann. Und was am Hauptsitz in Attendorn begann, ist nun auf dem besten Weg, zum neuen Standard im Unternehmen zu werden. Für Großheringen in Thüringen, Viegas weltweit größten Produktionsstandort, sind bereits zwei weitere MDC Level E von Rittal bestellt. In Kirkel im Saarland wird derzeit eine weitere Niederlassung eingerichtet, die ebenfalls mit dem System bestückt werden soll.
„Viele Rechenzentren anderer Hersteller setzen oft große Investitionen voraus und bringen zahlreiche Features mit, die wir nicht benötigen“, fasst Leon Wurm zusammen. „Die MDC Level E dagegen bieten eine schlanke und gleichzeitig sichere Lösung: Sie haben alles an Bord, was wir brauchen – ohne überflüssigen Schnickschnack.“