Concepto CEM

Para una compatibilidad electromagnética óptima

Concepto CEM

Para una compatibilidad electromagnética óptima

Los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos están por todas partes. También alrededor de los armarios de distribución y las carcasas de dispositivos.

Este entorno electromagnético puede convertirse en un factor de perturbación para los sistemas técnicos. Además, los propios dispositivos pueden generar campos electromagnéticos durante el funcionamiento, lo que también puede provocar interferencias o incluso destrozos en las proximidades.

Obtenga más información al respecto:

Campos EM habituales

Apantallamiento contra campos de interferencia electromagnética habituales

Los campos de interferencia pueden afectar al dispositivo desde el entorno y también pueden ser generados por el propio funcionamiento del dispositivo y afectar al entorno. Esto se aplica tanto a aplicaciones industriales como a dispositivos en zonas...

Campos EM intensos

Apantallamiento contra campos de interferencia electromagnética muy intensos

Los campos de interferencia muy intensos surgen, por ejemplo, en el secado por microondas, los sistemas de electroerosión y en la tecnología de soldadura de alta frecuencia. En este caso, las cajas estándar de Rittal no suelen ser suficientes para...

Red de competencia CEM

Somos miembros de la red de competencia CEM y podemos asesorarle de forma competente con respecto a todas las cuestiones relacionadas con la compatibilidad electromagnética. Aquí encontrará un resumen de la colaboración de técnicos especialistas de...

Practical assembly tips

EMC-compatible enclosure assembly

The definition of electromagnetic compatibility (EMC) is the ability of an electrical device to function satisfactorily in its electromagnetic environment without adversely affecting this en-vironment, which may include other equipment.