Aurubis Bulgaria

Blue e+ causa impresión con un ahorro energético del 86 %

Aurubis Bulgaria descubrió los refrigeradores Blue e+ de Rittal mientras investigaba para explorar formas adicionales de ahorrar energía en sus procesos de producción. La empresa de reciclaje de cobre puso a prueba la serie de refrigeradores para poder comprobar los valores energéticos que se habían comunicado. Además, los resultados de la prueba fueron impresionantes: en la prueba rutinaria, la eficiencia energética que se había prometido del 75 % fue incluso un 11 % mayor.

Aurubis produce cobre de gran pureza y calidad a partir de concentrado de cobre y materiales reciclados, y centra sus esfuerzos en investigar métodos para aumentar la eficiencia energética. Su objetivo es lograr la neutralidad climática en 2050 como fecha límite y, para lograrlo, ya está implementando varios proyectos para la reducción del carbono en cada uno de sus centros de producción. En este contexto, la empresa confía en tecnologías de vanguardia y plantea a sus proveedores unas exigencias muy altas en cuanto a la calidad y la eficiencia energética. Por este motivo, después de que se le presentara a Aurubis el refrigerador Blue e+ de Rittal, sus responsables quisieron comprobar si el ahorro energético que se había prometido del 75 % era un dato realista y finalmente se llevaron una grata sorpresa.

‌

267 días de prueba

Se dispusieron condiciones completamente idénticas en las pruebas para que Aurubis pudiera hacer una comparación directa: Se utilizaron dos armarios para dos aplicaciones diferentes, que se equiparon con un climatizador Rittal Blue e+ de 4 kW, y la temperatura interna se ajustó para mantener una temperatura constante de 25 °C.

Las pruebas duraron 267 días. La empresa incluso amplió en dos meses su periodo habitual de pruebas, ya que los climatizadores acaban enfrentándose a condiciones diferentes según la época del año.

Las pruebas de los equipos Blue e+ revelaron un consumo energético un 86 % inferior. Además, no se consume energía reactiva, por lo que el ahorro energético anual asciende a 8818 kWh. Estos datos convencieron a Aurubis, y por ello ahora utiliza 42 equipos Blue e+.

Resumen

Proyecto
Aurubis
Ubicación
Pirdop, Bulgaria
Reto
‌

Ahorro de energía

Solución

42 refrigeradores Blue e + de Rittal