Aigües de Barcelona (AGBAR)

Infraestructura IT protegida en el corazón de una depuradora

Aigües de Barcelona es una empresa público-privada que gestiona el ciclo integral del agua, desde la captación hasta la potabilización, el transporte y la distribución, así como el saneamiento y la depuración de aguas residuales para su retorno al medio natural o su reutilización.

La compañía ofrece servicio a cerca de 3 millones de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona y desarrolla una política de gestión orientada a la proximidad al cliente, la excelencia en la prestación de servicios, la innovación, el talento de sus profesionales, la colaboración con empresas, entidades y administraciones públicas, y el desarrollo de un modelo sostenible.

En la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Prat de Llobregat, ubicada en el delta del río Llobregat, Aigües de Barcelona necesitaba proteger su infraestructura IT crítica en un entorno especialmente exigente.

Situación del proyecto

La EDAR de El Prat de Llobregat requería una solución que proporcionara al equipamiento IT un espacio seguro y controlado en un ambiente con condiciones muy agresivas a nivel de corrosión.

En este tipo de instalaciones se depuran aguas residuales mediante diferentes procesos, incluidos tratamientos químicos. Como consecuencia de estos procesos se genera gas sulfhídrico, un compuesto altamente corrosivo que afecta especialmente al cobre. Esta situación impactaba directamente en los equipos IT instalados para controlar la planta, cuya vida útil se reducía de forma significativa: de los 4 o 5 años habituales a apenas 6 o 12 meses.

Además, el estado del armario de comunicaciones existente dificultaba su correcta gestión y se había convertido en una fuente de problemas graves. Las averías continuas derivadas de las filtraciones de ácido sulfhídrico generaban riesgos elevados para la continuidad del servicio.

La necesidad principal era clara: asegurar el equipamiento IT crítico para el tratamiento de aguas, proporcionando un entorno con mínimos niveles de gases, temperatura adecuada, acceso controlado y protección frente a riesgos como incendios o incidencias ambientales.

Uno de los principales retos del proyecto fue encontrar la solución idónea para estas condiciones severas y llevar a cabo el traslado y migración de los servicios existentes. Según se detalla en la información del proyecto, la migración del armario debía realizarse sin detener el funcionamiento de las máquinas, mediante pequeñas ventanas de intervención a lo largo de aproximadamente un mes.

El sistema protege los componentes electrónicos dentro del rack, evitando que el ambiente externo entre en contacto con ellos. Además, los refrigeradores incorporan protección química, recubrimiento de poliuretano y barnizado especial en las tarjetas electrónicas para resistir ambientes corrosivos.
David Cascan, Responsable de Soluciones Industriales y TI

Soluciones implementadas

Para responder a estas necesidades, Omega Peripherals an SCC business, IT Certified Partner de Rittal, especializado en soluciones integrales para Data Center, desplegó una solución de Edge Data Center compuesto por dos racks completamente equipados con infraestructura de Rittal, que incorpora:

Uno de los principales retos fue identificar una solución capaz de proteger el equipamiento IT en un entorno altamente agresivo. 

Para ello, se diseñó un espacio controlado de acceso, climatización, detección y extinción de incendios, con máquinas de clima integrales y placas de circuito impreso tropicalizadas para evitar la afectación del gas.

Ante la ocasión de renovar los armarios, se aprovechó para reordenar e identificar el cableado de conexiones y conectividad. Ahora todos los cables están identificados con la determinación de origen y destino
Jorge Armando Amigó Urzay, técnico del Área de OT de Aigües de Barcelona

Beneficios 

La implantación del Edge Data Center de Rittal permitió a Aigües de Barcelona disponer de un entorno IT más seguro, controlado y adaptado a las exigencias de una EDAR.

Entre los principales beneficios del proyecto destacan:

  • Protección del equipamiento IT frente a la corrosión: Los racks VX IT con protección IP55, junto con los sistemas de refrigeración Blue e+, permiten aislar los equipos IT de las condiciones agresivas presentes en la sala, especialmente de la presencia de gas sulfhídrico.
  • Condiciones óptimas de operación dentro del rack: La refrigeración Blue e+ instalada en el dorsal de cada rack permite extraer el calor de los componentes electrónicos sin que el ambiente exterior entre en el interior del rack. Esto contribuye a mantener unas condiciones adecuadas para el funcionamiento del equipamiento IT.
  • Mayor control y supervisión del entorno: El sistema de monitorización CMC permite controlar las condiciones dentro de los racks, incluyendo temperatura, humedad, acceso, fugas y otros parámetros relevantes para la seguridad de la infraestructura.
  • Protección frente a incendios: El sistema DET-AC de detección y extinción de incendios proporciona una protección adicional para los equipos IT, permitiendo una detección precoz de cualquier incidencia dentro del rack.
  • Mejora en la gestión del cableado y la conectividad: La renovación de los armarios permitió reordenar e identificar el cableado de conexiones y conectividad, con la determinación de origen y destino de cada cable.
  • Reducción de riesgos para la continuidad del servicio: Al proteger los equipos informáticos frente a las filtraciones de ácido sulfhídrico y proporcionar un entorno controlado, la solución contribuye a reducir los riesgos asociados a averías recurrentes en infraestructura crítica para el funcionamiento de la planta.
  • Posibilidad de extender la solución a otras plantas: El éxito de la implantación ha llevado a Aigües de Barcelona a plantearse extender una solución similar a otras plantas, al permitir disponer de un entorno de trabajo más controlado.

Además, el éxito de esta implantación también fue reconocido por el sector: el proyecto resultó ganador en la categoría "Proyecto de Micro Data Center" en los Data Center Market Awards 2023.

Nos decantamos por Rittal porque posee una solución única en el mercado que solucionaba los problemas de la EDAR. Mediante RiMatrix Micro Data Center es posible dar una solución completa y modular en forma de un CPD en pequeño formato
Jaume Márquez, Data Center Business Director de Omega Peripherals an SCC business

Resumen

Proyecto
Infraestructura IT protegida en el corazón de una depuradora
Ubicación
El Prat de Llobregat, España
Reto

Proteger el equipamiento IT crítico de una EDAR expuesto a un ambiente altamente corrosivo por presencia de gas sulfhídrico, que reducía drásticamente la vida útil de los equipos.

Solución

Implantación de un Edge Data Center de Rittal compuesto por dos racks VX IT con protección IP55, refrigeración Blue e+, monitorización CMC, detección y extinción de incendios DET-AC y gestión energética mediante interfaz IoT.