Àrea Metropolitana de Barcelona

El nuevo Data Center de AMB, referente en modernización y continuidad del servicio

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración pública encargada de gestionar los principales servicios metropolitanos para una población que supera los tres millones de habitantes. 

Entre estos servicios se encuentran el transporte, la vivienda, el medio ambiente, el urbanismo y las infraestructuras.

Situación del proyecto

AMB necesitaba actualizar su infraestructura tecnológica para dar respuesta a la creciente complejidad de los servicios que presta a la ciudadanía. 

Para ello, era necesario renovar por completo sus dos Centros de Proceso de Datos (CPDs) y varias salas técnicas que alojan la red de acceso y los equipos de electrónica.

La infraestructura existente presentaba varias necesidades clave:

  • Los antiguos sistemas de climatización habían quedado obsoletos.
  • Los equipos SAI (UPS) necesitaban ser sustituidos.
  • Era necesario contar con un entorno más seguro, que garantizara la máxima disponibilidad.
  • Se buscaba también una gestión unificada de toda la infraestructura.
  • Todo ello debía acometerse sin afectar a los servicios en producción.

Para abordar esta transformación, AMB sacó el proyecto a licitación pública, que finalmente fue adjudicado a la propuesta presentada por ABAST, basada en soluciones de Rittal y Socomec.

Uno de los principales retos del proyecto fue ejecutar toda la migración “en caliente”, es decir, sin ninguna interrupción del servicio. 

Gracias a una planificación exhaustiva, a la coordinación constante con el departamento de IT de AMB y a la colaboración entre equipos, la transición tecnológica se desarrolló según lo previsto.

Gracias a este proyecto, AMB ha dado un gran paso adelante en seguridad, continuidad y sostenibilidad. Hemos reducido riesgos térmicos, eléctricos y humanos, así como los costes operativos, gracias a una infraestructura más eficiente y fácil de mantener. Ahora, contamos con un entorno tecnológico más fiable y escalable, capaz de evolucionar al mismo ritmo que los servicios que ofrecemos a la ciudadanía
Xavier Guixà, Responsable de Sistemas en AMB

Soluciones implementadas

El proyecto desarrollado por ABAST consistió en el diseño y despliegue de una infraestructura moderna, modular y altamente escalable, apoyada en tecnologías de Rittal y Socomec. 

El resultado fue un entorno tecnológico avanzado sustentado en cuatro grandes pilares:
 

1. Redundancia extendida para garantizar la máxima disponibilidad

Para asegurar que los procesos de IT de AMB no sufran interrupciones, se diseñó una arquitectura de alta disponibilidad.

La redundancia eléctrica A/B no se limita únicamente a los CPDs principales, sino que se ha extendido también a las salas técnicas de la capa de acceso, eliminando puntos únicos de fallo en toda la cadena y garantizando la continuidad del servicio.
 

2. Eficiencia energética integral

Uno de los objetivos clave del proyecto era mejorar la sostenibilidad del entorno. Para ello, se sustituyeron los antiguos equipos de climatización y los sistemas eléctricos obsoletos por soluciones de alta eficiencia energética.

En este contexto, se integraron:

  • SAI (UPS) eficientes, modulares y escalables de Socomec.
  • Sistemas de transferencia de carga (STS).
  • PDUs inteligentes.
  • Un ecosistema coordinado entre climatización, red eléctrica, UPS y sistemas de transferencia.

Gracias a esta integración, los CPDs funcionan ahora como un ecosistema único y automatizado, capaz de reaccionar de inmediato ante cualquier variación, minimizando riesgos y garantizando la continuidad del servicio sin necesidad de intervención humana.
 

3. Seguridad física y protección inteligente

La nueva infraestructura incorpora un alto nivel de seguridad física y operativa.

El acceso a los CPDs, salas técnicas y racks está rigurosamente controlado, lo que asegura la trazabilidad total de las operaciones y refuerza la responsabilidad en la explotación del entorno.

Además, se han implementado mecanismos inteligentes de protección de Rittal, con supervisión autónoma de cada sala y cada rack:

  • DET-AC, capaz de detectar y actuar ante situaciones anómalas o riesgos de incendio en el interior de los armarios.
  • ADO, que ejecuta la apertura automática de las puertas de los racks en caso de incrementos peligrosos de temperatura o incidencias internas.
     

4. Gestión centralizada y monitorización predictiva

Para gobernar toda la infraestructura, se integró un sistema de monitorización global dentro de Grafana, herramienta ya utilizada por AMB.

Esta integración permite:

  • Supervisar todos los subsistemas y equipos
  • Obtener visibilidad en tiempo real
  • Generar alertas a distintos niveles ante cualquier anomalía

Gracias a ello, el equipo de IT de AMB puede aplicar un modelo de mantenimiento predictivo, anticipándose a incidencias, reduciendo las tareas manuales de análisis de tendencias y optimizando de forma continua el rendimiento de toda la infraestructura.

Beneficios 

La modernización de los CPDs y de las salas técnicas ha supuesto un salto cualitativo en la gestión de IT de AMB.

Entre los principales beneficios obtenidos destacan:

  • Mayor seguridad, continuidad y sostenibilidad del entorno tecnológico.
  • Reducción de riesgos térmicos, eléctricos y humanos.
  • Eliminación de puntos únicos de fallo gracias a la redundancia extendida.
  • Mayor disponibilidad del servicio, incluso durante el proceso de migración.
  • Reacción inmediata ante cualquier variación, sin necesidad de intervención humana.
  • Mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de equipos obsoletos por soluciones más eficientes.
  • Disminución de los costes operativos, gracias a una infraestructura más eficiente y más sencilla de mantener.
  • Mayor fiabilidad y escalabilidad, alineadas con la evolución de los servicios prestados a la ciudadanía.
  • Capacidad de anticipación a incidencias mediante mantenimiento predictivo y monitorización en tiempo real.

Además, el proyecto tuvo reconocimiento sectorial con el premio al Mejor Data Center de la Administración Pública en los DCM Awards 2026, que refuerza el valor del proyecto como referencia en modernización, disponibilidad y eficiencia. 

Si quieres ver el proyecto en acción, ¡no te pierdas el vídeo resumen! 👇

Resumen

Proyecto
Modernización integral de los CPDs y salas técnicas del Área Metropolitana de Barcelona
Ubicación
Área Metropolitana de Barcelona (Barcelona), España
Reto

Renovar por completo los dos CPDs y varias salas técnicas para responder a la creciente complejidad de los servicios públicos, sustituyendo sistemas de climatización y SAI obsoletos y ejecutando toda la migración “en caliente”, sin interrumpir el servicio.

Solución

Despliegue de una infraestructura moderna, modular y escalable, con redundancia eléctrica A/B extendida, control de accesos, protección inteligente en racks con sistemas DET-AC y ADO de Rittal, soluciones UPS y STS de Socomec y monitorización centralizada en Grafana.