El Ayuntamiento de Valladolid, que da servicio a cerca de 300.000 habitantes y cuenta con más de 1.200 empleados, ha llevado a cabo la modernización completa de su centro de procesamiento de datos (CPD) basada en nuestra tecnología Edge Data Center, en un proyecto desarrollado junto a la empresa integradora Abast. El objetivo: transformar una infraestructura obsoleta en un entorno tecnológico más avanzado, eficiente, sostenible y seguro, garantizando la continuidad operativa de los servicios municipales más críticos durante todo el proceso.
Situación del proyecto
La infraestructura inicial del Ayuntamiento presentaba importantes limitaciones operativas. El CPD, compuesto por cuatro racks, utilizaba un sistema de climatización basado en splits (una solución poco recomendable para centros de datos), y además, carecía de mecanismos de protección modernos.
Uno de los mayores desafíos fue realizar la instalación en la misma sala donde se encontraban los equipos originales y llevar a cabo el proyecto sin interrumpir servicios esenciales como los de la Policía Municipal y los Bomberos.
La modernización de nuestra sala de servidores fue impulsada con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, aumentar la seguridad y garantizar la continuidad del servicio durante el proceso de transformación
La solución
La modernización se apoyó en una infraestructura modular, escalable y sostenible desarrollada sobre la tecnología Rittal Edge Data Center, diseñada para maximizar la eficiencia energética y ofrecer una elevada disponibilidad.
El nuevo CPD combina racks de última generación, un avanzado sistema de refrigeración de precisión mediante Liquid Cooling Packages (LCPs) y un sistema de protección contra incendios integrado.
Este enfoque garantiza un entorno de alto rendimiento, mayor seguridad y un control térmico optimizado, reduciendo el consumo energético global.
El proyecto
Para asegurar una transición ordenada y sin interrupciones, la implantación se planificó en cuatro fases:
- Fase 1: Traslado temporal
Los activos del CPD (equipos, cableado y comunicaciones) se reubicaron temporalmente en un espacio contiguo, asegurando su operatividad mediante monitorización continua. - Fase 2: Acondicionamiento e instalación de racks
Se incorporó un suelo técnico para mejorar la distribución del cableado y el flujo de aire. A continuación, se instalaron cuatro racks Rittal Edge Data Center con capacidad de expansión y un diseño pasillo frío/pasillo caliente, optimizando la eficiencia energética. - Fase 3: Climatización eficiente
La refrigeración se reforzó con dos unidades Liquid Cooling Package (LCP) que canalizan aire frío directamente hacia el interior de los racks, eliminando la necesidad de enfriar todo el recinto y logrando un importante ahorro energético. - Fase 4: Seguridad avanzada
Se añadieron sistemas de protección contra incendios integrados dentro de los racks, capaces de detectar y extinguir un fuego de forma inmediata, junto con puertas automáticas que reaccionan ante incrementos anómalos de temperatura.
Siguiendo una planificación meticulosa y una ejecución precisa, se garantizó la continuidad operativa de nuestros servicios críticos, especialmente los de la Policía Municipal y Bomberos, fundamental para nosotros
Gracias a este proyecto, el Ayuntamiento de Valladolid ahora dispone de una infraestructura más robusta, eficiente y segura, preparada para responder a las demandas de digitalización del futuro.
Este compromiso con la innovación es primordial hoy en día. Por eso, se ha querido reconocer la importancia de este proyecto y ha sido galardonado en los Premios ComunicacionesHoy 2025.
¿Quieres ver el resumen del proyecto y conocer a fondo todos los detalles?
Resumen
- Proyecto
- Ayuntamiento de Valladolid moderniza su CPD para garantizar la continuidad de los servicios municipales
- Ubicación
- Valladolid, España
- Reto
Mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la continuidad operativa del CPD.
- Solución
Implementación de una infraestructura modular con racks de alta eficiencia, climatización líquida LCP y sistema de protección integrado.