Aigües de Manresa, empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en 18 municipios y una entidad municipal descentralizada del Bages y el Moianès, ha dado un paso adelante en la modernización de su infraestructura tecnológica con la implementación de un nuevo centro de proceso de datos (CPD) basado en soluciones Rittal. Con una plantilla de aproximadamente 250 trabajadores, la compañía está firmemente comprometida con la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio.
Situación del proyecto
La necesidad principal fue la de renovar su plataforma de servidores y almacenamiento con una solución de altas prestaciones que respondiera a condiciones de operación más exigentes. Esto incluía no solo la mejora de los suministros y la conectividad entre los distintos elementos de la plataforma, sino que también repercutía en la reorganización de las infraestructuras existentes en un nuevo espacio que facilitara su mantenimiento y garantizara una mayor disponibilidad y accesibilidad.
Para dar respuesta a este reto, la compañía puso en marcha un proyecto centrado en la dotación de una nueva infraestructura de centro de proceso de datos (CPD) ubicada on-premise que pudiera albergar tanto las plataformas de sistemas de información ya existentes como las derivadas de nuevos desarrollos.
Dado que el espacio acondicionado disponible para sistemas TIC era reducido, se optó por una solución basada en un “micro data center”. Esta configuración permitió integrar todos los sistemas en un espacio compacto de dos racks, incluyendo en su interior sistemas de refrigeración, suministro eléctrico ininterrumpido y otros elementos esenciales, logrando así una reducción del espacio ocupado y una mejora significativa en las prestaciones operativas.
La solución
Como empresa del sector público, AMSA está sujeta a procesos de contratación mediante concursos abiertos, en los que diferentes proveedores pueden presentar sus propuestas.
En este contexto, la solución presentada por la consultora tecnológica SEIDOR, basada en tecnología Rittal, fue valorada como la opción más adecuada para garantizar una infraestructura fiable y con prestaciones avanzadas, capaz de dar forma al nuevo centro de proceso de datos de la compañía.
La solución implementada se articuló en torno a dos racks VX IT de 42U, que integran en su interior todos los elementos necesarios para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro:
- Sistemas de climatización Liquid Cooling Unit LCU DX
- Sistema de detección y extinción de incendios DET-AC
- Monitorización de infraestructura CMC
- PDU’s y SAI’s
- Sensores de humedad y temperatura
Como parte del diseño también se instaló un cuadro eléctrico específico, todo ello con su correspondiente cableado, que permite una sectorización diferenciada, facilitando la operación de los equipos desde distintas fuentes de suministro eléctrico.
El proyecto
La colaboración entre Aigües de Manresa, SEIDOR y Rittal ha permitido configurar una solución robusta, segura y compacta, preparada para los retos tecnológicos del futuro.
Gracias a la parametrización implementada, el equipo técnico de Aigües de Manresa que gestiona la plataforma, puede anticiparse a cualquier incidencia mediante alertas preventivas.
Además, los equipos suministrados proporcionan una robustez y garantía de operación continuada, clave para una infraestructura diseñada para operar 24x7 sin interrupciones.
Resumen
- Proyecto
- Eficiencia energética en centros de datos compactos
- Ubicación
- Manresa, España
- Reto
La empresa necesitaba renovar su plataforma de servidores y almacenamiento para afrontar condiciones operativas más exigentes. Se implementó un nuevo CPD on-premise que integrara sistemas existentes y futuros desarrollos. Debido al espacio limitado, se optó por un micro data center compacto de dos racks. Esta solución mejoró la eficiencia operativa, redujo el espacio ocupado y facilitó el mantenimiento.
- Solución
AMSA, como entidad pública, adjudicó mediante concurso abierto la renovación de su CPD. La propuesta de SEIDOR con tecnología Rittal fue seleccionada por su fiabilidad y prestaciones avanzadas. Se implementaron dos racks VX IT de 42U, integrando todos los sistemas necesarios. El diseño incluyó un cuadro eléctrico sectorizado que mejora la operación y seguridad del suministro.