Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya

Nuevo centro de proceso de datos de Eurecat

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, proporciona servicios de I+D y consultoría tecnológica para fomentar la innovación en las empresas. Cuenta con diferentes centros de investigación, laboratorios, plantas de transformación y otras instalaciones, así como equipos de profesionales especializados en tecnología industrial, transformación digital o biotecnología.

El departamento TIC de Eurecat confió en ABAST y en la tecnología de Rittal para la construcción de un CPD principal en su nueva sede corporativa. Un centro de datos que acoge la mayoría de sistemas informáticos de Eurecat y da servicio a toda su organización, por lo que era necesario asegurar que dispusiera de los mejores niveles de seguridad, disponibilidad, eficiencia y gestión.

En un mundo como el actual marcado por la transformación tecnológica, la innovación es un factor clave para todos los aspectos de las organizaciones: productos, servicios, procesos, logística, técnicas de comunicación, etc. Ayudar a las empresas a innovar es la razón de ser de Eurecat.

El proyecto

Eurecat nació en 2015 tras la fusión de cinco centros tecnológicos avanzados, a los que posteriormente se le unieron varios más, constituyéndolo como el centro tecnológico de referencia en Catalunya. El crecimiento de Eurecat hizo necesario un cambio de sede corporativa y se decidió aprovechar las obras de adecuación de las nuevas oficinas para construir un nuevo Data Center que prestaría servicio de forma centralizada a todos los usuarios de Eurecat, incluidas las sedes territoriales. Para abordar este proyecto Eurecat confió en ABAST, utilizando soluciones Rittal para cumplir con los objetivos deseados.

El diseño del nuevo CPD se basó en estrictos requerimientos y criterios de disponibilidad, seguridad, eficiencia y gestión.

  • Disponibilidad: Conseguir un entorno optimizado para un funcionamiento sin fallos de los equipos TI y asegurar la continuidad frente a cortes de suministro eléctrico u otras contingencias.
  • Seguridad: Proteger físicamente a los equipos contra agentes externos y actos vandálicos, disponer de un control de acceso a los equipos y datos y asegurar el cumplimento de las diferentes normativas, como por ejemplo el GDPR.
  • Eficiencia: Aumentar la eficiencia del centro de datos para reducir los costes asociados al consumo
    energético y aplicar criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
  • Gestión: Monitorizar y gestionar de forma integrada todos los elementos del CPD para mejorar la
    eficiencia operacional y disminuir el coste de propiedad.

La solución

El CPD consta de una sala de 57m2 construida bajo las indicaciones de ABAST. Cuenta con una resistencia al fuego de 120 minutos y está dotado de suelo técnico elevado, donde por debajo pasan las canalizaciones de la climatización. También dispone de canalizaciones por techo por donde pasa el cableado eléctrico y de datos.

Cuenta con control de acceso y videocontrol y dispone de un alojamiento inicial de 10 racks Rittal TS IT, preparados para crecer hasta 12 sin necesidad de paradas.

Sistema eléctrico
El CPD se abastece de una acometida principal de compañía y dispone de soporte para contingencia mediante un generador electrógeno y dos SAIs. El cuadro eléctrico y su cableado cuenta con todos los elementos en modo A/B para conseguir la redundancia 2N requerida. Esta solución se aplica tanto al CPD, como a las 5 salas técnicas que dan servicio de conectividad a los usuarios.

Continuidad eléctrica
Cuenta con 2 SAIs modulares Socomec Modulys de 50kW en disposición N+1 (2N) que protegen a los equipos contra sobretensiones y proporcionan la autonomía suficiente. También dispone de un grupo electrógeno Agresa situado en el exterior que permite mantener en funcionamiento la infraestructura de TI en caso de corte del suministro eléctrico.

Climatización
Los 4 climatizadores de precisión de alta potencia Rittal LCP DX ubicados entre racks permiten una distribución uniforme del aire y la temperatura para un correcto funcionamiento de los equipos. Cada climatizador cuenta con una condensadora y las cuatro están situadas en la azotea del edificio. El “cubo de racks”, o cerramiento para el pasillo de aire frio, permite una separación apropiada del aire frio y caliente en el CPD con un importante aumento de la eficiencia energética.

Sistema de protección de incendios (PCI)
El CPD cuenta con un sistema de detección cruzado con sensores ópticos de humo distribuidos bajo suelo técnico y en ambiente. La expulsión de gas licuado NOVEC 1230, un agente limpio que produce un enfriamiento drástico de la temperatura y una reducción del nivel de oxígeno, consigue la extinción total de cualquier llama.

Monitorización
Un sistema de monitorización Rittal CMC III mide en todo momento las “constantes vitales” del CPD: temperatura, humedad, fluidos, accesos, funcionamiento de los sistemas, etc. Envía alarmas en caso de fallo o superación de umbrales por diferentes medios (SMS, email, activando contactos secos o con protocolos SNMP).

Gestión
Para una gestión eficiente del centro de datos se ha implantado Rittal RiZone, una herramienta DCIM que permite la gestión integrada de todos los elementos del CPD y proporciona indicadores, tanto en tiempo real como de forma histórica, de las constantes del data center.

Esta información permite anticipar incidencias de manera proactiva, planificar evolutivos en la infraestructura o reubicar los equipos para obtener mejores resultados en factores tan importantes como la eficiencia energética.

Ademas, RiZone va más allá de una simple monitorización ya que permite gestionar los parámetros de funcionamiento de los equipos que forman la infraestructura del DC de forma remota a través de una consola centralizada. Esto evita desplazamientos del equipo IT al data center para la mayoría de operativas más habituales.
 

¿Quieres conocer más detalles del proyecto? ¡No te pierdas nuestro caso de éxito en formato vídeo!

Resumen

Proyecto
Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya
Ubicación
Barcelona, España
Reto

CPD centralizado que garantizara alta disponibilidad, seguridad física y normativa, eficiencia energética y gestión integrada, adaptado a un entorno de innovación tecnológica.

 

Solución

Infraestructura completa con racks TS IT, climatización LCP DX, monitorización CMC III, gestión RiZone y sistemas eléctricos redundantes, logrando un Data Center seguro, eficiente y escalable.