Compañía de aguas Vitens

Digitalización en el suministro de agua potable

El sistema de distribución de agua holandés es uno de los mayores logros de infraestructuras del último siglo. Y la red de agua subterránea sigue evolucionando, por ejemplo, para compensar las consecuencias del cambio climático. Esto también se aplica al sistema de distribución de agua de la compañía de aguas Vitens. En las provincias de Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland y Flevoland, 5,5 millones de personas utilizan los servicios de Vitens a diario. La mayor compañía de aguas de los Países Bajos está «digitalizando» la red para que el suministro de agua potable sea aún más fiable. Vitens aloja los componentes para recopilar los datos de medición necesarios en resistentes armarios para exteriores de Rittal.

Los armarios son indestructibles. Seguimos utilizando los armarios para exteriores de Rittal que se instalaron hace 15 años porque nunca hemos tenido que sustituirlos. Son fáciles de mantener, resistentes a la corrosión y tienen unas buenas juntas. Resultado: no tenemos que preocuparnos por ellos.
Tom Sijmonsma, especialista en ingeniería eléctrica de la compañía de aguas Vitens
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

Supervisión y bajo consumo energético

La compañía de aguas Vitens ha equipado parte de la red de agua potable de 49 000 kilómetros de longitud con sensores que registran lo que sucede en la red de tuberías en tiempo real. Los componentes electrónicos envían los datos de medición recopilados de los armarios para exteriores a un sistema, que se puede utilizar a través de aplicaciones web. Los potenciales de presión del agua en las distintas áreas de la red también se documentan con precisión con este sistema, lo que permite a Vitens enviar un técnico de servicio antes de que un cliente descubra problemas en el suministro de agua potable. Vitens está convencido de los futuros efectos de sinergia del sistema: menor consumo de energía e incluso mejor control de la calidad del agua. Los componentes electrónicos son esenciales para supervisar los niveles de agua y los potenciales de presión. Vitens ha alojado estos componentes en armarios de aluminio para exteriores de Rittal durante décadas para garantizar que la red de tuberías funcione de manera óptima.

Sellado hermético con un peso reducido

En función de los requisitos funcionales, Vitens utiliza armarios para exteriores de pared simple o doble. Los componentes integrados en el armario son fundamentales. El CS New Basic de Rittal de pared simple se puede utilizar cuando sea necesario distribuir un gran número de cables de forma eficiente. Estos armarios contienen principalmente componentes de sistema pasivos que imponen pocos requisitos a la climatización. El techo ventilado garantiza unas bajas oscilaciones de la temperatura y evita la formación de condensación. Gracias a la protección contra la corrosión de alta calidad, al elevado índice de protección hasta IP 55 y a su versatilidad, CS New Basic de Rittal es el armario ideal para todas las aplicaciones con una baja pérdida de potencia.

Requisitos funcionales

Los armarios CS New Basic tienen un cierre sólido de tres puntos y una junta de espuma de poliuretano. Dado que las juntas son continuas, los armarios para exteriores están sellados herméticamente, incluso en la parte inferior donde se insertan los cables. Para Vitens es importante que las placas de brida sean de alta calidad, ya que existe un alto riesgo de que entren insectos por la entrada del cable. Esto debe evitarse a toda costa, ya que de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento. La vida útil del armario de Rittal influye positivamente en los costes de mantenimiento. Los armarios están disponibles bajo demanda y son fáciles de transportar gracias a su reducido peso. En los próximos años, Vitens quiere digitalizar aún más la red de tuberías de agua y cada vez más armarios para exteriores se sustituirán por los nuevos armarios para exteriores de Rittal, aptos para proteger de manera óptima los componentes sensibles, lo que permite ampliar adicionalmente el sistema de supervisión. El resultado es una red inteligente que se optimiza con la ayuda de miles de sensores.

Resumen

Proyecto
Compañía de aguas Vitens
Ubicación
Zwolle, Países Bajos
Sector
Infrastructure-Telecommunications
Reto

Protección de los componentes sensibles para los datos de medición necesarios en armarios para exteriores resistentes y duraderos

Ampliación del sistema de supervisión del suministro de agua potable

Solución

Armario para exteriores CS New Basic de Rittal de fácil mantenimiento y resistente a la corrosión (aluminio) con un bajo consumo energético

Elevado índice de protección IP 55