Voith Turbo

Reducción de los costes energéticos en un 70 %

¿Dónde más se puede ahorrar energía si el tema de la eficiencia energética ha sido el centro de atención durante años? Esta es la pregunta que también se plantearon los miembros del grupo de trabajo «Eficiencia energética y de los recursos» de Voith Turbo en Heidenheim. Cuando ya se han cosechado los «frutos maduros», la atención se dirige a los consumidores de energía supuestamente más pequeños. Los resultados de la comprobación de servicio y eficiencia que Rittal llevó a cabo en Voith Turbo fueron aún más sorprendentes. Con la climatización del armario de distribución de los centros de mecanizado en la producción, había un gran potencial de eficiencia si se instalaban los modernos refrigeradores Blue e+ de Rittal.

Los resultados de la comprobación de la eficiencia fueron muy sorprendentes para nosotros, nunca lo habríamos dicho.
Werner Steck, jefe de campo de pruebas y montaje de Voith Turbo GmbH & Co. KG
In the case of Voith Turbo in Heidenheim, Rittal recommended replacing the cooling units on 21 machine tools. Depending on the cooling output required, the cooling units from the Rittal Blue e or the Blue e+ range offer energy-efficient alternatives.

Objetivos ambiciosos

La sostenibilidad y la eficiencia de los recursos son muy importantes para el grupo Voith. Su ambicioso objetivo es ahorrar un 20 % en seis años. Tanto el uso de la energía y el agua como la cantidad de residuos generados se registran y evalúan periódicamente. Los refrigeradores del armario de distribución nunca se habían examinado.

Comprobación de la eficiencia in situ

Cuando se trata de la eficiencia energética de las máquinas herramienta y los centros de mecanizado, el enfoque principal suele estar en los accionamientos y las unidades hidráulicas; a menudo, la climatización del armario de distribución se pasa por alto. Hay un potencial que yace latente y se puede aprovechar fácilmente. La comprobación del servicio y la eficiencia de Rittal muestra que los plazos de amortización de las medidas de modernización también son muy cortos en muchos casos. En Voith Turbo, dos empleados de Rittal examinaron minuciosamente todas las máquinas herramienta y los sistemas de climatización de sus armarios de distribución: había 50 máquinas diferentes en total. Como resultado de la comprobación del servicio, el cliente recibió una amplia documentación sobre el estado de los refrigeradores. También se incluyó una recomendación sobre si tenía sentido sustituir el refrigerador, qué dispositivo se recomendaba y cuánta energía se ahorraría si se sustituyera. En Voith Turbo en Heidenheim, Rittal recomendó sustituir los refrigeradores en 21 máquinas herramienta. En función de los requisitos en cuanto al rendimiento de refrigeración, los refrigeradores de Rittal de la familia Blue e o Blue e+ son una alternativa energéticamente eficiente.

Actualización sin problemas

Parte de la recomendación de las medidas a adoptar en la documentación también contiene un cálculo de amortización que facilita la toma de decisiones con respecto a la inversión. Unos resultados sorprendentes para los responsables de Voith Turbo: la actualización a una tecnología de refrigeración energéticamente eficiente se amortiza en un promedio de poco más de dos años, porque los ahorros en el consumo de energía y, por lo tanto, en los costes de la energía ascienden al 70 %. De modo que la decisión fue muy fácil de tomar. Se instalaron nuevos refrigeradores de las series Blue e+ y Blue e de Rittal en un total de 21 máquinas herramienta. La actualización se realizó sin problemas, excepto por algunos ajustes menores. Debido a la experiencia positiva que Voith Turbo ha tenido en Heidenheim, las otras fábricas de la empresa también se pasarán a soluciones de refrigeración energéticamente eficientes en sus máquinas herramienta.

Resumen

Proyecto
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Ubicación
Heidenheim, Alemania
Sector
Machine-Building
Reto
  • El objetivo de la empresa es alcanzar un 20 % de ahorro energético en seis años
Solución
  • Comprobación del servicio y la eficiencia en 50 máquinas diferentes, con documentación
  • Cambio de 21 refrigeradores Blue e o Blue e+ de Rittal
  • Amortización al cabo de unos dos años