En un entorno industrial cada vez más exigente, la eficiencia energética ha dejado de ser únicamente una cuestión de sostenibilidad para convertirse en un factor estratégico de competitividad. Los costes energéticos, la disponibilidad de los equipos, la continuidad productiva y el cumplimiento normativo son aspectos que dependen, en gran medida, de cómo se gestionan los activos instalados en planta.
Uno de los elementos que suele pasar desapercibido en muchas instalaciones son los refrigeradores industriales de cuadros eléctricos. Sin embargo, estos equipos funcionan las 24 horas del día durante años y pueden representar un consumo energético significativo, especialmente cuando se trata de unidades antiguas, mal dimensionadas o deficientemente mantenidas.
La consultoría de eficiencia energética de Rittal nace precisamente para ayudar a las empresas a conocer la situación real de sus sistemas de climatización industrial, identificar oportunidades de mejora y definir un plan de actuación que permita reducir consumos, minimizar riesgos y aumentar la fiabilidad de la producción.
1. Lo que no se mide, no se puede mejorar
En muchas plantas de producción encontramos refrigeradores instalados hace más de diez o quince años que continúan funcionando aparentemente sin problemas. Sin embargo, que un equipo siga operativo no significa que sea eficiente.
Es habitual encontrar refrigeradores que trabajan con refrigerantes obsoletos, filtros degradados, configuraciones incorrectas de temperatura o incluso instalaciones que dificultan su rendimiento. Estas circunstancias provocan un aumento progresivo del consumo energético y elevan el riesgo de averías que pueden acabar afectando directamente a la línea de producción.
Por ejemplo, teniendo en cuenta resultados en clientes:
| Antes [kWh] | Después [kWh] | Ahorro [kWh] | % | CO2 [t] | ||
| TOTALES | 61 | 188.635,04 | 53.867,08 | 134.767,96 | 71% | 65,50 |
| OBSOLETOS | 49 | 155.205,35 | 42.742,06 | 112.463,29 | 72% | 54,66 |
| VIGENTES | 12 | 33.429,70 | 11.125,02 | 22.304,67 | 67% | 10,84 |
| ANTIGÜEDAD | CANTIDAD |
| 0-3 años | 7 |
| 3-6 años | 4 |
| 6-9 años | 0 |
| 9-12 años | 8 |
| +12 años | 39 |
Por ello, el primer paso de una consultoría energética consiste en realizar un análisis exhaustivo del parque instalado, evaluando aspectos como:
Tipo y antigüedad de los refrigeradores.
Potencia instalada.
Refrigerantes utilizados.
Consumos eléctricos.
Estado de filtros y sistemas de aislamiento.
Condiciones de montaje.
Horarios y temperaturas de funcionamiento.
Existencia de equipos obsoletos o sin recambios disponibles.
Esta fase permite obtener una fotografía real de la situación actual y, sobre todo, cuantificar el potencial de ahorro existente.
2. El problema oculto de la obsolescencia
Uno de los hallazgos más frecuentes en las auditorías realizadas por Rittal es el elevado número de refrigeradores obsoletos instalados en planta.
Aunque muchos de ellos continúan funcionando, la realidad es que suelen presentar varios inconvenientes.
Estos equipos consumen más energía que los modelos actuales, ofrecen una menor fiabilidad operativa y suelen generar dificultades a la hora de encontrar piezas de recambio. A ello se suman unos costes de mantenimiento cada vez más elevados, un mayor riesgo de paradas inesperadas de producción y el uso de refrigerantes con un impacto ambiental significativamente superior al de las tecnologías más recientes.
En muchos casos, estos equipos fueron diseñados bajo estándares energéticos muy diferentes a los actuales. Mantenerlos operativos supone seguir asumiendo un sobrecoste energético año tras año.
Además, la evolución normativa añade un motivo adicional para actuar. El Reglamento Europeo F-Gas 2024/573 establece una reducción progresiva del uso de gases fluorados con elevado potencial de calentamiento global (PCA), lo que afectará especialmente a equipos antiguos que utilizan refrigerantes como el R134a.
3. La eficiencia energética como criterio de renovación
Tradicionalmente, muchas empresas sustituían un refrigerador únicamente cuando se producía una avería grave. Sin embargo, esta estrategia reactiva suele generar costes mucho mayores que una renovación planificada.
La consultoría de eficiencia energética de Rittal propone un enfoque diferente: identificar aquellos equipos cuya sustitución puede generar mayores beneficios energéticos y económicos, estableciendo prioridades de actuación a corto, medio y largo plazo.
Este modelo permite:
Reducir el riesgo de paradas inesperadas.
Distribuir la inversión en el tiempo.
Obtener ahorros energéticos desde las primeras sustituciones.
Estandarizar el parque instalado.
Simplificar la gestión del mantenimiento.
En lugar de realizar una renovación masiva, las empresas pueden ir sustituyendo progresivamente los equipos menos eficientes por nuevas tecnologías de alto rendimiento.
4. Blue e+: la nueva referencia en climatización industrial eficiente
Cuando se habla de eficiencia energética en refrigeración de cuadros eléctricos, la familia Blue e+ de Rittal se ha convertido en un referente del mercado.
Estos refrigeradores incorporan tecnologías híbridas avanzadas que combinan refrigeración pasiva mediante heat pipe y refrigeración activa gestionada electrónicamente. Gracias a ello, el sistema adapta continuamente su funcionamiento a la demanda real de refrigeración, evitando consumos innecesarios.
Los resultados son especialmente relevantes:
Ahorros energéticos de entre un 60% y un 80% respecto a refrigeradores industriales convencionales.
Reducción significativa de las emisiones de CO₂.
Menores costes operativos.
Mayor vida útil de los equipos.
Mejor control térmico de los cuadros eléctricos.
Menor necesidad de mantenimiento.
La gama Blue e+ cubre potencias desde 300 W hasta 5.800 W.
5. Digitalización y mantenimiento predictivo
La eficiencia energética actual no depende únicamente del hardware. La conectividad y el análisis de datos juegan un papel cada vez más importante.
Los refrigeradores Blue e+ incorporan capacidades de monitorización y comunicación que permiten supervisar parámetros operativos en tiempo real, gestionar activos y detectar posibles incidencias antes de que se conviertan en averías críticas.
Gracias a las interfaces IoT y a las comunicaciones Ethernet, los refrigeradores Blue e+ permiten monitorizar continuamente las condiciones de funcionamiento, conocer el estado de los equipos en todo momento, gestionar alarmas desde un único punto y anticipar las necesidades de mantenimiento. Como resultado, se incrementa la disponibilidad de las instalaciones y se reduce el riesgo de averías inesperadas.
Esta información resulta especialmente valiosa para departamentos de mantenimiento que buscan evolucionar desde modelos reactivos hacia estrategias predictivas.
6. Mucho más que cambiar equipos
La consultoría energética de Rittal no se limita a recomendar nuevas inversiones. También identifica medidas de mejora inmediata basadas en buenas prácticas operativas.
Estas acciones pueden generar mejoras relevantes incluso antes de acometer sustituciones de equipos.
Conclusión
La transición hacia una planta más eficiente no tiene por qué realizarse de forma abrupta. El verdadero valor de una consultoría energética radica en proporcionar una hoja de ruta clara, basada en datos reales, que permita tomar decisiones con criterio técnico y económico.
Conocer los consumos eléctricos de los refrigeradores instalados, detectar equipos obsoletos, priorizar las actuaciones y sustituir progresivamente los modelos menos eficientes por soluciones como Blue e+ permite obtener reducciones energéticas de entre el 60% y el 80%, mejorar la fiabilidad de la producción y prepararse para las futuras exigencias normativas
En un contexto donde cada kilovatio cuenta, la gestión inteligente de la climatización industrial se ha convertido en una de las oportunidades más rentables para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de cualquier planta de producción.