La mayoría se sorprendería al saber que el concepto del Cloud Computing existe desde la década de los 60, aunque no se dio a conocer al público en general hasta 2006. El nacimiento del cloud supuso un gran hito, ya que permitió a las empresas almacenar y procesar datos sin tener que invertir en sus propias infraestructuras.
El uso del cloud reduce los costes de almacenamiento de una empresa, elimina la necesidad de realizar actualizaciones periódicas y minimiza la cantidad de personal necesario para gestionar la red, además de mejorar la seguridad de los datos.
Por último, también permite reducir a cero los importantes costes asociados con el diseño, la construcción y el funcionamiento de un centro de datos interno.
1. Clouds públicos y privados
- Un cloud público es un servicio en el cloud ofrecido por un proveedor de cloud y utilizado por varios clientes
- Un cloud privado también lo ofrece un proveedor, pero no se comparte con ninguna otra empresa.
Para explicar esta diferencia podemos utilizar la siguiente analogía: el cloud público es como alquilar un piso, mientras que un cloud privado es como tener una casa.
Hay varias variaciones de estos dos modelos, pero esta publicación se centrará en las diferencias entre los Edge Data Centers y los Hybrid Data Centers, y cómo apoyan el entorno del cloud.
2. Edge Computing data center
Las instalaciones en el Edge reducen el uso del cloud al acercar el procesamiento y el almacenamiento de datos a los procesos y los equipos que los generan y utilizan. En una arquitectura de Edge Computing, los datos críticos se procesan en el punto de origen a través de un servidor situado muy cerca de la fuente, lo que permite un acceso inmediato. Los datos que no son tan urgentes se envían al cloud de forma física a un centro de datos convencional para el almacenamiento a largo plazo, el análisis o el mantenimiento de los registros de cumplimiento.
Las plantas de producción son uno de los principales usuarios del Edge. Cada vez son más los que aprovechan el internet de las cosas (IoT) y su hijo adoptivo, el IIoT (IoT industrial), donde los equipos con sensores se conectan a dispositivos y transmiten datos que se utilizan para tomar decisiones más informadas sobre la productividad y la eficiencia.
Con el IoT, el IIoT y la proliferación de dispositivos inteligentes, el Edge Computing es muy valioso cuando las cargas masivas de datos generadas a un nivel hiperlocal someterían a un centro de datos a una gran presión. Los datos necesarios para el análisis en tiempo real se gestionan en el Edge, mientras que los datos con un valor menos urgente se pueden enviar a un centro de datos, lo que optimiza el flujo de datos al utilizar el valioso ancho de banda solo para los datos que deben estar en el cloud.
3. ¿Cuáles son las ventajas del Edge data center?
- Reducción de la latencia: El análisis de datos realizado en el mismo Edge, donde se crean, minimiza la latencia y garantiza unos plazos de respuesta más rápidos; los datos son más oportunos y procesables. El Edge Computing también reduce las cargas de tráfico generales de la empresa, mejorando el rendimiento de todas sus aplicaciones.
- Reducción de costes: Con una implementación de Edge, los datos sé priorizan a nivel local, con menos datos urgentes enviados al cloud y más datos críticos que sé quedan en el Edge, lo que reduce los costes de su transmisión y administración.
- Fiabilidad: Muchos usuarios de Edge, como la industria del petróleo y el gas, operan en zonas rurales o remotas donde, en el mejor de los casos, la conexión a internet es irregular. Sin embargo, con una implementación de Edge, los dispositivos almacenan y procesan datos localmente, lo que mejora la fiabilidad del sistema al reducir la dependencia del cloud.
- Escalabilidad. Con los racks TI correctos, escalar tu implementación de Edge es mucho más fácil. Los mejores son los racks modulares, ya que cuentan con una flexibilidad que simplifica la reconfiguración. Los racks modulares están hechos de piezas que se pueden reorganizar sin necesidad de cortar o soldar para añadir equipos adicionales, incluso si los tamaños del equipo no coinciden con los que ya hay en el rack.
- Asimismo, te permiten aplicar diferentes métodos de refrigeración dentro del mismo rack para acomodar varios tipos de equipos.
Según un informe de Grand View Research, el mercado mundial del Edge Computing alcanzará los 43.000 millones de USD en 2027 y los sectores industriales, energéticos, de servicios públicos, sanitarios, agrícolas, del transporte o logísticos y otros sectores aprovecharán las oportunidades que ofrece en cuanto a sus capacidades adicionales y a la reducción de costes.
4. Hybrid Cloud Computing
Después del Edge, el Hybrid Computing en el cloud ofrece lo mejor de los dos mundos, al aportar la flexibilidad y la escalabilidad del cloud público, con el bajo riesgo de exposición de los datos del cloud privado.
- El cloud híbrido puede recibir el apoyo de un Edge Data Center (también conocido como Spine Data Center), es decir, cerca del Edge, pero con la solidez adicional que proporciona el espacio de un centro de datos convencional.
- El Edge Data Center, o centro de datos tipo Spine, proporciona la columna vertebral que conecta las implementaciones de Edge locales con espacios de hiperescala compatibles con el Cloud Computing y se puede implementar fácilmente tanto a nivel local como en un centro de datos más grande.
Dentro de una sola empresa, existen diversas necesidades operativas, cada una con unos requisitos informáticos y de almacenamiento que se adaptan mejor al cloud público o al privado.
Algunos departamentos, como el departamento audiovisual interno de una empresa, necesitan poder acceder y compartir archivos multimedia de gran tamaño, mientras que otros, como Recursos Humanos, necesitan una solución que proteja los datos confidenciales de los empleados. La empresa se beneficiará al elegir un cloud híbrido para que cada área funcional pueda acceder al cloud más adecuado.
La principal ventaja del cloud híbrido es poder elegir el cloud que se desea utilizar, pero también ofrece muchas otras ventajas:
- Mitigación del riesgo. El uso de múltiples entornos de cloud mejora la resiliencia, lo que garantiza que tengas los recursos informáticos y de almacenamiento disponibles en todo momento y minimiza el riesgo del tiempo de inactividad. Si, por ejemplo, un fallo de alimentación derivado de un fenómeno meteorológico bloquea un entorno de cloud, el otro seguiría estando disponible.
- Cumplimiento. Muchas empresas deben cumplir con las normativas gubernamentales o del sector, y tener redundancia en entornos de computación en el cloud puede ayudarles a cumplirlas.
- Flexibilidad. Cuando las demandas de computación y procesamiento alcanzan su punto máximo, un entorno híbrido ofrece a las empresas la opción de trasladar su infraestructura local al cloud público para gestionar el desbordamiento, y así liberar sus recursos locales para datos o aplicaciones confidenciales.
El uso simultáneo de clouds públicos y privados es relativamente sencillo. Una herramienta de administración universal facilita el cambio de las cargas de trabajo entre los dos entornos y permite compartir los datos y las aplicaciones entre ellos.