Climatización de armarios eléctricos conforme al Reglamento de gases fluorados (F‑Gas): Criterios a tener en cuenta

mayo 06 2026

Autor: Alexis Daza

Ya sea en los sistemas de control, en la construcción de armarios eléctricos o en la fabricación de maquinaria, las soluciones de climatización son imprescindibles para evitar el sobrecalentamiento en los armarios eléctricos. Por ello, los refrigerantes que permiten una transferencia de calor eficiente son esenciales para las unidades de climatización de los armarios eléctricos.

Hasta ahora se utilizaban para ello gases fluorados, también conocidos como F-Gas, que presentan un potencial de calentamiento atmosférico muy elevado y contribuyen significativamente al calentamiento global. 

El Reglamento sobre gases fluorados (UE 2024/573), aplicable en toda la UE, tiene como objetivo reducir gradualmente las emisiones de estos gases, y, en última instancia, eliminarlas por completo. Para ello, estipula, entre otras cosas, la retirada progresiva del mercado de los refrigerantes fluorados.  

Además, el próximo año entrarán en vigor normativas más estrictas. Por lo tanto, esto es importante para los fabricantes de armarios eléctricos.  

  1. Ante las nuevas prohibiciones inminentes, es necesario hacer un análisis riguroso de los requisitos y premisas del Reglamento de gases fluorados. 

  2. Ya existen en el mercado soluciones de refrigeración que cumplen con las futuras disposiciones del Reglamento sobre gases fluorados. Solo quienes dominen estas nuevas tecnologías podrán seguir siendo competitivos y cumplir con la normativa. 

En este artículo resumimos toda la información clave que los fabricantes de armarios eléctricos deben conocer sobre normativa F-Gas. Si quieres consultar información más detallada, puedes descargarte nuestro White Paper sobre la normativa aquí. 

1. Visión general del Reglamento de gases fluorados

El objetivo del Reglamento de gases fluorados es reducir gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa hasta llegar a cero. Para ello, durante los próximos años se introducirán progresivamente nuevos requisitos relativos al uso y a la comercialización de gases fluorados. La siguiente fase entrará en vigor desde el 1 enero de 2027. 
 

1.1 ¿Por qué son tan perjudiciales los gases fluorados?

Los gases fluorados son sustancias químicas industriales de origen sintético que contienen flúor. Debido a que los átomos de flúor generan enlaces muy fuertes, estos gases poseen propiedades ideales para una amplia variedad de aplicaciones industriales: son químicamente muy estables, resistentes al calor, duraderos y poco reactivos. Por este motivo se utilizan ampliamente en instalaciones de refrigeración, bombas de calor o espumas. 

El problema es que, cuando los gases fluorados llegan a la atmósfera, absorben radiación infrarroja, de forma similar al CO₂ o al metano, y la irradian de vuelta hacia la superficie terrestre.  

Esto contribuye significativamente a la intensificación del efecto invernadero y el calentamiento global. Debido a su estructura molecular y su larga vida útil, los gases fluorados se encuentran entre los gases de efecto invernadero más potentes conocidos.  
 

1.2 Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)

La contribución de los gases fluorados al efecto invernadero se mide mediante su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). Este valor indica en qué medida un gas contribuye al calentamiento global en comparación con el dióxido de carbono (CO₂). Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

Equivalente de CO₂ = cantidad de refrigerante (kg) × valor PCA del gas de efecto invernadero 

Por lo tanto, 1 kg del refrigerante R‑134a, con un PCA de 1.430, tiene el mismo impacto sobre la atmósfera que 1,43 toneladas de CO₂. Debido a este potencial de calentamiento atmosférico tan elevado, la reducción sistemática de emisiones de gases fluorados es un pilar fundamental en la estrategia de protección climática europea. 
 

1.3 ¿Qué regula la normativa F-Gas?

El Reglamento sobre gases fluorados abarca varios aspectos relacionados con el uso de estos gases y su uso en equipos como los sistemas de climatización de armarios eléctricos.  

Sin embargo, el objetivo no es desmantelar los sistemas existentes y en buen estado, sino reducir de forma progresiva la cantidad de gases fluorados disponibles para 2050 (2032 en Europa). Para ello, se prevé la prohibición de la puesta en marcha de nuevas tecnologías que contengan estos gases, la cual entrará en vigor gradualmente. Asimismo, se incluyen nuevas normativas relativas a la comprobación de fugas y a los requisitos de documentación.

ÁreaControl
Reducción y eliminación gradual Reducción gradual de las cantidades de gases fluorados hasta su eliminación completa en 2050 (Europa 2032), y normativas de cuotas más estrictas también para los dispositivos precargados a partir de 10 toneladas de CO₂ equivalente. 
Prohibiciones de despliegue Nuevas prohibiciones sobre el uso y la comercialización de dispositivos con un alto potencial de consumo energético (PCE), clasificadas según su categoría y aplicación. 
Filtraciones Nuevos intervalos de prueba para la detección de fugas, sistemas obligatorios de detección de fugas a partir de valores umbral definidos y requisitos de documentación ampliados. 


2. Impacto del Reglamento de gases fluorados en la fabricación de armarios eléctricos

Los gases hidrofluorocarburos (HFC) se utilizan habitualmente en los equipos de climatización para armarios eléctricos, ya que permiten un transporte del calor muy eficiente y seguro. 

Sin embargo, debido a su elevado PCA, algunos refrigerantes habituales ya están afectados por las prohibiciones de comercialización, y a partir de 2027 estas restricciones se ampliarán también a refrigerantes con un PCA más bajo. 

Por lo tanto, para los fabricantes de armarios eléctricos resulta imprescindible prepararse cuanto antes para el cambio hacia soluciones de bajo PCA. 

AñoTipo de dispositivoLímite de PCARefrigerantes afectados
2025-2026 Sistemas de refrigeración estacionarios, aires acondicionados y bombas de calor de todas las clases de rendimiento. ≤ 2500 (Mono-Split < 3 kg: ≤ 750) p. ej. R-513A, R-134a (solo para cantidades de llenado inferiores a 3 kg) 
2027-2029 Acondicionadores de aire y bombas de calor autónomos de ≤ 12 kW y enfriadoras ≤ 150 (Excepción de seguridad ≤ 750)* p. ej. R-32, R-454B 
2030–2031 Aires acondicionados split y bombas de calor split de hasta 12 kW y enfriadoras. ≤ 150 / Primeros electrodomésticos: libres de gases fluorados* p. ej. R-32, R-454B 
Desde 2032 Todos los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, así como enfriadoras, que se han introducido recientemente en el mercado. No se permiten gases fluorados* Todos los refrigerantes fluorados 


* Un PCA ≤ 750 sigue estando permitido si los requisitos relacionados con la seguridad no permiten una alternativa. 

El uso del refrigerante R-134a (PCA: 1430), antes muy extendido, en unidades monosplit con una carga de refrigerante inferior a 3 kg está prohibido desde 2025, ya que supera el límite de PCA permitido de 750.  

En 2027 entrará en vigor una nueva fase de la normativa que estipula que los refrigerantes con un PCA de 150 o superior ya no podrán utilizarse en sistemas nuevos. Por lo tanto, para los fabricantes de armarios eléctricos, no queda más remedio que empezar a considerar la transición a soluciones de bajo PCA desde ahora. 
 

2.1 ¿Existe la alternativa perfecta a los refrigerantes tradicionales?

No existe una solución ideal universalmente aplicable y respetuosa con el medio ambiente. Dependiendo de los requisitos termodinámicos y de seguridad, es necesario evaluar qué refrigerante es el más adecuado. Esta evaluación debe realizarse individualmente para cada categoría de producto y depende de factores como el entorno operativo, el rango de temperatura requerido, el tamaño y los requisitos de seguridad. 

Además, es fundamental tener en cuenta que el impacto climático global de una unidad de refrigeración no depende únicamente del potencial de calentamiento atmosférico (PCA) del refrigerante utilizado. La eficiencia energética también desempeña un papel importante.  

Por ejemplo, si el consumo energético aumenta considerablemente al utilizar un refrigerante alternativo, las emisiones indirectas pueden superar con creces las emisiones directas evitadas, empeorando el impacto climático.  

Por lo tanto, quienes busquen alternativas verdaderamente respetuosas deben considerar todos los aspectos y fases del ciclo de vida de un sistema. Las unidades de velocidad variable, combinadas con la función de refrigeración pasivas y el uso de un refrigerante con un PCA bajo, representan una solución ideal. Siempre considerando los aspectos de seguridad. 

 
3. Climatización de armarios eléctricos Rittal conforme al Reglamento de gases fluorados

Lograr el equilibrio entre compatibilidad ambiental, eficiencia energética y viabilidad técnica requiere de una amplia experiencia para desarrollar una solución de refrigeración preparada para el futuro y fácil de usar. Rittal se considera un partner seguro para los sectores de control, construcción de cuadros eléctricos y fabricación de maquinaria.  

Por lo tanto, asume la responsabilidad de ofrecer exclusivamente soluciones de climatización de armarios preparadas para el futuro. 
 

3.1 Refrigerantes con garantía de futuro

Desde hace años, Rittal utiliza refrigerantes que cumplen, e incluso superan, los requisitos del Reglamento de gases fluorados vigente desde 2025, como R‑410A, R‑513A y R‑1234yf.  

La gama Blue e+ de Rittal, que utiliza el refrigerante R-1234yf, se encuentra entre sus soluciones de refrigeración más utilizadas. Este refrigerante posee propiedades similares al R-134a y se caracteriza por un PCA de 0,5 (muy bajo). Por lo tanto, el R-1234yf ya ha demostrado su eficacia, especialmente en la industria automotriz.  

En Norteamérica, el 95 % de los sistemas de aire acondicionado instalados en vehículos nuevos ya utilizan este refrigerante, significativamente más respetuoso con el medio ambiente.  

Al emplear R-1234yf, las soluciones de refrigeración de armarios eléctricos, como el Blue e+ de Rittal, cumplen con los requisitos normativos a largo plazo y ofrecen alternativas fiables a los refrigerantes convencionales. 

Alternativas de refrigerantes PCAVentajasDesventajas
R-513A 631 Menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que el R-134a, no inflamable, buena compatibilidad para modernizaciones. Como aún contiene flúor, es necesario realizar pequeños ajustes en el sistema. 
R-1234yf 0,5 Propiedades similares a las del R-134a, a prueba de futuro. Inflamable, pero difícil de encender, más caro y requiere una etiqueta de advertencia. 
R-290 0,02 Alta eficiencia, bajos costes.Altamente inflamable, solo apto para su uso en sistemas de refrigeración con cantidades de llenado limitadas; se requieren medidas de protección contra explosiones.
R-454C 146 PCA < 150, buena compatibilidad de modernización.Inflamable, pero difícil de encender; experiencia limitada a largo plazo y necesidad de adaptación. 
R-744 1No inflamable, muy respetuoso con el medio ambiente, apto para sistemas compactos. Requiere presiones de funcionamiento muy elevadas, componentes más caros y conocimientos técnicos especializados; no es apto para la refrigeración de armarios de control ni de máquinas. 

 

3.2 Soluciones de refrigeración fáciles de usar

Con las soluciones de climatización de armarios de Rittal, los fabricantes no solo disfrutan de la seguridad gracias a los refrigerantes utilizados, sino que también se benefician de un mantenimiento simplificado.  

Los controles de fugas exigidos por el Reglamento F-Gas no son necesarios para los sistemas Rittal, gracias al tipo de refrigerante empleado y a su carga optimizada. Por el mismo motivo, tampoco es obligatoria la instalación de sistemas de detección de fugas para los dispositivos Rittal. 

Con sus requisitos cada vez más estrictos, el Reglamento sobre Gases Fluorados (F-Gas) tiene un impacto significativo en la fabricación de armarios eléctricos. Muchos refrigerantes convencionales ya no estarán permitidos en los nuevos dispositivos a partir de 2027. Esto supone una mayor responsabilidad para los fabricantes.  

Rittal se toma esta responsabilidad muy en serio y ya ofrece soluciones de refrigeración para la construcción de armarios eléctricos que seguirán cumpliendo con todos los requisitos legales en el futuro y contribuirán a un funcionamiento más respetuoso con el medio ambiente de los sistemas eléctricos. 

Para más información, descarga nuestro White Paper: “Reglamento (UE) sobre gases fluorados (F‑gas) 2024/573” aquí.

1. ¿Cuál es el objetivo del Reglamento sobre gases fluorados y por qué afecta a la fabricación de armarios eléctricos? 

El Reglamento sobre gases fluorados (UE 2024/573) tiene como objetivo reducir gradualmente las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero en Europa hasta llegar a cero en 2032. Dado que las unidades de refrigeración de armarios eléctricos suelen utilizar hidrofluorocarbonos como refrigerantes, las prohibiciones graduales y los límites de PCA afectan directamente a este sector. Muchos refrigerantes que se utilizan actualmente dejarán de estar permitidos en los nuevos equipos a partir de 2027. 

2. ¿Por qué se consideran especialmente dañinos para el clima los gases fluorados? 

Los gases fluorados son compuestos sintéticos de larga duración que absorben fuertemente la radiación infrarroja y, por lo tanto, intensifican significativamente el efecto invernadero. Tienen un potencial de calentamiento atmosférico extremadamente alto, lo que significa que incluso pequeñas cantidades tienen un fuerte impacto en el clima. Un kilogramo del refrigerante R-134a, por ejemplo, equivale a 1,43 toneladas de CO₂. 

3. ¿Qué impacto específico tendrá la normativa en la selección de refrigerantes a partir de 2027?

A partir de 2027, los nuevos dispositivos utilizados en la construcción de armarios de control solo podrán emplear refrigerantes con un PCA no superior a 150, salvo excepciones por motivos de seguridad. Esto provocará la desaparición del mercado de muchos refrigerantes ya consolidados, y será necesario recurrir a soluciones de bajo PCA para poder seguir utilizando sistemas de refrigeración que cumplan con la normativa. 

4. ¿Deben retirarse las instalaciones existentes debido a la nueva normativa? 

Las instalaciones existentes y en funcionamiento pueden seguir operándose. La normativa se centra en la comercialización inicial de dispositivos con un alto potencial de calentamiento atmosférico. Sin embargo, para los sistemas ya instalados, se aplican obligaciones adicionales, como pruebas de fugas más estrictas y requisitos de documentación adicionales, si se superan ciertos umbrales. 

5. ¿Qué factores determinan qué refrigerante alternativo es el más adecuado? 

No existe una alternativa ideal universal. La selección depende de los requisitos termodinámicos, las normas de seguridad, el entorno de instalación y el rango de temperatura deseado. La eficiencia energética de todo el sistema también desempeña un papel crucial, ya que un bajo potencial de calentamiento atmosférico no ofrece ninguna ventaja si el consumo energético del sistema aumenta significativamente. 

6. ¿Por qué es crucial la eficiencia energética a pesar de los bajos valores de PCA? 

El impacto climático atmosférico de un sistema de refrigeración está determinado por las emisiones directas e indirectas. Incluso un refrigerante con un PCA muy bajo puede agravar el impacto climático si el dispositivo consume más energía. Si aumentan las emisiones indirectas, en el peor de los casos podrían superar las emisiones directas ahorradas, lo que haría que la solución fuera menos respetuosa con el clima. 

7. ¿Qué refrigerantes y soluciones de refrigeración utiliza Rittal actualmente para garantizar el cumplimiento de las futuras normativas? 

Rittal lleva años utilizando refrigerantes como el R-410A, el R-513A y, especialmente, el R-1234yf, cuyo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 0,5 se sitúa muy por debajo de los límites exigidos. Esto elimina la necesidad de realizar comprobaciones de fugas o instalar sistemas de detección de fugas en muchos dispositivos. La serie Blue e+ se basa en el R-1234yf y ya cumple con los requisitos normativos a largo plazo.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!