¿Cómo implementar un sistema de monitorización integrado?

mayo 27 2026

Autor: Daniel Trocho

La creciente complejidad de los Data Center y la necesidad de garantizar una disponibilidad continua de los servicios TI hacen imprescindible contar con sistemas de monitorización avanzados e integrados. 

En un entorno donde cualquier incidencia puede traducirse en pérdidas económicas, interrupciones del servicio o riesgos para la seguridad, la monitorización deja de ser un complemento para convertirse en un elemento estratégico. Un sistema de monitorización integrado permite supervisar de forma continua los parámetros críticos de la infraestructura, anticiparse a posibles fallos y actuar de manera automatizada antes de que se produzcan paradas no planificadas. 

A continuación, detallamos los aspectos clave y las mejores prácticas para implementar una solución de monitorización eficaz, robusta y orientada a la alta disponibilidad.

1. ¿Qué es un sistema de monitorización?

Antes de nada, necesitamos saber:

  • ¿Qué es? Un sistema de vigilancia basado en sondas y sensores que supervisan los parámetros del Data Center y envían alarmas en caso de incidencias con los equipos. 
  • ¿Cuál es su misión? Mantener el sistema operativo y avisar con antelación para evitar paradas fortuitas.

Los equipos de TI de un Data Center están funcionando de forma continuada 24x7. Por este motivo es imprescindible poder establecer métricas que nos ayuden a predecir alteraciones en los valores por ejemplo de temperatura, humedad, voltaje, etc.

 

2. Guía de buenas prácticas en monitorización de infraestructuras TI

Para contar con un sistema fiable que garantice una alta disponibilidad de la infraestructura TI, desvelamos algunas recomendaciones basadas en buenas prácticas:

 

2.1 Disponer de sondas y sensores

El primer paso es disponer de sondas de temperatura y humedad en pasillos fríos para poder mantener la medición de temperatura y humedad. 

Para ello se requiere una instalación de sensores de temperatura y humedad repartidos en el pasillo frío a una altura aproximada de 1,70m, sobre todo en los lugares más críticos. 

Así mismo, también se debe disponer de sondas de inundación a instalar junto a las tomas de agua o de desagüe de los equipos de clima para supervisar micro fugas en el caso de que se produzcan.

 

2.2 Integrar las alarmas externas

Una vez ya se dispone de los sensores necesarios, es momento de integrar las alarmas de los equipos externos por contacto seco. En una unidad de entradas digitales se centralizan las alarmas de los diferentes equipos de Infraestructura TI como equipos de clima, SAI, grupo electrógeno, entre otros.

Estas entradas digitales cambiarán de estado en caso de alarma y nos podrán reportar vía correo electrónico, mensaje SMS o mediante balizas luminosas.

 

2.3 Automatización

La plataforma de monitorización aporta valor añadido con tareas de automatización programables. Estas tareas son totalmente personalizables y pueden relacionar unos sensores con otros. 

Se trata de establecer condiciones donde los umbrales de alarma o aviso generen acciones automatizadas como enviar mail de alarma, activar o desactivar un relé, etc. 

Un ejemplo puede ser activar un split auxiliar de sala en caso de alarma del equipo de clima principal o enviar un mail cuando el SAI está sin alimentación principal para saber el tiempo de autonomía que disponemos. 

También se pueden crear gráficos de seguimiento de temperaturas para ajustar las consignas de los equipos de clima para una mayor eficiencia energética.

 

2.4 Visualización inteligente

Nuestro sistema de monitorización puede tener un valor añadido si lo integramos con luminarias LED de tipo RGB donde se puede asignar un color a cada relé indicando así el estado del rack. 

Por ejemplo: 

  • Verde: OK 
  • Amarillo: Warning
  • Rojo: Alarma

Es un complemento muy útil y funcional que aporta información al usuario de manera directa y sencilla.

 

2.5 Seguridad física

Si se trata de sistemas tipo Edge Data Center o racks en entornos estancos y refrigerados, se puede ampliar el sistema dotando de dispositivos de seguridad activa como un sistema de puertas automáticas (ADO Automatic Door Opening). 

Este sistema está equipado con unas puertas especiales asociadas a un sensor de temperatura. Cuando la temperatura del rack excede el umbral  de consigna, las puertas se abren automáticamente para evitar puntos de calor estáticos en el interior del rack. Este sistema se puede coordinar como mecanismo de automatización que puede llegar a activar una máquina de clima auxiliar externa en caso de parada del equipo de clima principal. 

Otro dispositivo de seguridad sería la centralita de detección precoz de incendios y extinción. Nuestro equipo DET-AC en formato rack 1U es capaz de detectar un conato de incendio y si fuera preciso extinguirlo mediante la botella de agente extintor FK 5 – 1 -12 integrado en el propio equipo. 

Como dato a tener en cuenta, este agente extintor no es perjudicial para las personas ni para la capa de ozono.

 

2.6 Control de accesos

El sistema de monitorización se complementa con un sistema de control de accesos electrónico integrado en el rack. Este sistema es capaz de discernir si la puerta del rack está abierta o no, así como la empuñadura. 

Se puede optar por un teclado codificado o un lector de tarjetas RFID. Los bombines de llave mecánica en este caso son exclusivos para cada cliente, evitando así el poder acceder a los racks mediante una lleva genérica de fabricante.

 

2.7 Seguridad cibernética

Cuando ya tenemos todo el sistema completo, hay que protegerlo contra los ataques cibernéticos externos. Para ello, Rittal ha implementado como fabricante, un software de alta seguridad que cumple con los estándares de la Normativa Europea contra Ataques Cibernéticos IEC 62443. 

Esto es especialmente interesante para los operadores de infraestructuras críticas. El cumplimiento de este estándar se confirma de forma independiente para nosotros por la entidad de certificación y control TÜV IT.

La implementación de un sistema de monitorización integrado no solo mejora la visibilidad y el control sobre la infraestructura TI, sino que se convierte en una herramienta fundamental para la prevención, la automatización y la optimización operativa. 

La combinación de sensores, integración de alarmas, automatismos, visualización inteligente y mecanismos avanzados de seguridad (tanto física como cibernética) permite construir un entorno resiliente, preparado para responder ante cualquier incidencia. 

Además, en escenarios como Edge Data Centers o Racks de alta densidad, estos sistemas aportan un valor diferencial al proteger los equipos, las personas y la continuidad del negocio. Apostar por una monitorización integral y certificada es, en definitiva, una inversión clave para garantizar la fiabilidad, eficiencia y seguridad de la infraestructura TI a largo plazo.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!