Conditions de participation

Coffret & boitiers Rittal : AX Challenge

Les présentes conditions de participation régissent les conditions de participation à l'AX Challenge ainsi que le transfert de droits à des tiers.

L'AX Challenge est organisé par Rittal SAS (ci-après dénommé « l'organisateur »).

La participation est ouverte à toutes les personnes physiques clientes ou clientes potentielles de l'organisateur, domiciliées en France, âgées d'au moins 18 ans au moment de la participation.

Si les participants sont limités dans leur capacité juridique, la participation au jeu-concours nécessite l'accord de leur représentant légal.

Les employés de l'organisateur et des entreprises qui lui sont liées, ainsi que les membres de leur famille, sont exclus de la participation.

En outre, l'organisateur se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, d'exclure des personnes de la participation s'il existe des raisons légitimes de le faire, par exemple (a) en cas de manipulation liée à l'accès au concours ou à son déroulement, (b) en cas de violation des présentes conditions de participation, (c) en cas d'actes déloyaux ou (d) en cas d'informations fausses ou trompeuses en rapport avec la participation au jeu-concours.

La participation n'est possible que pendant la période de l'opération. La période de l'opération est indiquée sur la page d'accueil de l'AX Challenge.

La participation au jeu-concours est volontaire et gratuite. Il s'agit d'un jeu d'adresse simple dans lequel le temps le plus rapide déterminé par l'organisateur est pris en compte. Chaque participant peut jouer autant de fois qu'il le souhaite, mais seul le meilleur temps sera pris en compte.

Les prix à gagner sont indiqués sur la page d'accueil de l'AX Challenge.

Les gagnants seront informés dans un certain délai après la fin de l'AX Challenge. Si les gagnants ne se manifestent pas dans un délai prédéfini après la notification du gain, l'organisateur se réserve le droit de désigner un autre gagnant. Dans ce cas, le gagnant initialement informé perd son droit au prix, sans qu'une notification supplémentaire de l'organisateur soit nécessaire.

Pour plus de détails, veuillez consulter la page d'accueil de l'AX Challenge.

La participation au concours est gratuite. Par conséquent, l'organisateur n'est pas responsable des dysfonctionnements techniques pouvant survenir lors de la participation au jeu, ni des dommages résultant de l'acceptation ou de l'utilisation du prix.

Afin de garantir le bon déroulement du concours, l'organisateur se réserve le droit de modifier les conditions de participation à tout moment ou de mettre fin au jeu prématurément.

Tout recours juridique est exclu.

Pour toute question ou réclamation, veuillez vous adresser à : communication@rittal.fr

En participant au jeu, les participants acceptent les présentes conditions de participation.

Bonne chance et bon amusement !

Vous trouverez notre déclaration de confidentialité ici.

En participant au jeu, les participants acceptent les présentes conditions de participation.