Depuis sa création il y a plus de 100 ans, la société Alexander Bürkle GmbH & Co. KG a su se renouveler sans cesse, tout en se concentrant sur son métier de base. L’entreprise, qui compte environ 800 employés sur 22 sites dans le sud de l’Allemagne, se diversifie actuellement en passant du revendeur de matériel électrique vers le prestataire de service, qui offre à ses clients une assistance d’ingénierie intelligente pour le bâtiment et l’industrie, et qui les accompagne ainsi sur le chemin de l’industrie du futur. En 2019, les responsables de l'entreprise ont pris la décision de développer les prestations de service en ingénierie – avec un nouveau concept pour la conception des installations électriques. Les premiers clients étaient dans le domaine du bâtiment. Fabian Camek, responsable de la production : « Nous avons remplacé le logiciel ECAD et avons migré vers EPLAN, qui offre les meilleures possibilités pour une exploitation cohérente des données – de la conception en passant par les études, la production jusqu’à l'exploitation de l’installation. »
2019
Décision stratégique
~800
Employés
22
Sites
Les piliers de la stratégie Alexander Bürkle/Rittal
1
Transition d'un revendeur de matériel électrique vers un prestataire de services d'ingénierie intelligente.
2
Migration vers EPLAN pour une exploitation cohérente des données, de la conception à l'exploitation de l'installation.
3
Conception d'armoires électriques largement automatisée, y compris la construction 3D et le repérage des câbles.
4
Création d'un Jumeau Numérique, base pour la planification de la maintenance et les économies de temps.
Sommaire : L'Ingénierie Intelligente au Service de l'Industrie 4.0
01 De Revendeur à Partenaire d'Ingénierie 4.0
02 Migration vers la Plateforme EPLAN
03 Conception Automatisée et Modulaire
04 Le Jumeau Numérique
01
De Revendeur de Matériel à Partenaire d'Ingénierie 4.0
Historiquement revendeur de matériel électrique, Alexander Bürkle a pris la décision en 2019 de se diversifier pour offrir à ses clients une assistance d'ingénierie intelligente pour le bâtiment et l'industrie.
- Objectif : Accompagner les clients sur le chemin de l'industrie du futur.
- Bénéfice Client : Décharger les clients de beaucoup de tâches en élargissant les capacités en matière d'ingénierie.
"
Nous avons élargi nos capacités en matière d'ingénierie et avons créé un lien intensif avec nos clients que nous déchargeons de beaucoup de tâches.
— Fabian Camek, Responsable de la production
02
L'Outil de la Transformation : La Plateforme EPLAN
L'Automatisation au Cœur de l'Ingénierie
La première étape critique de cette transformation fut le remplacement du logiciel ECAD existant par EPLAN. Ce choix stratégique a été motivé par la capacité d'EPLAN à offrir une exploitation cohérente des données — de la conception en passant par les études, la production jusqu'à l'exploitation de l'installation.
Grâce aux outils EPLAN, la conception d'armoires de distribution est largement automatisée. En utilisant EPLAN Cogineer et Preplanning, le travail de conception fondamental est réalisé en arrière-plan, prenant en compte les détails :
- Le projeteur configure le répartiteur (ou l'armoire) et sélectionne les composants par glisser-déposer.
- Le système CAO entreprend déjà le travail de construction automatisée.
- Même le repérage des câbles et des fils est déterminé automatiquement, ainsi que la construction 3D de l'armoire.
03
Construction d'Armoires Industrielles : Modularité Rittal et EPLAN Pro Panel
Construction Fonctionnelle et Rittal
Alexander Bürkle a ensuite transposé ces principes d'ingénierie intelligente à la construction des armoires électriques pour ses clients industriels, comme des fabricants de machines-outils renommés. La construction tridimensionnelle des armoires est assurée par EPLAN Pro Panel, tandis que la conception hydraulique/pneumatique utilise EPLAN Fluid.
La nouvelle méthode de travail est « organique » : on ne choisit plus la taille de l'armoire au départ. La taille et la structure résultent automatiquement des fonctions, composants et modules définis.
- Le tableautier utilise par défaut la gamme Rittal, sauf imposition contraire du client, en raison du flux de travail amélioré et de la construction parfaite qu'elle permet.
- L'intégration permet l'automatisation de tâches complexes, comme la sélection des goulottes de câbles et le repérage du matériel.
04
Le Jumeau Numérique : Base de l'Exploitation et de la Maintenance
Bénéfices du Jumeau Numérique sur le cycle de vie
L'avantage stratégique de cette approche intégrée réside dans la création du Jumeau Numérique. Il s'agit de la représentation virtuelle de l'installation, qui est liée durablement à l'installation réelle.
Le Jumeau Numérique permet de développer une « mémoire d'objet ». En gardant ces données numériques à jour, Alexander Bürkle et ses clients économisent du temps et de l'argent :
- Meilleure planification de la mise en service et de la maintenance.
- Toutes les informations requises sont disponibles immédiatement en cas d'intervention.
- Données précieuses pour la modernisation ou la transformation d'une machine.
Glossaire
Jumeau Numérique
Représentation virtuelle complète et dynamique de l'armoire électrique créée dans EPLAN. Il est mis à jour sur toute la durée de vie pour mieux planifier la maintenance et la modernisation.
EPLAN Cogineer
Outil d'ingénierie automatisée permettant aux projeteurs de configurer des schémas par glisser-déposer, tandis que le système CAO effectue automatiquement le travail de construction.
EPLAN Pro Panel
Logiciel EPLAN utilisé pour la construction tridimensionnelle et détaillée des armoires électriques, garantissant une conception parfaite et optimisée.
Questions Fréquentes
Qu'est-ce que le Jumeau Numérique apporte concrètement à la maintenance ?
Le Jumeau Numérique, en étant la représentation virtuelle fidèle de l'installation réelle, assure la 'mémoire d'objet'. Cela signifie que toutes les informations techniques sont disponibles immédiatement pour la maintenance, ce qui réduit les temps d'intervention, facilite les diagnostics et simplifie les modernisations.
Comment EPLAN Cogineer permet-il l'automatisation de la conception ?
EPLAN Cogineer permet de configurer des installations électriques par glisser-déposer de modules fonctionnels. Le logiciel génère automatiquement et dans le détail les schémas, les constructions 3D (Pro Panel) et le repérage des câbles, accélérant drastiquement le processus.
Quel est le rôle des armoires Rittal dans ce processus ?
Les armoires Rittal (par exemple la gamme VX25) sont sélectionnées pour leur compatibilité parfaite avec EPLAN Pro Panel. Leur standardisation et leurs données complètes dans la base de données EPLAN garantissent un flux de travail fluide, une construction de haute qualité et une conception optimale dès le départ.
Conception automatisée
Le bénéfice dans la construction d'armoires de distribution avec les outils EPLAN Cogineer et Preplanning peut être décrit en une seule phrase : « Pendant que le projeteur – souvent sur site chez le client – configure le répartiteur et qu’il sélectionne et affecte les composants par glisser-déposer, le système CAO entreprend déjà le travail de construction en arrière-plan. » Le travail de conception fondamental est donc réalisé de manière automatisée en prenant en compte les détails. Même le repérage des câbles et des fils – qui est également réalisé automatiquement par la suite – est alors déterminé, tout comme la construction 3D de l’armoire électrique.
"En optant pour Eplan, nous avons fait le bon choix. Nous avons élargi nos capacités en matière d’ingénierie et avons créé un lien intensif avec nos clients que nous déchargeons de beaucoup de tâches."
Fabian Camek, responsable de la production, Alexander Bürkle
Armoires électriques pour l'industrie 4.0
Dans un deuxième temps, Alexander Bürkle a transposé ces principes à la construction des armoires électriques pour ses clients industriels comme par exemple des fabricants renommés de machines-outils. La conception et la construction d'armoires électriques cohérentes s'effectuent à partir de la plateforme EPLAN. L'avant-projet est réalisé avec EPLAN Preplanning, la construction tridimensionnelle des armoires électriques avec EPLAN Pro Panel et la conception des commandes hydrauliques et pneumatiques avec EPLAN Fluid. Tous les composants nécessaires pour le montage des répartiteurs, et dans une deuxième étape pour les armoires électriques industrielles, sont enregistrés dans EPLAN avec toutes leurs caractéristiques et dimensions. Trois collègues de la construction électrique enregistrent les nouveaux articles selon des directives uniformes dans la base de données des articles de la société Alexander Bürkle.
Base de données d’articles : la base pour le « jumeau numérique »
Pour les constructeurs de machines et leurs clients, ces données correspondent au « jumeau numérique », c. à d. la représentation virtuelle de la machine ou de l’installation, qui doit être modifiée sur toute la durée de vie de la machine ou de l'installation en fonction des éventuelles modifications qu'elle a subies. Fabian Camek : « Étant donné que les installations numériques et réelles sont liées durablement, elles développent une mémoire d’objet. Celui qui utilise et tient à jour les données numériques économise du temps et de l’argent, car il peut mieux planifier par exemple la mise en service ainsi que la maintenance et qu’il a toujours à sa disposition toutes les informations requises en cas d’intervention. Ces données sont également très précieuses lors de la modernisation ou de la transformation d’une machine. »
« Nous construisons maintenant de manière organique, en partant des fonctions et structuré par modules et par compartiments », explique Fabian Camek. Le constructeur ne commence donc pas par choisir la taille de l’armoire électrique, mais la taille résulte automatiquement des fonctions, composants et modules. Le tableautier utilise pour cela – sauf si ses clients lui imposent une autre marque – la gamme Rittal. De plus, selon Fabian Camek, comme le flux de travail est amélioré, cela entraîne d’emblée une construction parfaite. De plus : « De nombreuses tâches, comme la sélection des goulottes de câbles à remplir ou le repérage du matériel, sont réalisées automatiquement.
Vue d'ensemble
- Projet
- Alexander Bürkle
- Ville
- Fribourg en Brisgau, Allemagne
- Secteur d'activité
- Electrical-and-Automation
- Défi
La voie vers l’ère de l’industrie 4.0 – une numérisation si possible élevée y est liée
- Solution
Le travail de conception fondamental est donc effectué de manière automatisée – jusque dans le détail.
Même le repérage des câbles et des fils – qui est également réalisé automatiquement par la suite – est alors déterminé, tout comme la construction 3D de l’armoire électrique