Kaiserslautern s’est développé, comme « Silicon Woods » palatin, en un site IT important qui héberge de nombreuses entreprises innovantes. Celles-ci peuvent externaliser leur infrastructure IT dans le Datacenter de la société Demando GmbH. L’entreprise héberge ici dans deux salles informatique séparées, en complément de ses propres applications IT, également celles d’autres organismes de la commune.
"Il n'aurait pas été possible de réaliser le projet en si peu de temps sans la maîtrise d'œuvre de Rittal."
Berthold Willig, Demando GmbH
Il en a résulté une salle informatique ultramoderne qui utilise en outre une énergie régénératrice à 100 pour cent. Rittal a reçu l’attribution pour le projet.
Un nouveau Datacenter en seulement six mois
Une nouvelle construction est devenue nécessaire après que les deux salles informatiques existantes étaient arrivées à leurs limites en matière d’alimentation électrique et de climatisation. Un nouveau Datacenter devait voir le jour – et cela en seulement six mois – pour respecter les exigences croissantes des clients et les nouvelles prescriptions légales. Rittal a pu respecter ces délais.
Efficience énergétique élevée
En complément de la sécurité et de la disponibilité élevée, Rittal misa sur une efficience énergétique élevée. Avec une Power Usage Effectiveness (PuE) inférieure à 1,3 le Datacenter atteint, en comparaison avec des salles informatiques existantes, une des meilleures valeurs en Europe. Cela économise entre 30 000 et 40 000 Euros de coûts d’électricité par an.
Évolutif et fiable
La salle IT sécurisée du Datacenter est certifiée ECB-S et offre, grâce à sa construction modulaire, une possibilité d’extension pour le futur. Une conception redondante en matière de sauvegarde des données, d’alimentation électrique et de connexion internet assure en outre une sécurité élevée. L’utilisation et la surveillance se font en quasi-totalité à distance. Les portes d’accès sont en outre commandées individuellement pour chaque salarié via carte à puce et code ou via empreinte digitale.
Vue d'ensemble
- Projet
- Demando GmbH
- Ville
- Kaiserslautern, Allemagne
- Secteur d'activité
- Colocation
- Défi
Nouvelle construction requise dans le respect des prescriptions légales
Exigences élevées en matière de sécurité des données et d’efficience énergétique
- Solution
Salle IT sécurisée certifiée ECB-S en construction modulaire avec Rittal comme maître d'œuvre
Refroidissement par convection naturelle (possible jusqu’à une température extérieure de 21 degrés Celsius
Implantation des baies en allée froide / allée chaude pour une efficience énergétique élevée