Le système Wire Handling accélère et simplifie le câ-blage

Le système Wire Handling accélère et simplifie le câblage

Rittal Automation Systems élargit ses capacité d’automatisation des ateliers de câblage dans la construction d’installations électriques et de commande. Le nouveau système « Wire Handling » expédie les câbles conditionnés, en temps voulu, de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal vers jusqu’à quatre postes de travail. 

L'automatisation, basée sur les données, joue un rôle clé dans la construction moderne des installations électriques et de commande. Elle permet de répondre de manière personnalisée aux exigences de plus en plus complexes avec des délais de réalisation courts. Malgré la pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée, il est possible de trouver des axes de croissance et de développement pour garantir la pérennité des entreprises qui doivent poser des câbles dans les coffrets et armoires électriques. 

 

Système Wire Handling pour l’expédition des câbles directement au poste de câblage

En tant que leader du marché, la société Rittal poursuit le développement de sa vaste gamme de produits d'automatisation. La dernière nouveauté  est le système « Wire Handling », qui est une extension de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C et qui expédie par air comprimé les fils conditionnés directement vers les postes de câblage. Composé d'un distributeur de câbles, d'un récepteur de câbles et de gaines en Téflon, le système est conçu pour tous les types de câbles classiques d'une section de 0,5 mm² à 6mm² et d'une longueur de 220 mm à 4 000 mm. Jusqu’à 4 postes de câblage peuvent être alimentés à condition qu’ils se retrouvent positionnés à moins de 80 mètres de la machine conditionnant les fils.

. 

Câblage accéléré et sans erreur

Associé à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal, le nouveau système « Wire Handling » optimise la phase de loin la plus chronophage dans la construction d'installations électriques et de commande : le câblage. Le potentiel de gain de temps et d'argent est donc extrêmement élevé. Au lieu de chercher les fils électriques au niveau de la machine Wire Terminal, les fils électriques, une fois conditionnés (coupe à longueur, dénudage, sertissage et marquage), sont directement livrés au niveau du poste de câblage, en temps voulu et dans un ordre défini, simplement en appuyant sur un bouton. Cela rationalise considérablement la logistique et permet de gagner de l'espace pour le stockage. 

 

L'intégration du système « Wire Handling » dans le logiciel « Eplan Smart Production » garantit l’arrivée des fils, toujours au bon moment et dans le bon ordre, au niveau des postes de travail. Grâce à un jumeau numérique créé lors de la phase d’études, « Eplan Smart Production » et « Eplan Smart Wiring », guident l'utilisateur, étape après étape, dans sa mission de câblage en lui fournissant, en temps voulu, les fils électriques dont il a besoin.. Cela permet même aux personnes moins expérimentées ou peu qualifiées d'effectuer un câblage sans erreur et nettement plus rapide. Le temps de confection des câbles est ainsi réduit de 90%. 

 

Automatisation entièrement basée sur les données 

Le nouveau système « Wire Handling System » comble une autre lacune dans l'automatisation à partir de données de la construction d'installations électriques et de commande en automatisant le transport des fils électriques conditionnés de la machine qui les produit jusqu’au poste de câblage qui en a besoin. Le câblage des armoires électriques s’effectue donc de manière encore plus efficace et permet aux entreprises qui en disposent de beaucoup mieux répondre aux exigences actuelles et futures du marché, même avec moins de personnel qualifié.

 

« En accélérant encore le processus de câblage et en réduisant les erreurs grâce à l'interaction entre le logiciel Eplan et le système de distribution, le nouveau système Wire Handling génère immédiatement une valeur ajoutée », explique Thorsten Eberz, responsable de la gestion des produits chez Rittal Automation Systems. « Cette solution permet aux entreprises de se préparer dès à présent pour le futur de la construction d'installations électriques et de commande : le système de distribution des câbles vers les postes de câblage permet, non seulement d'alimenter les postes de câblage, mais aussi les futurs robots, qui pourront aussi, dans un futur proche, effectuer cette tâche. »