Rittal a perfectionné ses climatiseurs Blue e+ pour armoires électriques et de commande afin de pouvoir les utiliser aussi en haute mer sous des contraintes dynamiques. Sous le nom Blue e+ Dynamic, le leader en France et dans le monde dans la fabrication de climatiseurs pour armoires électriques et de commande, propose désormais pour la première fois dans sa gamme de produits des climatiseurs certifiés DNV pour la navigation maritime. Outre les tests de compatibilité électromagnétique classiques pour les navires, la résistance aux vibrations et la fiabilité des climatiseurs, même lorsqu’ils sont inclinés, ont été testées. Le test DNV CG 0339 (catégorie A) garantit que les climatiseurs très basse consommation Blue e+ Rittal refroidissent, même en cas de charges dynamiques élevées, en toute fiabilité et sécurité.
Ce ne sont pas seulement les mouvements ondulatoires créés par les vagues, mais surtout les vibrations du moteur du navire qui sollicitent fortement les installations et les composants à son bord. Les composants intégrés dans les climatiseurs pour armoires électriques et de commande, comme par exemple les compresseurs, sont soumis à de fortes vibrations ce qui entraîne, en très peu de temps, des ruptures au niveau de la tuyauterie du circuit frigorifique.
Pourquoi ? Tout simplement parce que les climatiseurs pour armoires électriques et de commande sont, en règle générale, utilisés et donc conçus pour des applications statiques. Leurs compresseurs, qui sont montés sur des silentblocs afin de réduire les vibrations qu’ils génèrent et de ne pas les transmettre à des composants sensibles comme par exemple les broches des machines-outils que l’on trouve dans l’industrie, peuvent avoir exactement l'effet inverse en mer et se mettre à « osciller », mettant en cause ainsi leur fiabilité.
Rittal a donc perfectionné ses climatiseurs Blue e+ et les a rendus aptes à la navigation en haute mer. Les climatieurs ont été testés et certifiés selon la norme DNV par la société Phoenix Testlab GmbH à Blomberg en Allemagne. Cela les rend également intéressants pour des applications en mouvement sur terre, par exemple pour être montés sur des grues ou des convoyeurs de bagages dans les aéroports.
De nombreux tests DNV
Afin de tester la résistance aux vibrations, un test de balayage sinusoïdal a d'abord été effectué, au cours duquel un spectre de fréquences défini a été parcouru. Il a été suivi d'un brouillage à large bande sur toute la gamme de fréquences. Les climatiseurs testés ont été soumis à des vibrations dans chaque axe spatial pendant 2,5 heures, soit 7,5 heures au total. Après le test de vibration, les climatiseurs testés ont été exposés à diverses températures, parfois avec un taux d’humidité élevé. Sur un autre banc d'essai a été testé le fonctionnement du climatiseur en inclinaison simulant les mouvements d’un navire. Le test s'est terminé par des mesures de compatibilité électromagnétique (CEM), qui vérifiaient aussi bien les perturbations que pouvaient générer les climatiseurs ainsi que leur résistance aux perturbations pouvant provenir de leur environnement.
Les climatiseurs testés développaient différentes puissances frigorifiques : 1,0 kW, 1,6kW, 2,0kW et 2,6 kW. Les climatiseurs certifiés DNV sont disponibles dès à présent sous l’appellation « Blue e+ Dynamic. Ils disposent d’un rendement énergétique (SEER) très élevé > 6,2.
Climatiseurs Blue e+ Dynamic pour applications en mouvement Rittal
Climatiseurs Blue e+ Dynamic pour applications en mouvement Rittal
À propos de Rittal :
Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.
Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.
La protection de l'environnement et du climat, l'engagement social et la gestion éthique de l'entreprise sont une évidence pour Rittal. Nous prenons au sérieux notre responsabilité pour un avenir durable. Notre approche de la préservation des ressources comprend l'optimisation de nos propres processus de production, une empreinte carbone de nos produits la plus faible possible ainsi que des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de protection de l’environnement et du climat.
Fondé en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde plus de 12000 personnes et qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Relations Presse
Rittal SAS Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr