3 sept. 2024

Nouvelle gamme de pupitres modulaires et monobloc CX Rittal

Toujours plus de modularité et de flexibilité pour les pupitres de commande

Pour superviser les machines et les installations de production, il faut pouvoir disposer d’une bonne vision sur l’ensemble du processus et d’une sécurité maximale. Une interface homme/machine doit apporter toute la flexibilité nécessaire pour pouvoir s’adapter aux différentes exigences des applications. C'est précisément ce que Rittal apporte avec sa nouvelle gamme de pupitres de commande CX qui se décline avec une version modulaire et une version monobloc et qui offrent de nombreuses possibilités d’aménagement à l’aide d’accessoires standards.  

Les nouveaux pupitres CX Rittal offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Les pupitres modulaires CX se composent de 3 parties : une partie inférieure, une partie médiane et une partie supérieure qui laissent le choix au concepteur de se contenter uniquement de la partie inférieure ou de créer un ensemble composé de deux ou trois parties en rajoutant la partie médiane ou/et la partie supérieure. L’assemblage des différentes parties s’effectue sans aucune difficulté. Les pupitres monobloc CX proposent aussi de nombreuses possibilités de personnalisation. En effet, que ce soient les pupitres modulaires en 3 parties comme les pupitres monobloc, ils sont parfaitement compatibles avec la vaste gamme d’accessoires standards des coffrets électriques AX et des armoires électriques VX Rittal qui offre de multiples possibilités d'aménagement intérieur.

Il est ainsi possible de disposer de nombreuses options pour aménager la base ou pour introduire les câbles. Les parties inférieures des pupitres modulaires peuvent être recouvertes d’une plaque de recouvrement et ainsi se transformer en coffret électrique avec des dimensions (jusqu’à 1600mm en largeur par exemple) que n’offre pas la gamme classique AX - une solution qui réjouira de nombreux utilisateurs.

D'autres nouveautés, comme une face arrière formant un angle droit avec la base et le sol, parfaitement droite, sans inclinaison, ont été intégrées par rapport à l’ancienne gamme TP. Cette modification permet d’épouser parfaitement la forme du mur sans perdre de place. Elle facilite aussi la pose des appareils de refroidissement comme, par exemple, un ventilateur à filtre ou un climatiseur thermoélectrique. Pareillement, la pose du pupitre sur un centre d’usinage Perforex ne nécessite plus d’adaptateur pour garantir sa verticalité à 90°. Dans la partie inférieure, il est possible de choisir une profondeur de 400 ou 500mm ce qui laisse un espace conséquent pour son équipement. En utilisant des rails-porteurs pour charges lourdes issus de la gamme d’accessoires standards Rittal, le pupitre est parfaitement équipé pour intégrer des composants lourds tels que des transformateurs. Rittal propose aussi gratuitement la pochette à plans numérique ePOCKET, qui permet de transférer et de donner accès aux personnes autorisées à la documentation des machines et des installations, qui sont hébergées sur le cloud ePLAN.  La maintenance et l'entretien des pupitres peuvent ainsi être gérés facilement et en toute sécurité.

À propos de Rittal :

Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.

Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.  

La protection de l'environnement et du climat, l'engagement social et la gestion éthique de l'entreprise sont une évidence pour Rittal. Nous prenons au sérieux notre responsabilité pour un avenir durable. Notre approche de la préservation des ressources comprend l'optimisation de nos propres processus de production, une empreinte carbone de nos produits la plus faible possible ainsi que des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de protection de l’environnement et du climat.

Fondé en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde plus de 12000 personnes et qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.

Relations Presse

Rittal SAS         Pierre-André STADLER        Tél. 01 79 95 17 08  www.rittal.fr