Консалтинг

Консалтинг

Используйте знания наших экспертов для Ваших проектов и клиентов

Возможные сферы: оптимизация процессов благодаря единству данных от проектирования до поставок, а также применение эффективных программных инструментов и технологий автоматизации. На основании полученных результатов Rittal вместе с Вами обеспечит принятие соответствующих мер по созданию интегрированного и эффективного рабочего процесса.

Для того, чтобы компания в течение длительного времени извлекала выгоду от принятых мер, мы вместе с Вами оценим успешность принятых мер.

Системный консалтинг

Комплексный, многосистемный и индивидуальный.

Цифровизация в промышленности идет полным ходом. Цифровые данные, как один из важнейших ресурсов, приобретают все боль- шее значение. На производство НКУ накладываются жесткие рамки, с высокими требованиями по срокам и затратам. Решающим конкурентным преимуществом, помимо высококачественного продукта, является максимально эффективный процесс.
От проектирования и конструирования до производства, поставок и сервиса – если компания-интегратор рассматривает всю цепочку, то эффективность увеличится, и появятся дополнительные конкурентные преимущества.

Мы предлагаем продуманную и взаимосвязанную концепцию из консалтинга, программного обеспечения, сервиса и поддержки. Комплексно, многосистемно и индивидуально.

A finished enclosure in 24 hours – that’s almost two and a half times faster than the manual method. 

The results of a study by the ISW Institute at the University of Stuttgart on the subject of “enclosure construction 4.0” (2017) revealed that when using a semi-automated process, the completed production time was 34 hours in comparison to 58 hours when using the manual method.

Цифровизация в цепочке добавленной стоимости и единство данных для всех процессов и систем – это условия для автоматизации производства шкафов управления и НКУ.

Ваши преимущества:

  • Определение потенциала повышения эффективности и производительности
  • Обеспечение устойчивой конкурентоспособности
  • Оптимизация цепочки добавленной стоимости
  • Снижение затрат времени

Наши услуги:

  • Анализ бизнес-процессов клиента, а также этапов инжиниринга и производства с отображением в виде диаграмм
  • Разработка подробного отчета по результатам анализа с конкретными решениями по автоматизации, с целью снижения производственных затрат

Арт. № 1178.980

Чтобы достичь максимальной эффективности производства систем управления и НКУ, все процессы в производственных помещениях должны быть продуманы и спланированы. 

Ваши преимущества:  

  • Оптимальное использование площадей и пространства, в том числе с учетом будущих производственных требований
  • Интеграция решений по автоматизации в производственный процесс
  • Выгодная организация поточного производства
  • Эргономичные рабочие места

Наши услуги:

  • Планирование и наглядная визуализация всех результатов на плане конкретного помещения

Арт. №: 1178.981

References